嵌入式数字孪生:助力电力行业转型,规避风险
艾默生电力与水处理解决方案业务总裁 Bob Yeager 介绍了嵌入式数字孪生技术如何推动电力行业转型。
为什么数字化转型至关重要
电力行业正站在转型的关键节点——而其面临的挑战从未如此严峻。 然而,转型之路充满风险:如何在不影响关键任务运营的情况下升级控制系统,依然是一项艰巨的挑战。
这正是嵌入式数字孪生技术发挥作用的地方:以一种更安全的方式,在不中断运营的情况下进行测试、优化和创新。
嵌入式数字孪生使电力运营商能够安全地测试创新方案、实时优化运营,并在部署前验证变更。 它能够汇集数十年来积累的企业知识,加速团队培训,并将数字化转型从一次充满不确定性的尝试,转变为可衡量、以数据为驱动的演进。
传统数字孪生的问题
在艾默生,我们深知客户希望通过测试新的协议和流程来优化运营、拥抱数字化转型,但他们也希望以极其谨慎的方式推进。 毕竟,电力行业容不得任何差错。
作为回应,许多公司已经开始实施数字孪生模式 —— 模拟现场工厂,使公司能够在不影响实际控制系统的情况下测试所提议的更改。 然而,这些数字孪生与实际工厂系统完全处于相互独立的环境中,因此在其中进行测试存在局限,甚至可能产生不利影响。 由于它们仅充当即时快照,因此从创建完成的那一刻起,它们就会迅速变得不准确和过时。 随着实际系统持续运行,新的问题可能不断出现,而这些变化却无法及时反映到数字孪生环境中。
嵌入式数字孪生:更安全的路径
艾默生的嵌入式数字孪生技术通过不同的方法解决了这一问题。 借助我们的控制与仿真一体化平台,艾默生可以与企业合作,创建与实际运行中的工厂完全一致的数字副本,并使其与真实控制系统并行运行。 数字孪生与实际工厂系统更像是真正的“双胞胎”——共同成长、共同经历相同的运行环境。这样可以消除时间上的边界,使企业能够避免实际运营中出现的问题。
核心优势:效率、安全与正常运行时间
艾默生的嵌入式数字孪生使电力运营商能够在整个数字化转型过程中,以安全的方式开展协作,识别运营效率提升空间、增强安全性并减少非计划维护。
每项新兴技术都以更高效率为愿景。 嵌入式数字孪生可以安全测试这些可能性,同时保持实际上为数十亿人的生活提供电力的关键行业的完整性。 数字孪生等技术正逐步帮助电力行业真正融合数字化转型,并从中实际获益。
想要了解更多? 了解艾默生嵌入式数字孪生平台的工作原理。