艾默生推出简单易用且支持蓝牙功能的雷达液位变送器,确保优化运行

Fallback image

罗斯蒙特™ 3408 液位变送器旨在优化全方位易用性,从而提高安全性和工厂绩效。 高分辨率图像

Fallback image

罗斯蒙特™ 3408 液位变送器已通过第三方 IEC 61508 安全认证,适用于关键性安全应用 (SIL2)。 高分辨率图像

video-media
Rosemount 4051S Pressure Transmitter Overview | Emerson

观看短视频,了解有关罗斯蒙特™ 3408 液位变送器的更多信息。 视频链接

罗斯蒙特™ 3408 液位变送器简化调试、运行和维护,提高安全性和工厂绩效

瑞典哥德堡(2023 年 1 月 23 日)——艾默生推出非接触式雷达设备罗斯蒙特™ 3408 液位变送器,旨在优化全方位的易用性,从而提高现场与工作人员的安全性以及工厂绩效。 罗斯蒙特 3408 是一种多功能液位测量解决方案,可广泛应用于化学品储存、混合罐和露天应用等行业场所。

尽管雷达液位测量的优势受到了广泛认可,并使得该技术在众多行业中迅速铺开,但雷达的调试、操作和维护工作仍然太复杂。 考虑到这一点,本设备提供一系列可持续降低整个生命周期内复杂性的功能,包括高度直观的界面、Bluetooth® 无线技术远程功能、预测性报警、原位验证、数据历史库以及可升级设计。

用户界面提供清晰的图形说明,指导操作人员轻松完成安装、调试、验证测试、操作和维护。 增强的易用性使过程和制造组织可以更安心地弃用耗时的人工程序,从而提高安全性和生产率。

新设备基于调频连续波 (FMCW) 技术,在挑战性过程环境中也能准确可靠地进行测量。 它通过了安全完整性等级 (SIL) 2 级认证并按照国际电工委员会的 IEC 61508 标准(关乎功能安全性)设计,因此同样适用于防溢罐这类关键性安全应用。

艾默生的智能仪表自校验软件有助于轻松检查设备工作情况,还不会中断过程。 官方设备验证记录简化了合规工作。 此外还有一个高级诊断套件连续监测关键设备工作情况和过程参数。 该功能提供可操作信息和预测性报警,有助于形成预防性维护策略、简化故障排除工作并提高过程可用性。 内置历史库方便用户访问存储的过程数据和警报,深入了解过程,帮助排除故障。

可对该变送器进行远程和现场验证测试,使程序快捷简便,从而节省时间并提高工厂和工作人员的安全性。 设备采用可更换设计,若出现故障,只需更换变送器护罩内的盒,不需要更换整个变送器头。 这同时节省了时间和材料,因此设备极具性价比。

艾默生雷达液位测量业务产品管理总监 Thense Korsbo 表示:“新一代工程师希望现代自动化技术能够易于实施、操作和维护, 因此,我们有责任提供尽可能简化操作员任务的解决方案,尤其是防溢罐保护等关键性安全应用,这也是艾默生设计罗斯蒙特 3408 的重点。 易用性优化将帮助组织提升工厂效率、完成生产目标、达到高等级安全性。”

更多信息,请访问 www.Emerson.com/Rosemount3408

媒体

其他资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 更多信息请访问 Emerson.com