利用艾默生的全新工程软件借助人工智能加速工厂现代化

Fallback image

REVAMP 是一种基于云的突破性先进软件解决方案,可管理传统应用程序向优化控制的过渡。高分辨率图像

REVAMP 简化并加速向现代化、自动化架构的转变,同时可将资本成本降低 15%

德克萨斯州奥斯汀(2023 年 8 月 29 日)- 全球技术与软件佼佼者艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)正帮助客户更快速、更高效地将传统技术迁移至现代化的 DeltaV™ 自动化架构,从而实现运营的现代化与数字化。艾默生的 REVAMP 先进软件解决方案利用云计算和人工智能技术,可自动化完成高达 70% 的系统组态工作,减少人工转换错误,并削减高达 15% 的资本支出。

艾默生过程系统和解决方案业务的技术副总裁 Claudio Fayad 说道:“自动化项目常常令过程中的下游团队感到惊喜。他们经常需要处理意料之外的繁重事务,以及人工转换带来的失误。” “而艾默生的 REVAMP 可以帮助工程团队更加轻松及时地在预算范围内实现系统现代化,同时尽量减少误差和生产中断。”

寻求现代化控制与安全系统的组织通常还在使用已有几十年历史的旧代码,必须用现代化软件加以取代。 手动转换和记录这些代码是一个繁琐的过程,会大幅增加项目的时间和资本需求。

艾默生的 REVAMP 先进软件将来自类似现代化项目的大量知识库与艾默生的经验库相结合,从而构建出持续更新的人工智能模型。 每一个经过现代化改造的控制系统都会将数据反馈回 REVAMP 软件中,形成学习算法,使其在转换传统代码方面不断变得更智能、更快速。

REVAMP 中所应用的人工智能能够在迁移项目启动之前就告知项目团队相关的工程要求,从而使规划变得轻松易行。 AI 引擎会分析来自现有分布式控制系统、安全仪表系统或可编程逻辑控制器备份的原始文件,同时使用包含大量成功项目的全局库对工程任务进行整理、选择并直动执行工程任务。 现代化项目会完整地自动记录,其中大部分可在 DeltaV 控制系统中生成,以启用最新功能并使用现代化标准。

艾默生的全球项目团队都能使用这种安全云原生工具的新功能和库。 借助嵌入式机器学习,这些库会随着时间推移不断扩充改进,而项目效率也会日渐提高。

如需了解更多信息,请访问 Emerson.cn/revamp。

媒体:

其他资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 更多信息请访问 Emerson.com。