艾默生扩展的人工智能产品组合为更优化的自主运营铺平道路

Fallback image

艾默生的适配型 AI 产品组合为关键任务行业提供信心。 高分辨率图像

适合特定用途的工业人工智能产品提高了可及性和信心,帮助制造商从自动化投资中获取更高效率和性能

圣安东尼奥(2025 年 5 月 22 日)— 为提供先进自动化解决方案的工业技术领导者,艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)正赋能各行业的制造商,通过面向在线、关键任务应用的最先进工业人工智能(AI)和数据解决方案,迈向优化的自主运营。艾默生广泛的人工智能产品组合- 由其近期收购的艾斯本技术(Aspen Technology)业务所支持,并基于数十年的专业知识构建 - 将帮助组织实施能够带来一致、可持续价值的人工智能解决方案。

随着开放式人工智能框架和基于海量数据训练的基础模型变得更加成熟和易用,人工智能工具已到达一个转折点。 然而,尽管当今企业将工业人工智能视为帮助工作流程自动化、消除复杂性和提高敏捷性的必备工具,但公共生成式人工智能(GenAI)技术的不安全性和不可靠性使其不适合高可用性、关键任务的工业制造。

艾默生通过其人工智能产品组合应对这一挑战,该组合以具有基于第一性原理的嵌入式知识和指导的本地模型为特色。 这些基于物理和工程的模型消除了AI工具产生不可能、不切实际和不安全结果的可能性,而这些结果困扰着非特定用途的人工智能技术。 利用本地化、可定制、特定行业的模型能提供更易解释、更值得信赖的结果,并无需将敏感数据暴露于公共云架构。

艾默生首席运营官 Ram Krishnan 表示:“通用的大型语言模型对人工智能是必要的,但对于无法承受不可靠或不安全结果的实时关键任务工业工厂而言是远远不够的, 艾默生的解决方案融合了工业人工智能,依托数十年的行业经验与第一性原理约束构建,为用户提供正确、可操作的指导,帮助他们做出更好的运营和业务决策,从而安全快速地提高竞争优势。”

艾默生的 AI 工具为用户提供了强大的自动化工程工作流。 艾默生的 AspenTech Optiplant® AI 设备布局利用生成式人工智能(GenAI)快速轻松地为新建工厂(greenfield)和改造工厂(brownfield)提供多种可行的设计方案。 用户输入需求后,AI即时呈现多套选项,不仅满足性能要求,还能兼顾缓冲区、安全间距、邻近性等非功能性指标。

DeltaV™ Revamp 借助 AI 加速传统控制系统向现代 DeltaV 系统的低风险迁移。 该工具通过分析数千个现代化项目的经验数据,持续优化核心数据库,不断提升改造的速度、精度与灵活性。

AspenTech 战略规划可持续发展路径(Strategic Planning for Sustainability Pathways™)运用生成式 AI 技术,帮助企业驾驭复杂的脱碳路径选择,制定长期减碳战略。

此外,嵌入艾默生技术的 Aspen 虚拟顾问(AVA)为不同经验水平的用户在设计、规划、调度和自动化运营等复杂工具的使用过程中提供专家级操作指导。 如今,AVA 深度集成 Aspen PIMS™ 规划软件和 Aspen DMC3™ 自适应过程控制软件的专业知识,支持用户通过自然语言提问,识别工艺瓶颈或找到实现特定目标的方法。

其他虚拟顾问,如集成于 Ovation™ 4.0 自动化平台与 Guardian™ 数字平台的虚拟顾问,则能将复杂问题可视化简化,帮助用户轻松掌握控制系统运行状态。

Krishnan 表示:“艾默生依托深厚的领域专业知识、第一性原理模型储备、丰富的专用技术方案储备,以及塑造行业创新的传统,成为唯一能在关键任务环境中交付可信工业 AI 工具的企业。 凭借我们的专业知识、数据资源与 Boundless Automation 愿景,我们完全有能力推动真正兑现承诺的 AI 解决方案发展。”

Emerson Exchange 2025 全球用户大会已于 5 月 20 日在圣安东尼奥盛大开启,艾默生宣布推出Project Beyond,这是业界新型的软件定义的 OT 就绪数字平台,将用于部署和管理艾默生的一系列新 AI 应用与模型套件。 Project Beyond 将工业 AI 与嵌入式、边缘及云端等多种自动化环境中的情景化数据相结合,释放巨大的灵活性、安全性、可持续性和测量效果。 在软件定义能力和基于硬件的 AI 加速器的推动下,艾默生的 AI 组合和 Project Beyond 企业运营平台将实现阶跃式变革,彻底改变现代工业自动化技术堆栈。

媒体:

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的佼佼者,为应对严苛的技术挑战提供解决方案。 艾默生总部位于密苏里州圣路易斯市,公司致力于规划自动化未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn。