艾默生加速边缘生态系统建设,助力企业实现实时运营智能

Emerson's DeltaV™ Live Enterprise View

DeltaV™ Live Enterprise View 可将实时控制系统可视化安全扩展到控制室外。高分辨率图像

DeltaVTM Live Enterprise View 在企业范围内安全扩展操作员视图的可见性

 

  • DeltaV Live Enterprise View 巩固了艾默生在实时运营智能领域的先进水平
  • DeltaV Edge Environment 经过扩展,强化了艾默生的差异化边缘生态系统
  • 基于艾默生的成熟方法,全新应用程序进一步扩展了 DeltaV 自动化平台

德克萨斯州奥斯汀(2026 年 4 月 21 日)——全球自动化领域的先进企业艾默生发布新产品 DeltaV™ Live Enterprise View,这款全新应用程序可将实时控制系统可视化安全扩展到控制室之外,持续定义工业边缘新范式。 这款新软件融入了艾默生快速扩展的边缘应用生态系统,赋能工程、维护、可靠性和领导层团队通过浏览器以只读访问方式查看与操作员视角完全一致的实时工厂显示画面,无需转换显示画面、进行额外工程设计或更改控制系统。

在当今瞬息万变的市场中,快速决策能力是实现卓越运营的关键驱动因素。 然而,没有原生集成的分层解决方案会带来延迟和持续的工程开销,从而限制企业生产力。 DeltaV Live Enterprise View 利用艾默生的创新边缘功能,解决了这一挑战。它支持用户通过安全、只读的浏览器访问方式,在网络内具备有效互联网连接的终端上即可查看 DeltaV Live 显示画面。

艾默生过程系统与解决方案业务产品副总裁 Sean Saul 表示:“DeltaV Live Enterprise View 非常适合那些将 DeltaV Edge Environment 作为安全 OT-IT 数据平台的组织。 作为快速扩展的 DeltaV Edge 应用市场中众多高价值应用之一,DeltaV Live 企业视图以艾默生的企业运营平台和 Boundless Automation(无界自动化)愿景为基础,通过标准的网页浏览器为相关运营人员提供操作员级别的实时控制系统可视化,从而加强协作以提升运营绩效。”

大多数企业级可视化解决方案都需要对视图进行复制、转换或重新设计。 DeltaV Live Enterprise View 能够自动按照 DeltaV Live 中的配置精确渲染视图,从而提供即时、可见且基于角色的价值。 企业用户与操作员所看到的内容完全一致,并可根据各自的需求进行定制,从而降低使用门槛,加快采用速度。

DeltaV Live Enterprise View通过 DeltaV Edge Environment 以单向数据流的方式,提供安全且只读的运行状态可视化。 DeltaV Edge Environment 在保障系统边界完整性的同时,允许用户安全访问完全情境化的 DeltaV 数据。

DeltaV Live Enterprise View 已加入现有的边缘应用市场,其提供多款强大的边缘应用程序,诸如 DeltaV Edge Explorer、DeltaV Agent.Connect 以及各种精选开源应用程序,如 Grafana、Jupyter Notebook 和 Node-RED。 这些应用程序有助于用户通过高级分析、AI 协助、可自定义仪表板、趋势分析、报警分析、工作流自动化和批次调查来推动企业范围内的运营优化。

随着艾默生拓展其对EOP 企业运营平台的愿景——这个基于可扩展控制、工业 AI 和零信任网络安全的灵活、软件定义的 OT 数字平台,更多像DeltaV Live Enterprise View这样的应用程序将持续助力从边缘级到企业级的无缝扩展。

媒体:

更多资源: 


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。更多信息,请访问 Emerson.cn