艾默生新型气体分析仪融合多项技术,获危险区域认证
罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 实现在单台分析仪中测量多种气体组分,适用于连续排放监测、天然气质量监测及其他受监管的关键应用
美国明尼苏达州沙科皮 (2026 年 10 月 1 日)—— 艾默生今日宣布推出罗斯蒙特™(Rosemount™)QX1400 连续气体分析仪,专为天然气质量监测、连续排放监测系统(CEMS)及其他严苛工况应用而设计。 罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 与罗斯蒙特(Rosemount)QX1000 连续气体分析仪同样融合了激光与顺磁测量技术,但前者具备危险区域使用所需的认证。 认证包括适用于欧洲的 ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4,以及适用于其他地区的 IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb。 预计将于 2026 年底前取得北美 I 类、2 分类、B、C、D 组、T4 温度组别认证。
为满足严格的性能要求,罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 采用顺磁检测技术测量 O₂,并通过量子级联激光直接吸收光谱技术测量其他所有气体。 对于 LNG、碳捕集与封存(CCUS)、乙烯纯度、氢气纯度以及众多其他化工和石化应用,O₂ 检测尤为重要,但此类应用存在多处危险区域。 这种多技术融合与模块化设计理念,使其能够提供灵活且统一的系统性解决方案,可根据多样化的应用需求为客户量身定制。 此外,罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 的坚固耐用、低维护设计,也有助于有效降低全生命周期成本并减少停车。
具备上述认证的罗斯蒙特(Rosemount)QX1400,可安装在特定危险区域,无需另行采取安装防爆外壳或吹扫外壳等防护措施, 从而降低了设计与安装的成本及复杂性,提升可用性与安全性。 在某些场景中,该分析仪还可靠近采样点安装,既能提高测量准确度,还降低了成本。 连续排放监测系统、液化天然气设施、化工厂、石化厂等应用,经常需要在危险区域开展气体分析。
艾默生测量仪表业务过程气体产品全球产品经理 Beth Livingstone 博士表示:“在气体分析应用中,我们应当让用户能够选用适合自身需求的气体测量技术,同时满足现场危险区域的安装要求。 罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 将互补的测量技术整合到同一个经认证的平台上,在简化系统设计的同事,满足关键排放监测、质量监测和纯度分析应用的测量需求。”
这款新型分析仪充分利用激光测量技术固有的高选择性优势,在对复杂气流精准监测的同时,可提供连续实时数据。 其标准配置支持测量多种重点受监管气体,包括 CO、CO₂、O₂、NO、NO₂ 和 SO₂,一台分析仪可检测一至四种气体,具体因配置而异。 此外,还支持扩展测量 CH₄ 和 N₂O 等气体。
罗斯蒙特(Rosemount)QX1400 可用于危险区域,以单一平台灵活测量多种气体组分,丰富了艾默生 QX 分析仪产品系列。 如需了解该分析仪、可选气体配置及应用方案的更多信息,请访问www.emerson.com/rosemountqx1400。
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问Emerson.cn。