Von Microgrids zu Hypergrids: Die Zukunft groß angelegter Energieökosysteme gestalten

Kurzfassung

Der steigende Strombedarf, der Ausbau erneuerbarer Energien, der Einsatz von Batteriespeichern, die Elektrifizierung der Industrie und das Aufkommen von Hyperscale-Rechenzentren verändern die Art und Weise, wie Energiesysteme konzipiert und betrieben werden.

Da Unternehmen immer mehr Erzeugungsanlagen, Speicherressourcen, Netzanschlüsse und Stromverbraucher koordinieren müssen, reichen herkömmliche Ansätze im Energiemanagement möglicherweise nicht mehr aus. Diese Entwicklung führt zur Entstehung eines neuen Konzepts, das als Hypergrid bezeichnet wird.

Aufbauend auf den Prinzipien von Microgrids ermöglichen Hypergrids eine koordinierte Steuerung und Optimierung in größeren, vielschichtigen Energieökosystemen. Auch wenn der Begriff noch in den Kinderschuhen steckt, bieten Hypergrids einen nützlichen Rahmen, um zu verstehen, wie zukünftige Energiesysteme gesteuert werden könnten, um Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit, betriebliche Flexibilität und Effizienz zu verbessern. In aktuellen Branchendiskussionen werden Hypergrids als Erweiterung von Microgrid-Konzepten beschrieben, die darauf ausgelegt sind, zunehmend komplexe, energieintensive Umgebungen wie Hyperscale-Rechenzentren zu unterstützen. 

 

Die Evolution des Energiemanagements

Der Anwendungsbereich des Energiemanagements wächst stetig. Anfangs verwalteten Unternehmen einzelne Anlagen. Später optimierten sie Kraftwerke, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und Industrieanlagen. Mit der Einführung von Microgrids wurde eine koordinierte Steuerung der lokalen Erzeugung, Speicherung und elektrischen Lasten möglich.

Heute stehen viele Betreiber vor einer neuen Herausforderung: der Verwaltung miteinander verbundener Netzwerke aus Erzeugungsressourcen, Batteriespeichersystemen, Netzanschlüssen und Großverbrauchern über mehrere Anlagen und Standorte hinweg. Hypergrids stellen die nächste Stufe dieser Entwicklung dar.

Wichtigste Erkenntnis: Das Energiemanagement entwickelt sich von der Optimierung einzelner Systeme hin zur Koordination ganzer Energieökosysteme.

 

Was ist ein Hypergrid?

Ein Hypergrid ist ein groß angelegtes Energieökosystem, das Erzeugungsressourcen, Energiespeichersysteme, Netzverbindungen und große Stromverbraucher durch eine einheitliche Betriebsstrategie koordiniert.

Zwar gibt es keine allgemein anerkannte Definition in der Branche, doch werden Hypergrids im Allgemeinen als Erweiterung der Microgrid-Prinzipien angesehen, die in viel größerem Maßstab und unter Einbeziehung vielfältigerer Ressourcen angewendet werden. 

Ein Hypergrid kann als große Energieinsel fungieren, die dezentrale Energiequellen, Batterie-Energiespeichersysteme und Netzanschlüsse koordiniert, um große kritische Lasten – wie sie beispielsweise in Industrieanlagen und Hyperscale-Rechenzentrumskomplexen vorkommen – zuverlässig zu versorgen.

Ein Hypergrid kann die Betriebsabläufe folgender Bereiche miteinander verbinden:

  • Konventionelle und erneuerbare Stromerzeugung
  • Batterie-Energiespeichersysteme
  • Anschlüsse an das öffentliche Stromnetz
  • Große Industrieanlagen
  • Rechenzentrumsgelände

Diese Ressourcen werden in der Regel mithilfe fortschrittlicher Überwachungs-, Steuerungs- und Optimierungstechnologien koordiniert.

 

Warum immer mehr Hypergrids entstehen

Der Zugang zu Strom ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Interesse an Hypergrids wecken. Das rasante Wachstum großer, energieintensiver Anlagen, insbesondere von Hyperscale- und KI-Rechenzentren, führt zu einem Strombedarf in einem Ausmaß und Tempo, das die bestehende Netzinfrastruktur möglicherweise nicht immer bewältigen kann.

Für viele Unternehmen ist der Aufbau und Betrieb eigener Stromerzeugungsanlagen nicht das bevorzugte Modell. Dank des Strombezugs aus dem Netz können sich Industriebetreiber und Betreiber von Rechenzentren auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, anstatt sich um den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen kümmern zu müssen. Lange Wartezeiten bei Netzanschlüssen und Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazität veranlassen jedoch einige Unternehmen dazu, die Stromerzeugung vor Ort oder hinter dem Zähler als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, um ihren Strombedarf schneller zu decken. Aktuelle Branchenberichte bestätigen, dass einige Rechenzentrumsbetreiber diese Ressourcen ausdrücklich als Übergangslösungen in Betracht ziehen, während sie auf Netzanschlüsse warten.

  • Schnelles Wachstum bei großen kritischen Lasten
    KI-Infrastruktur und Hyperscale-Rechenzentren lassen sowohl den Umfang als auch die Dringlichkeit des Strombedarfs steigen. Neue Anlagen können erhebliche Strommengen erfordern, die sich auf einen einzigen Standort konzentrieren, was den Druck auf Energieversorger und die Übertragungsinfrastruktur erhöht, neue Kapazitäten bereitzustellen, wann und wo sie benötigt werden. Der Bericht „Von Netzengpässen zu Lösungen vor Ort“ beschreibt den Zugang zu Strom als einen zunehmend wichtigen Faktor, der darüber entscheidet, ob Rechenzentrumsprojekte termingerecht voranschreiten.
  • Einschränkungen beim Netzzugang und bei der Netzanbindung
    Wenn die erforderliche Netzkapazität nicht verfügbar ist oder nicht innerhalb des Zeitplans für die Projektentwicklung bereitgestellt werden kann, müssen Betreiber unter Umständen eine eigene Erzeugungs- und Energieinfrastruktur aufbauen. Dadurch können Strominseln entstehen, die dezentrale Energiequellen, Batterie-Energiespeicher sowie künftige oder bereits bestehende Netzanschlüsse umfassen, um große kritische Lasten zuverlässig zu versorgen.
  • Koordination eines komplexeren Stromnetzes
     Sobald Unternehmen damit beginnen, diesen Mix aus eigener Stromerzeugung, Energiespeichern und netzgebundenen Ressourcen zu betreiben, geht die Herausforderung über die reine Sicherstellung der Stromversorgung hinaus. Diese Ressourcen müssen als integriertes Stromnetz überwacht, gesteuert und koordiniert werden.

Dieses Zusammenspiel aus rasant wachsenden kritischen Lasten, eingeschränkter Netzzugänglichkeit und einer zunehmend komplexen dezentralen Strominfrastruktur trägt zur Entstehung des Hypergrid-Konzepts bei.

 

Wie unterscheidet sich ein Hypergrid von einem Microgrid?

Ein Microgrid koordiniert in der Regel die Stromerzeugung, die Energiespeicherung und den Stromverbrauch innerhalb einer einzelnen Anlage, eines Campus oder eines begrenzten Gebiets. Ein Hypergrid wendet dieselben Prinzipien auf ein weitaus größeres und komplexeres Ökosystem an, das mehrere Standorte, vielfältige Energiequellen, Netzverbindungen zwischen Energieversorgern und große Stromlasten umfassen kann.

Einfach ausgedrückt: Ein Microgrid zielt auf die lokale Energieoptimierung ab, während ein Hypergrid die energiebezogene Koordination und Optimierung auf Ebene des gesamten Ökosystems zum Ziel hat.

Merkmal
Microgrid
Hypergrid

Umfang

Lokale Einrichtung oder Campus

Standortübergreifend, regional oder großes Ökosystem

Skala

In der Regel im kW- bis MW-Bereich

Hunderte von MW bis in den GW-Bereich

Informationsquellen

Begrenzt und örtlich beschränkt

Vielfältig und verteilt

Ziel

Standortoptimierung

Optimierung des Ökosystems

Komplexität

Mittel

Hoch

Hypergrids bauen auf den Konzepten von Microgrids auf, erweitern diese jedoch auf größere Netzwerke aus Erzeugungsanlagen, Speicherressourcen, Schnittstellen zu Energieversorgern und elektrischen Lasten.

 

Verwaltung eines Hypergrids

Die Verwaltung eines Hypergrids erfordert mehr als nur die Vernetzung von Anlagen. Die Betreiber müssen die Ressourcen unter sich ständig ändernden Bedingungen kontinuierlich überwachen, prognostizieren, optimieren und koordinieren und gleichzeitig die Systeme und Kommunikationswege schützen, die den gemeinsamen Betrieb dieser Ressourcen ermöglichen. Da Umfang und Vernetzung dieser kritischen Stromversorgungssysteme zunehmen, gewinnt die Cybersicherheit als wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Betriebs zunehmend an Bedeutung.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Echtzeit-Transparenz im Betrieb
  • Erzeugung und Lastprognosen
  • Optimierung der Energiespeicherung
  • Verwaltung der Netzinteraktion
  • Automatisierte operative Entscheidungsfindung
  • Cybersicherheit und sichere Kommunikation

Fortschrittliche Technologien wie SCADA-Systeme, Energiemanagementsysteme (EMS), Microgrid-Steuerungen, Plattformen für das Management erneuerbarer Energieanlagen, integrierte Netz- und Stromerzeugungs-Steuerungssysteme sowie Cybersicherheitslösungen tragen dazu bei, die Transparenz, Koordination, den Schutz und die Steuerung zu gewährleisten, die für das Management immer komplexerer Energieökosysteme erforderlich sind.

Mit der steigenden Anzahl vernetzter Ressourcen gewinnt die Fähigkeit, betriebliche Entscheidungen zu automatisieren, kritische Infrastruktur zu schützen und die Leistung im gesamten Energieökosystem zu optimieren, zunehmend an Bedeutung.

 

Sind Hypergrids die Zukunft des Energiemanagements?

Hypergrids sind kein Ersatz für herkömmliche Netze oder Microgrids. Vielmehr stellen sie eine Weiterentwicklung dar, wie zunehmend vernetzte Energieressourcen koordiniert und optimiert werden können.

Da Unternehmen zunehmend erneuerbare Energieerzeugung, Energiespeicher, elektrifizierte Verbraucher und groß angelegte Recheninfrastrukturen integrieren, könnte die Fähigkeit, ganze Energieökosysteme zu verwalten, immer wichtiger werden.

Auch wenn sich das Konzept noch in der Entwicklung befindet, bieten Hypergrids einen nützlichen Rahmen, um die zukünftige Ausrichtung des Energiemanagements zu verstehen.

So wie Microgrids dazu beigetragen haben, den Betrieb lokaler Energiesysteme neu zu definieren, könnten Hypergrids in den kommenden Jahren dazu beitragen, die Koordination großräumiger Energieökosysteme zu gestalten.

 

Erfahren Sie mehr über die Technologien hinter Hypergrids

Auch wenn Hypergrids noch ein relativ neues Konzept sind, gibt es bereits die Technologien, die zur Überwachung, Steuerung, Optimierung und Koordination komplexer Energieökosysteme erforderlich sind. Von Microgrid-Steuerungssystemen und -Energiemanagementsystemen über SCADA-Plattformen bis hin zur Optimierung von Batteriespeichern und dem Management erneuerbarer Energieanlagen – eine integrierte Lösung sorgt für die nötige Transparenz und operative Intelligenz, um die zunehmend vernetzten Energieressourcen zu verwalten.

  • Energiemanagement in Rechenzentren
    Erfahren Sie, wie fortschrittliche Energiemanagementstrategien Rechenzentren dabei helfen, den Energieverbrauch zu optimieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die vor Ort verfügbaren sowie die netzgebundenen Stromressourcen aufeinander abzustimmen.

  • Microgrid-Steuerungssysteme
    Erfahren Sie, wie Microgrid-Steuerungssysteme die Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauchslasten koordinieren, um die betriebliche Flexibilität und Ausfallsicherheit zu verbessern.

  • Steuerungssysteme für Kraftwerke
    Erfahren Sie, wie moderne Steuerungssysteme Energieversorgern und Industriebetrieben dabei helfen, die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu optimieren.

  • Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen
     Erfahren Sie, wie Cybersicherheitstechnologien und -strategien zum Schutz der Steuerungssysteme, Kommunikationswege und vernetzten Anlagen beitragen können, die die kritische Energieinfrastruktur stützen.

  • KI-gestützte Unterstützung für Bediener
     Erfahren Sie, wie KI-gestützte Technologien Bedienern helfen können, schnell auf relevante Informationen zuzugreifen, Probleme zu beheben, Erkenntnisse zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen in immer komplexer werdenden Betriebsabläufen zu treffen.

Häufig gestellte Fragen zu Hypergrids

Ein Hypergrid ist ein groß angelegtes Energieökosystem, das Erzeugungsressourcen, Energiespeichersysteme, Netzverbindungen und große Stromverbraucher durch eine einheitliche Betriebsstrategie koordiniert. Hypergrids erweitern viele der in Microgrids angewandten Prinzipien, um größere, vielfältigere und komplexere Energieumgebungen zu unterstützen.

Eine Microgrid koordiniert die Energieressourcen innerhalb einer lokalen Einrichtung, eines Campus oder eines Standorts. Ein Hypergrid erweitert diese Prinzipien auf ein wesentlich größeres Ökosystem, das mehrere Einrichtungen, Erzeugungstechnologien, Speicherressourcen, Netzanschlüsse und große Stromverbraucher umfassen kann. Die Hauptunterschiede liegen in der Größenordnung, der Komplexität und dem Umfang der verwalteten Anlagen.

KI- und Hyperscale-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an zuverlässigem Strom. In Branchendiskussionen werden Hypergrids zunehmend als potenzieller Rahmen für die Koordinierung dedizierter Erzeugungsressourcen, Energiespeichersysteme, Netzanschlüsse und großer Rechenlasten identifiziert, um diesen rasch wachsenden Strombedarf zu decken. 

Ja. Hypergrids können neben konventionellen Erzeugungsanlagen, Batterie-Energiespeichersystemen und Anschlüssen an das öffentliche Stromnetz auch erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft einbeziehen.

Nicht unbedingt. Allerdings spielen Batterie-Energiespeichersysteme oft eine wichtige Rolle, da sie innerhalb größerer Energieökosysteme Flexibilität, Energieverschiebung, Ausfallsicherheit und Möglichkeiten zur Betriebsoptimierung bieten.

Ein Hypergrid kann aus mehreren Steuerungssystemen bestehen, die mit einzelnen dezentralen Energiequellen (DERs) und anderen Anlagen versorgt werden. Diese Systeme lassen sich in ein gemeinsames Überwachungs-, Verwaltungs- und Steuerungssystem integrieren, das die Anlagen entsprechend dem Strombedarf und anderen betrieblichen Anforderungen koordiniert. Zu den unterstützenden Technologien können SCADA, Energiemanagementsysteme (EMS), Prognose- und Optimierungssoftware, Cybersicherheitslösungen sowie KI-gestützte Bedienerunterstützung gehören.

Zu den potenziellen Anwendungsbereichen zählen Hyperscale-Rechenzentren, industrielle Energieparks, große Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Häfen, Verkehrsinfrastruktur, Bergbaubetriebe, große Produktionsstandorte sowie andere energieintensive Betriebe, die eine Koordinierung verschiedener Energiequellen und großer Lasten erfordern.