艾默生可再生能源技术助力中国的碳减排目标
艾默生的可再生数字自动化软件及策略有助于中国当地的绿色能源生产商提高其风电场的年产量,与此同时大幅度的降低发电机整个生命周期内的运行成本。 图片来源:TYHI。高分辨率图像
太原重工风力发电机的集成控制软件和解决方案能够为 3,500 万人提供可靠的清洁能源
匹兹堡(2022年8月30日)– 艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性技术和软件公司,将向太原重工股份有限公司(TYHI)提供综合风电自动化解决方案和服务,为位于中国山西省的三个新建风电场提供服务;山西省是可再生能源发电基地高速发展的地区。 艾默生的风力发电机控制软件及专业技术与 TYHI 风力发电机相结合,将为北京及其他中国北方城市内逾 3,500 万的居民提供绿色能源。
对于实现全球可持续发展而言,减少全球碳足迹以应对气候变化是至关重要的一环。 中国正在加快其对可再生能源的投入使用,以期在 2060 年之前将对化石燃料的依存度降低到 20% 以下。 为了帮助实现这一目标,中国的风电市场有望取得发展,即到 2030 年底,累计并网风电容量达到 689 吉瓦,占全球风电总量的 67%。
艾默生水电业务总裁 Bob Yeager 表示:“风能是实现未来净零能源的重要条件。 五十年来,我们助力全球风力发电机所有者、运营商和制造商创造价值,并在此基础上形成了创新的风能专业技术及综合性风能解决方案组合。 其结果就是,我们有能力帮助我们的客户提供低成本的清洁能源,进而为实现全球可持续发展目标迈出了重要一步。”
艾默生的风力发电机控制解决方案及 SCADA 软件将使三个绿地风电场可靠、高效地运行,而 TYHI 为其配备的 40 多台风力发电机能够产生 300 兆瓦的清洁能源。 艾默生通过收购 Mita-Teknik 增强了其经扩展的可再生能源能力和专业知识。Mita-Teknik 是一家先进的全球性风力发电解决方案公司,拥有超过 750 种风力发电机型号的控制设计专业知识,并设有针对全球范围内超过 60,000 套系统的安装基地。
与 TYHI 携手合作,为当地社区提供清洁风能,是推进中国可持续发展进程的重要一步。 该项目是艾默生以环境可持续发展战略“绿色方案 (Greening By)”的示例。根据艾默生 2021 年的 ESG 报告所述,该战略可促进重要行业利用自动化优势及新颖的解决方案来实现低碳能源系统的转型。
艾默生的风能专家将与 TYHI 合作开发和执行自动化项目,以降低项目风险并保持进度。 该团队还将提供风电场启动和调试服务以及其运行时监视、报警管理与诊断报告服务。
这些风电场计划于 2023 年投入商业运营。
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
其他资源:
- 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
- 通过微信与艾默生联系
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 更多信息,请访问Emerson.com。