基础架构解决方案可以为小型控制系统提供优化的虚拟化方案

Fallback image

艾默生为超融合基础架构提供 DeltaV™ Virtual Studio 软件平台 高分辨率图像

艾默生 DeltaV Virtual Studio 可以为企业的小型系统提供更加经济、易于使用的解决方案,实现虚拟化的最大价值。 

德克萨斯州奥斯汀 (2024 年 7 月 30 日)- 借助最新发布的艾默生 DeltaV™ Virtual Studio,控制人员可为小型系统快速部署虚拟基础架构解决方案,提高性能并适应未来运营。

制造商面临着在整个生命周期中维护工作站和管理升级的复杂问题。 对于小型系统,这不仅耗费过多的成本和时间,还会增加运营中断的风险。

艾默生针对这些挑战升级了最新版本的 Virtual Studio 软件,实现小型系统虚拟 DeltaV 实施的低成本运营、轻松设置和维护。 虚拟操作站和应用服务器可以使用模板创建,无需安装软件,无需复杂的虚拟网络映射即可添加到控制网络中。

小型系统可利用该软件实现以下目标:

  • 通过统一的虚拟化系统将计算能力、网络配置和存储整合到一个紧密集成的平台中,助力用户提升系统性能,降低总拥有成本。 在虚拟化平台上部署生产、开发、测试和培训环境都将更加高效。
  • 将工作站合并部署在主机服务器上,可减少计算机硬件数量及占地面积,降低能耗。
  • 通过故障自动切换迁移功能缩短工作站的恢复时间,从而提高可用性并降低风险。

更多信息,请访问 艾默生 DeltaV Virtual Studio 页面

媒体:

其他资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 更多信息请访问 Emerson.com