艾默生推出用于电磁流量计的 PEX 衬里

Fallback image

带 PEX 衬里的罗斯蒙特™(Rosemount™)电磁流量计 。 高分辨率图像

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计的 PEX 衬里不仅可以提供耐磨损、持久耐用的高性能测量,并且不含有 PFAS,不会涉及相关合规问题或额外增加成本

美国明尼苏达州沙科皮市( 2026 年 6 月 4 日 ) – 艾默生宣布推出专为给排水及其它浆液或磨损应用设计的 PEX 衬里,适用于罗斯蒙特™(Rosemount™)8750W 电磁流量计 、罗斯蒙特™(Rosemount™)8705 法兰式电磁流量计以及罗斯蒙特™(Rosemount™)MS 电磁流量计传感器。新型 PEX 衬里为用户提供了更持久、不含 PFAS 且更具成本效益的流量计解决方案,简化了库存以及合规性,并提高了在化学腐蚀工况下的可靠性。

现有的衬里解决方案在应对化学腐蚀和浆料磨损共同作用时的性能并不理想,并且在磨损过程中会释放有毒化学物质。这些解决方案的购买和维护成本也很高,如果仪表没有及时安装或临时拆除后又重新安装,可能会导致衬里发生鼓包。现有的解决方案也面临备货和库存方面的挑战,因为不同的应用需要不同的衬里类型,而其相对较高的成本使问题更加复杂。

为了解决这些问题 ,罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计现可提供其他供应商所没有的 PEX 衬里选项 。这种特性使得终端用户能够同时解决 PFAS 和持久耐用的问题,而无需改变测量技术或供应商。

不含 PFAS 的 PEX 衬里可帮助最终用户应对日益严格的监管、环境和公众监督,同时保持衬里测量效果。与含氟聚合物衬里相比,这种方法简化了材质选择和库存,因为后者的结构材质会因应用而异。

PEX 衬里的交联分子结构具有高耐磨性,使其适用于废水、浆液和其他含有固体的应用,因为在这些工况中衬里磨损会缩短产品寿命。即使具有所有这些优点,PEX 衬里通常也比其他解决方案更加经济。PEX 衬里现在适用管径可达 8 英寸,更大口径的衬里也正在开发中。

如需了解更多信息,请访问 www.Emerson.com/magneticflowmeters

媒体:

更多资源: 


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn