Background
CASO DE ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN DE LA CONDICIÓN | OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACÉN

El fabricante de componentes eléctricos desarrolla su programa Edge Analytics en todas las operaciones de almacenes con la solución del control de la vibración

Fallback image
ANÁLISIS DE PROCESOS PREDICTIVOS EN INDUSTRIAL EDGE

El AMS Asset Monitor amplía la monitorización de la condición continua en línea de forma rentable a una gama de activos sin precedentes, lo que proporciona una mayor visibilidad de su condición. 

EXPLORAR AMS ASSET MONITOR

 

CONTENIDO RELACIONADO

Una de las cinco principales empresas de energía & servicios generales de EE. UU. reduce los costos de mano de obra & mejora la confiabilidad con el software de análisis & monitorización inalámbrica de vibraciones

Los AMS Wireless Vibration Monitors, el AMS Machine Works, la tecnología PeakVue y otros de Emerson ayudan a impulsar la energía y Cliente de servicios públicos hacia el futuro. 
LEER EL CASO DE ESTUDIO

 

CONTENIDO RELACIONADO

Un fabricante de productos químicos evita fallas peligrosas mediante la supervisión de las vibraciones y el empleo de herramientas de software de análisis

El software Machinery Health y el Machinery Health Monitor AMS 6500 de Emerson, con la tecnología PeakVue integrada, ayudan a la refinería a reducir el tiempo de inactividad.
LEER EL CASO DE ESTUDIO

Resultados empresariales

  • Reducción sustancial de las ralentizaciones de la producción y del período de inactividad para aumentar la disponibilidad del proceso
  • Problemas previstos con un mes de antelación 
  • Reducción de tareas de mantenimiento no planificadas para mejorar la programación

Aplicación

Los postes se mueven en rodillos por los carriles para recuperar productos de estantes altos de un almacén. Las barras se mueven a velocidad y aceleración rápidas. Si alguna de las dos se reduce, la producción se ralentiza.

Cliente

Fabricante alemán de conectores industriales.

Desafío

Los componentes para su fabricación se almacenan en cestas en torres de gran altura en la bahía que se elevan por encima del piso del almacén. Para recuperar las piezas que son clave para la producción, se levantan y bajan los sujetadores en postes que se desplazan por carriles por el almacén a alta velocidad con arranque y parada rápidos. Los rodillos que aprietan los rieles reciben un golpe y experimentan desgaste en el plástico que entra en contacto con el riel de metal. Las vibraciones en la mecánica de los rodillos indican que hay presencia de abrasión y zanjas. 

Cuando el desgaste sea lo suficientemente significativo, los postes deben ralentizar o detener su trabajo de recuperación para poder reemplazar los rodillos. Cuando el equipo comenzó a construir una nueva área de recuperación, querían estar más seguros del sistema de recuperación. Buscaron un método para predecir cuándo el desgaste de los rodillos comenzará a hacer que los mecanismos ralenticen o detengan el proceso de recuperación.

Solución

Después de experiencias exitosas con esta solución Emerson, el cliente pidió al equipo de Emerson que implementara el sistema de monitorización de vibración en un área de almacén recién instalada. El objetivo era poder programar actividades de mantenimiento al predecir la degradación de la bobina antes de que ralentizara el proceso de recuperación de piezas.

El AMS Asset Monitor de Emerson recopila datos de sensores en los rodillos para medir y evaluar vibraciones de pico a pico. A través de la interfaz OPC/UA, los datos se envían a la computadora del área donde se registran los datos, se registran las tendencias y los niveles pueden compararse y generar alarmas según sea necesario. 

"La monitorización de la vibración nos ayuda a entender el comportamiento y las condiciones de los activos, lo que nos permite programar el período de inactividad y el mantenimiento antes de que se produzca un evento accidental o la pérdida de eficiencia de producción.

También nos sentimos mucho mejor y más seguros al saber que el sistema no funciona a ciegas". Gerente de producción


El software de visualización Movicon SCADA de Emerson permite al equipo ver los datos fácilmente para fines de planificación. Al trabajar juntos, el cliente y los equipos de Emerson crearon una solución que, en la segunda fase de prueba, detectaron un problema de rodillo pendiente un mes antes de que causara una falla y una interrupción del proceso. Respaldado por este éxito, el equipo de mantenimiento ahora planea reparaciones en lugar de sorprenderse y tener que interrumpir la producción. 

Se produjo otro ahorro cuando, equipado con datos, el equipo del cliente pudo demostrar un problema de calidad de los rodillos al fabricante del sistema de bahías. El fabricante del sistema de bahías los sustituyó por su propia cuenta.

 

"En las discusiones sobre los problemas de calidad, nos ayudó mucho tener registrados datos que muestran el comportamiento relacionado con un aumento en los niveles de vibración. Los datos nos ayudaron a entender el comportamiento de la máquina y las condiciones de los rodillos, e hicieron que el fabricante del sistema de estanterías altas reemplazara los rodillos a sus expensas". Gerente de mantenimiento

 

El cliente ha visto y documentado los éxitos y tiene planes para aplicar la solución Emerson a otras áreas de recuperación en el almacén y en otras instalaciones del almacén de producción a nivel mundial.

Comenzar

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos en monitorización de la condición de Emerson puede ayudarle a iniciar, ampliar o mejorar su programa o sus proyectos actuales.

Productos destacados