艾默生集成自动化产品组合助力加速 AI 级数据中心建设

Fallback image

DeltaV™ 数据中心自动化平台为数据中心关键基础设施的监控与管理提供统一的自动化系统,将热管理、机械与电气三大子系统整合于一个高度可扩展且灵活的系统架构中。高分辨率图像

DeltaV 数据中心自动化平台以精准控制、工业级可靠性与项目专业经验,加速算力交付
  • 加速项目交付:DeltaV™ 自动化平台通过硬件与软件解耦,实现并行执行,并标准化设备级与全厂级控制,从而优化项目进度。
  • 单一统一平台:统一的监测与控制层可整合数据中心关键基础设施,协调各个热力、机械与电气子系统,实现对供电与制冷负荷变化的实时响应。
  • 工业级可靠性:艾默生凭借数十年的自动化专业知识经验,提供实时可见性与控制能力,能够预测冷却与电力需求的变化,保障大规模设施持续稳定运行。
  • AI 赋能的产品组合:DeltaV 自动化平台内置 AI 技术,可适时向相关人员提供可执行的洞察,简化复杂的控制流程,为自主运营奠定基础。

美国圣路易斯(2026 年 8 月 3 日)—随着人工智能(AI)的快速发展推动数据中心需求激增,同时大幅压缩项目交付周期,基础设施的复杂性已达到历史高点。 全球自动化领域的先进企业艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)推出 DeltaV™ 数据中心自动化平台,通过专为 AI 级数据中心设计的自动化产品组合来应对这一挑战,在这些数据中心中,快速部署、可靠性与卓越运营能力已成为核心要求。 DeltaV 数据中心自动化平台为数据中心关键基础设施提供统一的监控与控制系统,将热管理、机械与电气子系统整合于高度可扩展、灵活的架构之下。

在 AI 时代,更快的上市速度直接影响企业收入、客户承诺与竞争优势。 紧迫的项目工期给供应链、工程与设计团队、电气人员、工程师和其他项目人员带来了巨大压力,他们必须在快速完成项目的同时,满足现代数据中心对可靠性、灵活性及动态运维的需求。

为加速千瓦级设施投运并大幅提升运营可靠性,DeltaV 数据中心自动化平台从项目设计之初便采用集成式自动化架构,替代传统的孤岛式解决方案与复杂的映射关系。 DeltaV 平台不再依赖各子系统的手动协调,而是通过统一控制解决方案整合不同子系统,从而减少工程工作量、简化集成流程,并确保调试、运行和维护阶段的一致性。

艾默生系统与解决方案全球总裁 Nathan Pettus 表示,“数据中心的性能不再仅由单个组件决定,而是取决于关键系统之间的协同效率。 DeltaV 数据中心自动化平台为运维人员提供所需的统一可见性与协调控制能力,助力其按计划完成项目调试、在规模化运营中保持可靠性,并满足严苛的交付周期要求。 这正是将速度转化为可持续竞争优势的基石。”

DeltaV™ 数据中心自动化可实现以下功能:

  • 精准控制:实时监测和管理大幅波动的负载,并优化冷却系统 — 提供设备级与全厂级控制,动态响应热负荷变化。
  • 规模化工业级可靠性: DeltaV 自动化平台的集成控制与运营可视性,有助于数据中心团队提早检测异常情况,更快做出响应,确保 7x24 小时持续稳定运行。
  • 项目专业经验:可复用的标准化设计与数十年超大型项目经验,助力工程团队降低执行风险、缩短项目周期,并确保设施从投运首日起即稳定运行。
  • 全生命周期持续优化合作伙伴:除项目交付外,艾默生还提供可复用的运营模型与持续智能洞察,支持数据中心在多地点、多设施的扩展中优化全生命周期运营。

DeltaV 数据中心自动化平台提供全面的自动化产品组合,包括业内前沿的 DeltaV 分布式控制系统(DCS)以及可接入 DCS 以实现全系统过程控制的 DeltaV 可编程逻辑控制器(PLC)。 DeltaV DCS 和 DeltaV PLC 均集成了特定情境的 AI 解决方案,可加速工程工作流程,提供先进的过程控制,并支持数据中心集成 AI 优化模型。 DeltaV DCS 和 PLC 在本地协同运行以提供持续智能洞察——从而加快建设速度、降低运营成本、实现性能可预测,并最终走向自主运营。

Nathan Pettus 表示:“ AI 数据中心正不断挑战规模、速度与复杂性的极限,同时也暴露出碎片化自动化架构的局限性。 DeltaV 数据中心自动化平台建立在智能、统一的自动化架构之上,而非彼此孤立的系统。其灵活性不仅支持快速实现首次算力上线,更有助于数据中心在整个运营生命周期中保持竞争优势、安全性与前瞻性。”

媒体:

更多资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问Emerson.cn。