创新压力测量 | 罗斯蒙特™(Rosemount™)4051S 压力变送器

罗斯蒙特™(Rosemount™)4051S 压力变送器将革新压力测量方式,推动运营转型。 

Pressure Measurement Innovations - Easier to use

革新压力测量方式

罗斯蒙特 4051S 压力变送器配备多项创新功能,提升了使用便捷性,为您提供更大的灵活性、更优异的性能、更深入的洞察以及更可靠的保障。 ​

罗斯蒙特 4051S 压力变送器专为简化日常运行而设计,可缩短组态压力变送器的时间,让您更专注于重要任务。​

  • 图形背光显示屏更大、更易阅读,支持七种语言​
  • 直观的用户界面,减少误操作​
  • 通过蓝牙® 连接简化配置与维护​
  • 轻松配置流量和液位测量​


告别产品故障和计划外停机。 罗斯蒙特 4051S 压力变送器专为应对严苛工况与恶劣环境而设计。 其日复一日的可靠性能让您更加安心:​

  • 安心的 20 年质保​
  • 出色的 20 年稳定性
  • 响应时间更短,低于 50ms​
  • 800:1 量程比下调,减少您需要备库的型号数量​


罗斯蒙特 4051S 压力变送器将安全理念融入核心设计,全方位守护团队与设施安全。​

  • 通过蓝牙® 连接,提升人员操作安全性,规避危险区域​
  • 引导式校验测试和记录,采用简洁的步骤流程,让测试更轻松​
  • 内置自检测试确保仪表可靠运行,助力提升运营效率与安全保障​
  • IEC 61508 SIL 2/3 认证​


掌握更多信息,助您做出更自信的决策。 ​

  • 回路完整性功能可持续监测整个电气回路的健康状况,及时发现潜在问题,避免故障​
  • 监测堵塞的导压管,使输出及时响应过程变化​
  • 利用过程智能诊断异常状况,在运行受影响前发出提醒​
  • 利用过程警报确定工作优先级,避免停机​
  • 内置标定与诊断日志,关键时刻提供获取所需​


通过蓝牙® 技术保持连接通畅,以提高生产率、可靠性与安全性。 实时决策有助于:​

  • 通过快速便捷的设备连接,简化操作员巡检流程​
  • 识别需关注的设备,提升故障排除与组态效率​
  • 利用 AMS Device Configurator 应用跨设备无缝集成​


压力开关可强化设备保护,维持系统安全,预防过压风险。​

  • 减少使用独立开关时可能出现的故障、精度及可靠性问题​
  • 为没有 PLC 或 DCS 的应用提供简单的开关控制功能​
  • 可基于压力、流量或液位变量进行跟踪与报警,并确保开关组态正确且运行正常​
  • SIS 应用为最终控制元件提供冗余的 SIS 路径​

 

以 3D 视图查看变送器

罗斯蒙特(Rosemount)4051S Coplanar 压力变送器​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S Coplanar™ 压力变送器经过精心设计,采用了专业的 Coplanar 技术,是压力、流量、液位测量的优选解决方案。 SuperModule™ 平台设计优化了性能表现,可实现高精度的差压、表压与绝压测量,以及更大的安装与应用灵活性。​

 

选型帮助

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 变送器专为满足多样化测量需求而设计,是压力、差压液位与差压流量测量的优选解决方案。 您可根据需求选择合适的罗斯蒙特(Rosemount)4051S 设备——无论测量何种参数,均可享有同样卓越的创新功能。 

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器精度高、维护少且耐用性卓越,是可靠精准压力测量解决方案的信赖之选。

  • 非常适合需要阀组、法兰或直接过程连接的表压、绝压与差压应用。

  • 罗斯蒙特(Rosemount)R305 与 R306 仪表阀组可无缝集成到罗斯蒙特(Rosemount)4051S 型号中。

点击下方可进一步了解和配置罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器。 

罗斯蒙特(Rosemount)4051SLT 液位变送器​​

艾默生丰富多样的远程密封件产品与罗斯蒙特(Rosemount)4051S 变送器相结合,使 4051SLT 液位变送器能够胜任极为严苛的应用环境。 

  • 非常适合加压与通风储罐的液位测量应用。 

  • 支持直接安装、远程安装、平衡系统及 Tuned-System™ 组件。 

  • 焊接可修复结构使密封系统可进行维修。 

使用选型工具,快速找到适合您应用的理想解决方案。 

罗斯蒙特(Rosemount)4051SF 差压流量计

罗斯蒙特(Rosemount)4051SF 差压流量计基于可靠的罗斯蒙特 4051S 平台构建,提供灵活多样的流量测量解决方案。   

  • 专为实现高精度、高可靠性的流量测量而设计,确保在各类工况下的卓越性能。   

  • 产品出厂前已完成全套配置与泄漏测试,开箱即用,安装便捷。

  • 通过选型工具,可根据精度要求、压力损失及安装条件等因素优化配置流程。

使用选型工具,快速找到适合您应用的理想解决方案。 

数据一览

借助先进功能重塑运营​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器以用户需求为核心设计而成。 其结构更坚固,性能更卓越,可助您实现更多价值——更深入的洞察、更出色的性能、更高的测量精度、更强的可靠性与更大的信心,让您对运营掌控自如。​

0%
精度

凭借业内先进的测量精度,实现更可靠的控制与更优化的运行。

0 年
年稳定性​

采用全焊接气密性 SuperModule 结构,运行无忧,可实现二十年内始终稳定可靠。 ​

800:1
通用范围​

简化库存,消除项目不确定性,减少独特型号的库存量。​

0 年
年保修

艾默生首款 20 年保修的压力变送器,耐久性设计让客户安心。​

0 ms。​
响应时间

快速响应过程变化,全面掌握过程。​

0 种
显示语言​

支持多种语言,包括英语、简体中文、法语、德语、意大利语、葡萄牙语和西班牙语。

0 倍
更快的 Bluetooth® 连接​

避开危险场所,保证人员安全。 此外,可加快配置、维护与故障排除。

0+
动态变量​

根据具体应用(如压力、流量或液位)定制设备。 ​

0%
加大背光图形显示屏​

更大屏幕,更易阅读,丰富信息,简化排查。

0
过程中断​

利用高级诊断与过程警报避免过程中断,延长正常运行时间。​

0
一体化继电器开关​

利用压力开关强化资产保护,防止超压工况。 

比较压力变送器​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器建立于罗斯蒙特 3051S 压力变送器的成熟技术之上。 我们为前者新增了丰富功能并提高了性能,为您呈现一款卓越的压力测量设备。 

img

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器​

  • 20 年保修期与稳定性​
  • 高达 0.025% 的基准精度​​
  • 40ms 响应时间​
  • 过程智能、专用管路堵塞与回路完整性诊断及扩展过程警报 ​
  • 800:1 量程下限​
  • 升级版远程显示器
  • Bluetooth®连接​​
  • 背光图形显示屏​​
  • 内置验证测试​
  • 一体化继电器压力开关功能​
  • 4-20 mA HART​​
  • 增强过程警报 
  • 诊断、标定与验证测试日志 
  • 优化用户界面 
  • 专用流量与液位配置 
  • 支持累计器与体积计算 
img

罗斯蒙特(Rosemount)3051S 压力变送器​

  • 15 年保修期与稳定性​
  • 高达 0.025% 的基准精度​​
  • 100 ms 响应时间​
  • 过程智能、管路堵塞与回路完整性诊断及过程警报​
  • 200:1 量程下限​
  • 远程显示器​​
  • 4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION 现场总线​

将旧压力变送器轻松升级为全新的罗斯蒙特(Rosemount)4051S 变送器​

您有罗斯蒙特(Rosemount)3051S 压力变送器吗? 通过此工具将罗斯蒙特(Rosemount)3051S 型号转换为罗斯蒙特(Rosemount)4051S 型号。 该工具可将任意 3051S 型号换成同等 4051S 型号,包括仪表阀组、密封组件与差压流量计。 ​

常见问题解答​

压力测量的精度与可靠性对您的运营至关重要。 罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器便是以高精度与可靠性为理念设计而成。 若您有任何其他疑问,请与我们联系。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器具备卓越精度与长期稳定性,是精度为首要的关键应用的理想之选。 它具有多种功能,包括两组一体式继电器开关、Bluetooth® 连接功能与高级诊断功能,有助于快速识别并解决问题,大幅缩短停机时间。 罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器由于其坚固的设计与材料,适用于包括恶劣环境在内的各种应用。 最后,罗斯蒙特(Rosemount)4051S 平台可与仪表阀组、一次元件与远程密封件集成,以用于各种测试应用。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 平台高度灵活,适用于多种行业应用场景,如油气管道中的流量测量、水处理厂的液位监测以及化学反应器中的压力控制。 诊断功能与 SIL 2/3 安全认证使其能够应用于关键过程中的安全系统。 坚固耐用的设计确保其在极端温度与腐蚀性工况等严苛环境下依然表现出色。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器的设计具备长期可靠性与耐用性。 其坚固的结构与先进的技术实现了免维护运行,并提供 20 年保修。 同时,变送器具备 20 年稳定性,可在长周期运行中始终保持稳定的性能表现。 以上优势使之非常适合对压力测量的可靠性与耐久性具有高要求的应用场景。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器具有多项新功能。 作为内置两组独立触点开关的压力变送器,它的开关与变送器连接,有助于消除常见的压力开关故障,同时改善传统单独开关可能存在的精度与可靠性问题。 它还集成了先进的 Bluetooth® 技术,可实现快速配置、维护与故障排除,无需热作业许可证。 此外,该变送器具备更强大的软件功能,可加快配置与关键数据访问速度。 变送器提供长达 20 年的安装稳定性和 0.025% 的量程精度,确保长期可靠性。 ​

此外,其配备回路完整性、导压管堵塞和智能过程诊断等高级诊断功能,持续保障优化性能。 这些特性使罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器成为提升各类工业应用效率与安全的强大工具。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器凭借其先进的 SuperModule™ 平台,实现了长达 20 年的稳定性。该平台采用全焊接密封设计,在现场具备高可靠性。 其双电容 Saturn™ 传感器技术可修正超压与管线压力影响,在长期测量中依然拥有高精度表现。 变送器自身的坚固结构与高品质材料,提高了其在各种环境下的耐用性。 此外,SuperModule 内专有的电子部件性能稳定,可大幅减少漂移。 上述特性共同造就了该变送器卓越的长期稳定性与可靠性。​

电磁继电器压力开关是一种利用电磁铁通断电路的电气操作开关。 当施加电信号时,电磁铁被激活,使开关连接或断开另一个电路。 这一以小控制信号管理大电气负载的机制,使继电器在各种领域受到广泛应用。

根据继电器的接线方式,它可通断与其他仪表相连的电路,以驱动所需的动作。 两路继电器均配有常闭(NC)端子、常开(NO)端子和公共(COM)端子。  

每个继电器都可以使用变送器内部的过程警报功能进行配置。 随着过程发出警报,继电器可根据用户定义的阈值,针对任何动态变量进行激活设置。 

Fallback image

将两个内置独立触点开关集成到罗斯蒙特 4051S 压力变送器中可带来诸多优势,包括: ​ 

  • 通过继电器开关直接从罗斯蒙特 4051S 变送器控制设备(泵、压缩机、灯) ​
  • 当开关处于激活状态时,可通过通知和持续的过程读数了解其是否正常工作 ​
  • 获得安全认证,适用于 SIS 应用,为最终控制元件提供冗余 SIS 路径 ​
  • 利用罗斯蒙特(Rosemount)4051S 变送器的性能,比传统独立开关更可靠 ​
  • 减少使用独立开关时可能出现的故障、精度及可靠性问题 ​
  • 在无 PLC 或 DCS 的应用中实现简便的开关控制 ​
  • 当开关被激活时,可触发安全停车或报警(泵控制、关键资产保护、储罐压力)。 开关可基于罗斯蒙特(Rosemount)4051S 变送器上的各项动态变量激活,如压力、液位、体积、流量、累加器、模块温度等。 

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器集成的 Bluetooth® 连接功能可用于设备的快速配置、检修与故障排除,期间无需物理连接或热作业许可证。 此功能可加快访问配置任务与关键数据、提升效率并减少停车。 您可远程执行维护任务,提升安全性与便利性。

此外,Bluetooth® 连接功能可与移动设备和应用程序无缝集成,实现实时监控。 总体来说,此技术可简化操作,提升变送器在各类工业应用中的可用性。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器中的快速响应选项在压缩机喘振应用中至关重要,因为它能快速监测压力变化,及时检测喘振状况。 当压缩机中的压力降至瞬时流量倒转,进而引起振动时,即我们说的喘振,就有可能造成损害。 变送器快速响应这些变化可触发控制动作,例如打开排气阀或回流阀,以稳定压缩机。 这一快速响应功能将更大限度地缩短喘振持续时间及其影响,提升压缩机系统的安全性与效率。​

罗斯蒙特(Rosemount)4051S 压力变送器提供丰富的高级诊断数据,以提高过程可靠性与安全性。 智能过程诊断利用统计过程监测与过程噪声水平分析,主动监测气蚀、液柱泛液等异常情况。 引压管堵塞诊断检测引压管的堵塞情况,防止压力读数失准。 回路完整性功能持续检查电气回路,检测端子腐蚀、外壳进水或电源不稳等问题,确保电气回路完整性。 ​

此外,变送器配备经过安全认证的诊断功能,可提升安全仪表系统合规性,降低未检测到的故障的风险。​

内置验证测试可对安全回路中的设备进行定期功能测试,以发现潜在的失效问题。 该功能通过定期检查变送器输出,确保安全仪表功能始终发挥预期作用。 测试结果自动存储在设备中,可通过 AMS 智能设备管理系统、AMS TREX HART 通讯器或 AMS Device Configurator 应用程序等资产管理工具随时调用。 采用引导式流程与记录,简化了验证测试工作,减少人工干预,并允许延长测试间隔,节省技术人员资源。 通过测试结果文档加强工厂安全管理,维持要求的安全完整性等级。 总体而言,此选项可提升关键压力测量系统维护的可靠性与效率。​

其他资源