Environmental conservation in industrial plants refers to the various strategies and practices implemented by manufacturing facilities to minimize their negative impact on the natural environment.
ÉTUDE DE CAS | PRODUITS CHIMIQUES

OXEA réduit ses coûts de maintenance et d'exploitation des unités grâce à une mesure améliorée du niveau dans les colonnes de distillation

RÉSULTATS

  • Amélioration de 10 % du rendement de l’unité
  • Un débit plus élevé et des cycles de production plus longs
  • Réduction du temps de maintenance de 40 % et des coûts de remplacement de 40 %
  • Pièces de rechange à prix réduit
PRÉCISION ET FIABILITÉ AMÉLIORÉES

Le système Rosemount 3051S ERS améliore la précision et la fiabilité de la mesure de niveau dans la colonne de distillation, tout en réduisant le temps de réponse de 90 %.

Fallback image

Client

OXEA Produktions GmbH & Co. KG, Marl, Allemagne. OXEA est un leader mondial dans le secteur des produits chimiques Oxo, produisant plus de 70 produits intermédiaires et dérivés d’Oxo pour des clients dans un large éventail d’industries et d’applications du marché final.

Application

Mesure et contrôle du niveau par pression différentielle (DP) dans une colonne de distillation avec des acétates

Problème

OXEA distille des acétates dans la production de divers esters pour une variété d’applications sur le marché final. À l’usine de Marl, le contrôle précis du niveau était difficile en raison des conditions difficiles du procédé : une pression statique de 200 mbar, une température de 120 °C et une pression différentielle de 170 mbar. « Nous avions des problèmes de défaillances de la mesure de niveau », a déclaré M. Andreas Busch-Ahlschläger, ingénieur I&C. « Les conditions de service difficiles entraînaient de fréquentes défaillances des joints, ce qui nous a obligés à arrêter la colonne et à remplacer complètement le système équilibré. »

Outre les défaillances des joints, OXEA avait des problèmes de capillaires endommagés à chaque installation d’un nouveau système, ce qui entraînait de nouveaux arrêts et des remplacements de systèmes. « En général, nous remplissons et redémarrons la colonne toutes les deux ou trois semaines en fonction de la demande », a déclaré Busch-Ahlschläger. « Et nous avons pu répondre à la demande des clients malgré les arrêts imprévus. Mais les démarrages et les arrêts coûtent cher, et nos coûts d'exploitation étaient plus élevés qu’ils ne devraient l’être. »

OXEA recherchait également une mesure de niveau plus précise, sans les effets de la température ambiante sur les longs capillaires, qui étaient exacerbés par les changements de saison, afin d’améliorer le contrôle du niveau et de réduire le coût d’exploitation. L’usine souhaitait également réduire le temps de maintenance et les coûts de remplacement des systèmes de mesure.

Solution

OXEA a installé le système de séparateurs électroniques (ERS™) Rosemount™ 3051S avec un séparateur sur la paroi du bac et un capteur en ligne directement connecté au procédé. Cette solution élimine tous les capillaires dans le système, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de maintenance, les pièces de rechange et les erreurs de mesure.

Le séparateur supérieur a été éliminé du procédé difficile par le capteur en ligne, ce qui a permis de réduire les coûts d'installation et d’éliminer les défaillances du séparateur à ce point de mesure. Les défaillances des capillaires et les erreurs de mesure dues aux changements de température ambiante ont été complètement éliminées grâce au remplacement du séparateur supérieur et à l’installation d’un séparateur électronique placé sur le point de mesure inférieur. Des améliorations mécaniques ont été apportées au joint grâce au changement de fournisseur (et donc de méthode de soudage, de matériau, etc.), ce qui a considérablement réduit les défaillances dues à la corrosion.

Le système Rosemount 3051S ERS transmet ensuite au système de contrôle-commande la pression différentielle entre le capteur supérieur et le capteur inférieur afin de déterminer le niveau dans le réservoir. Le système Rosemount 3051S ERS a fourni des performances de précision et de fiabilité supérieures par rapport au système traditionnel à conception équilibrée.

« Cette solution a été beaucoup plus facile à installer », a déclaré M. Busch-Ahlschläger. « Il est beaucoup plus facile à entretenir et ne nécessite pas de remplacer complètement le système lorsqu’un composant, comme le séparateur, doit être remplacé. De plus, lorsque le capteur supérieur doit être remplacé (en raison de l'environnement très corrosif), nous n'avons pas besoin d'arrêter la colonne. »

Le temps d’installation est raccourci, la maintenance courante est fortement allégée, les coûts de remplacement sont nettement plus bas (il n’est pas nécessaire de remplacer l’ensemble du système), les stocks de pièces de rechange sont réduits et les coûts d’exploitation des unités de distillation baissent considérablement.

« Nous avons réduit notre temps de maintenance sur cette unité de près de 40 % », a déclaré M. Busch-Ahlschläger. « Nous disposons désormais de cycles de production plus longs, avec moins d’arrêts et de démarrages en raison de problèmes de maintenance. Nous avons également pu relever la limite supérieure de la mesure de niveau, car nous avons amélioré la précision et la fiabilité de la mesure de niveau. Cela a rendu notre unité plus efficace et a réduit notre coût global d’exploitation de la colonne. »