Massima accuratezza della misurazione della portata
I misuratori di portata a ultrasuoni per gas e liquidi Rosemount offrono elevata accuratezza, ampia rangeability e diagnostica avanzata, senza parti in movimento, per ridurre al minimo la perdita di pressione e massimizzare l'affidabilità. Questa comprovata tecnologia supporta una varietà di applicazioni, tra cui la misura fiscale, la misurazione di assegnazione, la dispensazione di controllo, il rilevamento delle perdite e il controllo dell'inventario.
Prodotti
Informazioni sulla misurazione della portata a ultrasuoni
Come funziona un misuratore di portata a ultrasuoni Rosemount™?
I misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™ misurano la portata di liquidi o gas utilizzando onde sonore e analizzando il modo in cui i segnali viaggiano attraverso un fluido in movimento. Confrontando i tempi di transito a monte e a valle, determinano la velocità e calcolano la portata istantanea. Senza parti in movimento e ostruzioni del flusso, offrono misurazioni accurate e affidabili con manutenzione minima e nessuna perdita di pressione.
Indicatori di portata a ultrasuoni Rosemount™
Esplorate i video sui misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™ riguardanti applicazioni, prodotti e istruzioni gradino per gradino. Scoprite come migliorare l'accuratezza della misura del gas, configurare la connettività, esaminare i risultati della verifica del misuratore Smart ed eseguire attività di manutenzione. Questi video forniscono informazioni pratiche per supportare la configurazione, la risoluzione dei problemi e il funzionamento affidabile.

Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Rosemount T-200 Gas Ultrasonic Transducer
Rosemount 3418 8-Path Gas Ultrasonic Flow Meter
How to Connect a Rosemount 3410/3810 Series Ultrasonic Flow Meter Using an Ethernet Connection
How to Review Smart Meter Verification Reports and Create an On-demand Report on a Rosemount 3410 Series Ultrasonic Flow Meter
How to Replace an Intrinsically Safe (IS) Barrier Board on a Rosemount™ Ultrasonic Flow Meter
Esplora le risorse per la misurazione della portata a ultrasuoni e gli approfondimenti sulle applicazioni
Accedi a contenuti esperti per supportare le tue esigenze di misurazione della portata, inclusi cassa di studio, libri bianchi, brochure e guide tecniche. Ulteriori informazioni su come la tecnologia a ultrasuoni migliora accuratezza, affidabilità e prestazioni in tutte le applicazioni e i settori del mondo reale.
Domande frequenti
Esplorate queste domande frequenti per scoprire come funzionano i misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™.
Un indicatore di portata a ultrasuoni è un dispositivo che misura la portata istantanea di liquidi o gas utilizzando onde sonore ad alta frequenza. Invece di affidarsi a componenti meccanici, determina il flusso analizzando il modo in cui i segnali ultrasonici viaggiano attraverso un fluido in movimento.
Poiché non hanno parti in movimento e non ostruiscono il percorso del flusso, gli indicatori di portata a ultrasuoni offrono misurazioni accurate e affidabili con manutenzione minima e nessuna perdita di pressione.
Un indicatore di portata a ultrasuoni misura la portata inviando onde sonore attraverso un fluido e analizzando l'impatto del flusso su tali segnali. I sensori trasmettono impulsi con e contro il flusso. L'indicatore calcola la differenza nel tempo di corsa per determinare la velocità del fluido, quindi la converte in portata istantanea. Poiché non è non intrusivo, la misurazione è accurata senza disturbare il processo.
Il principio di funzionamento della misurazione della portata a ultrasuoni si basa sul modo in cui le onde sonore si propagano attraverso un fluido in movimento.
Esistono due principi di misura principali:
- Tempo di transito (tempo di volo)
- Effetto Doppler
Entrambi i metodi si basano sullo stesso concetto di base:
I cambiamenti nel comportamento del segnale ultrasonico rivelano la velocità con cui il fluido si muove. Gli indicatori di portata a ultrasuoni Rosemount™ si affidano al tempo di transito per applicazioni di misura fiscale ad alta accuratezza.
Gli indicatori di portata a ultrasuoni calcolano la portata istantanea determinando prima la velocità del fluido e convertendola in portata volumetrica.
Portata istantanea = velocità × area del tubo
Poiché la misurazione a ultrasuoni si basa sulle proprietà acustiche anziché sul movimento meccanico, mantiene un'accuratezza elevata in un ampio campo di lavoro di condizioni.
Gli indicatori di portata a ultrasuoni in linea utilizzano il principio del tempo di transito quando è necessaria un'elevata accuratezza:
- Due o più sensori inviano impulsi ultrasonici in direzioni opposte attraverso il tubo
- L'impulso che viaggia a valle si muove più velocemente con il flusso
- L'impulso che viaggia a monte impiega più tempo contro il flusso
- L'indicatore misura questa differenza di tempo per calcolare la velocità del flusso e il volume del flusso
Questo metodo è ideale per i gas, poiché fornisce misurazioni estremamente accurate e ripetibili in un ampio campo di lavoro di condizioni di funzionamento.
Nelle applicazioni in cui i fluidi contengono particelle sospese o bolle, gli indicatori a ultrasuoni possono utilizzare l'effetto Doppler:
- Un segnale trasmesso si riflette sulle particelle nel fluido
- Lo spostamento di frequenza del segnale di ritorno indica la velocità del flusso
- Questo metodo è comunemente utilizzato per fanghi, acque reflue o flussi aerati