Misura della pressione​

La misurazione della pressione accurata e affidabile ricopre un ruolo fondamentale nelle operazioni della struttura. Con più di 20 milioni di apparecchiature installate in tutto il mondo, pensiamo noi a tutto.​

Una misura della pressione che ti dà di più​

Da oltre 50 anni, gli strumenti di misura della pressione di Emerson aiutano i clienti a ridurre i tempi di inattività, operare in modo più efficiente e migliorare la sicurezza dell'impianto. Ogni prodotto è progettato pensando alle possibili applicazioni pratiche dei clienti, poiché offriamo la possibilità di ottenere maggiori informazioni e controllo. Ma nessuno conosce le tue operazioni meglio di te.

Pressure Measurement - Advancements in Pressure Measurement​

Presentazione del nuovo trasmettitore di pressione Rosemount 4051S

Scopri le ultime innovazioni nella misura della pressione ed esplora il nuovissimo trasmettitore di pressione Rosemount 4051S.

Domande frequenti

Per ulteriori informazioni relative alla misura della pressione Rosemount, contattaci.

La misura della pressione è il rilevamento di una forza applicata da un fluido su una superficie ed è, di solito, espressa come una forza per unità di superficie.​

 

La pressione in ambito industriale viene misurata utilizzando strumenti che traducono la pressione in uscite meccaniche o elettriche misurabili. Alcuni strumenti comuni utilizzati per misurare la pressione industriale sono interruttori, manometri, trasduttori di pressione e trasmettitori di pressione.​

 

Sono molte le considerazioni da fare quando si deve determinare il miglior strumento di pressione per un'applicazione. È necessario innanzitutto considerare il campo di misura dello strumento. Tutti i dispositivi di misura della pressione hanno un campo di utilizzo limitato, è quindi importante scegliere un dispositivo in grado di misurare la pressione presente nella propria applicazione.  In seguito si deve considerare l'accuratezza della misura e la stabilità richieste dal dispositivo. L'accuratezza e la stabilità della misura tendono ad aumentare quando si passa dagli interruttori ai manometri ai trasduttori ai trasmettitori di pressione. Infine, l'affidabilità del dispositivo acquista maggiore importanza con l'aumentare della criticità della misurazione della pressione.​

 

Esistono tre diversi tipi di misura della pressione. La pressione assoluta è la pressione totale misurata rispetto a un vuoto perfetto. La pressione relativa è la differenza tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica. La pressione differenziale è la differenza di pressione tra due pressioni rilevate.

 

I trasmettitori di pressione e i manometri si possono utilizzare in una varietà di settori e applicazioni. Si possono utilizzare connessioni flangiate, filettate o specifiche del settore per adattarsi al processo e ottenere letture affidabili. Connessioni aggiuntive con una guarnizione remota o un manifold integrato possono fornire funzionalità per la calibrazione e la manutenzione necessarie.​

 

Alcuni degli strumenti più comuni utilizzati per misurare la pressione industriale sono manometri, interruttori, manometri, trasduttori di pressione e trasmettitori di pressione. La scelta della tecnologia giusta per la tua applicazione deve derivare da importanti considerazioni come il campo di lavoro, l'accuratezza, la stabilità e l'affidabilità.​

 

Risorse