oil rig on the field in a sunset mood
PETROLIO E GAS | CASE STUDY

Un'azienda di produzione petrolifera aumenta l'efficienza operativa riducendo il tempo trascorso presso il sito del pozzo

RISULTATI

  • 5% di tempo in meno trascorso presso il sito del pozzo grazie a tassi di guasto e tempi di risoluzione dei problemi drasticamente ridotti
  • Aumento della produzione sul campo grazie al taglio dei tempi
  • Riduzione dei rischi per il personale grazie alla riduzione del tempo trascorso presso il sito del pozzo
Fallback image
PROBLEMI RISOLTI

Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S ha garantito la massima accuratezza disponibile per supportare i gruppi di ingegneri dei giacimenti con la caratterizzazione sul campo e la determinazione delle posizioni ideali dei pozzi.

Cliente

Importante produttore di petrolio in Nord America

Applicazione

Misura della pressione su tutti i nuovi pozzi di produzione petrolifera messi in linea.

Caratteristiche dell'applicazione: i pozzi fanno parte di campi di iniezione di acqua e vapore con pressioni nelle condutture inferiori a 100 psi e una produzione media di 25 bbl/giorno.

Problema

L'aumento della domanda di petrolio sta determinando la necessità di trivellare nuovi pozzi. Il numero crescente di pozzi e l'uso di strumentazione di bassa qualità stavano mettendo a dura prova le operazioni sul campo. Un maggior numero di interventi di manutenzione e visite programmate presso il sito del pozzo hanno spostato l'attenzione sul mantenimento della produzione piuttosto che sull'ottimizzazione e l'aumento della produzione sul campo. Nei giacimenti di questa azienda sono presenti più di 3.000 pozzi di produzione e ogni anno vengono trivellati altri 300 pozzi. I costi per la gestione dei pozzi ad alta produzione era quattro volte superiore a quello dei pozzi a bassa produzione.

Il cliente utilizzava la strumentazione per la pressione per le seguenti applicazioni:

  • Tubing e casing (anello)
  • Misura della linea di flusso
  • Rilevamento dei pattern della portata
  • Monitoraggio della pompa a cavità progressiva
Fallback image
FOCUS SULL'OTTIMIZZAZIONE IN CAMPO

Sebbene la produzione media dei pozzi fosse di soli 25 bbl al giorno, l'azienda è riuscita a concentrarsi sull’ottimizzazione del giacimento, giustificando così la necessità di strumentazione di misura della pressione di altissima qualità.

Soluzione

Affinché le operazioni sul campo potessero concentrarsi nuovamente sull'aumento della produzione in campo, la compagnia petrolifera ha considerato l'implementazione della famiglia di trasmettitori di pressione Rosemount 3051S di Emerson per tutti i nuovi pozzi e gli interventi di potenziamento ad alta produzione. Grazie all’impiego del trasmettitore di pressione leader del settore, il produttore petrolifero ha potuto apprezzare il valore della garanzia di stabilità decennale e della garanzia di 12 anni, che hanno consentito alle operazioni sul campo di concentrarsi su attività a valore aggiunto, come l’ottimizzazione dei giacimenti. Inoltre, riducendo il tempo dedicato alla risoluzione dei problemi o alla sostituzione della strumentazione difettosa, anche i rischi per la sicurezza del personale sono stati ridotti.

Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S ha garantito la massima accuratezza disponibile per supportare i gruppi di ingegneri dei giacimenti con la caratterizzazione sul campo e la determinazione delle posizioni ideali dei pozzi. Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S ha inoltre fornito una piattaforma scalabile, che consente di passare facilmente al wireless o alla diagnostica avanzata, soddisfacendo le crescenti esigenze applicative.

Sebbene la produzione media dei loro fosse di soli 25 bbl al giorno (equivalenti a 230 mcf al giorno a 65 $/bbl e 7 $/mcf), l'operatore è riuscito a concentrarsi sull’ottimizzazione del giacimento, giustificando la necessità di strumentazione di misura della pressione della massima qualità.