Background
OIL & GAS | CASE STUDY

Una società di oleodotti riduce il rischio ambientale e risparmia sul costo del progetto con la tecnologia Smart Wireless

RISULTATI

  • Risparmia sulla manodopera e sull'acquisto di linee di comunicazione cablate fino al trasmettitore, con un notevole risparmio sui costi.
  • Rileva tempestivamente le perdite per proteggere il pianeta da eventi catastrofici.
  • Integra facilmente e accedi alle letture di pressione in ambienti difficili.
AFFIDABILE ED ECONOMICO

Sono stati installati trasmettitori di pressione wireless Rosemount 3051S per misurare la pressione su entrambe le sponde del fiume per ciascuna condotta. 

risparmi reali

Sono stati risparmiati circa 30.000 USD di costi di progetto e, inoltre, con due gateway già installati, l'azienda è ben posizionata per aggiungere dispositivi di misura wireless a un basso costo incrementale.

Cliente

Una società di oleodotti negli Stati Uniti

Applicazione

Rilevamento delle perdite della condotta, quando la condotta si trova sotto il fiume

Problema

Questa società di oleodotti ha due terminali, uno su ciascun lato di un importante sistema fluviale. Questi terminali sono stati costruiti per ricevere liquidi dai pozzi di gas naturale e trasferirli attraverso condotte che si estendevano sotto il fiume. Mantenere la qualità dell'acqua del fiume è molto importante. La società di oleodotti aveva bisogno di una soluzione conveniente per eliminare il rischio di perdite catastrofiche non rilevate.

Per rilevare una perdita catastrofica, la pressione di linea su entrambe le sponde del fiume doveva essere misurata e confrontata. Se le pressioni misurate si discostano da un valore atteso, ciò è prova di una perdita nella condotta e gli operatori possono arrestare immediatamente la condotta. Il fiume è largo 1½ miglia a questo punto, rendendo le soluzioni cablate molto costose.

Il sistema di rilevamento delle perdite era fondamentale per il funzionamento del terminale a causa del rischio di perdite di liquidi nel fiume. Una perdita potrebbe portare a vari impatti negativi come multe, costi di pulizia, perdita di prodotto e altro ancora. Inoltre, il cablaggio delle letture di pressione avrebbe aumentato il costo del progetto e portato a ritardi nell'implementazione.

 

 

Soluzione

Per creare il sistema di rilevamento delle perdite per l'utente erano necessari in totale quattro trasmettitori di pressione wireless Rosemount 3051S. L'applicazione consisteva in due condotte ciascuna con una pompa situata su entrambi i lati del fiume. Sono stati installati trasmettitori di pressione wireless per misurare la pressione su entrambi i lati del fiume per ciascuna condotta. La misura della pressione è stata quindi trasmessa in modalità wireless a due gateway wireless situati su ciascun lato del fiume. Ciò ha reso le letture della pressione accessibili a entrambi i terminali. Sono stati configurati sistemi di arresto per fermare le pompe in caso di rilevazione di una deviazione di pressione definita dall'utente.

Il sistema è online e funziona come previsto. La soluzione wireless di Emerson ha eliminato la necessità di installare linee di comunicazione fino al trasmettitore, consentendo un notevole risparmio sui costi rispetto alle pratiche di installazione tradizionali. Infine, il sistema è stato implementato diverse settimane prima del previsto, garantendo una tempestiva protezione ambientale a un importante sistema fluviale.