Background
Raffinazione

Raffineria aumenta la redditività utilizzando greggio non convenzionale e riducendo al minimo i problemi di corrosione

RISULTATI

  • Aumento della distribuzione dei profitti della raffinazione utilizzando greggio non convenzionale​
  • Condizioni verificate dell'apparecchiatura per evitare i fermi non previsti​
  • Quantificata l'aggressività della corrosione dei diversi tipi di greggio​

Cliente

Raffineria europea gestita da un importante produttore integrato di petrolio e gas.​

Applicazione

Tubazioni e apparecchiature di raffineria soggette a una maggiore usura o, ancora peggio, a guasti catastrofici.​

Problema

I bassi prezzi delle materie prime hanno cambiato le considerazioni finanziarie per tutte le fasi dell'industria petrolifera e del gas, comprese le operazioni a valle, come le raffinerie. Per alcuni impianti, l'unica opportunità di migliorare la redditività è acquistare greggi non convenzionali, materie prime da fonti secondarie a prezzi inferiori a quelli di mercato. Queste materie prime sono meno costose perché spesso contengono contaminanti corrosivi ed erosivi in grado di distruggere dall'interno tubazioni e attrezzature di produzione.​

Per una raffineria che lavora da 300.000 a 500.000 barili al giorno, risparmiare anche 1 o 2 dollari al barile di materia prima consente di migliorare notevolmente il quadro dei profitti, ma questo approccio può incrementare i costi causati da un aumento dell'usura di tubazioni e apparecchiature. Peggio ancora: un guasto catastrofico in cui, ad esempio, si rompe un tubo o un serbatoio a causa della corrosione interna, può comportare costi enormi a causa di incendi, danni ambientali e lesioni al personale.​

Determinare lo stato delle varie parti di condutture e apparecchiature mediante l'ispezione manuale non è un metodo affidabile, spesso costringe i produttori a rischiare guasti alle apparecchiature facendo funzionare le unità troppo a lungo o spinge a una cautela eccessiva e a spegnere o sostituire elementi che potrebbero ancora funzionare in sicurezza. Alcune strutture aggiungono inibitori della corrosione, ma questo approccio è costoso e l'efficacia è difficile da valutare. Inoltre, potrebbe essere necessario regolare la miscela chimica e il tasso di dosaggio a ogni nuovo lotto proveniente da una fonte diversa, poiché la corrosività varia notevolmente.​

Fallback image
Immagine 1.

Portafoglio di trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount di Emerson.​

Fallback image
Immagine 2.

Ciascun trasmettitore fornisce misure continue dello spessore delle pareti delle apparecchiature.​

Soluzione

I manager di questa raffineria hanno fatto una scelta intenzionale di lavorare con regolarità i greggi non convenzionali per ottenere un vantaggio in termini di costi. Consapevoli dei problemi associati, hanno deciso di implementare componenti e sistemi appropriati per il monitoraggio dello spessore delle pareti di tubi e serbatoi per determinare il grado di perdita di metallo derivante dalla lavorazione di greggi ad alto valore di acidità totale.​

I tecnici hanno installato circa 400 trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount™ sulle apparecchiature in aree critiche. I trasmettitori monitorano in modo costante lo spessore delle pareti e inviano i dati al software di analisi tramite una rete WirelessHART®. La possibilità di installare questi trasmettitori senza i costi della stesura dei cavi ha reso il progetto molto più conveniente. Poiché ogni trasmettitore dispone di un'alimentazione interna sufficiente a funzionare per cinque anni e più, i costi di manutenzione dei trasmettitori sono di fatto pari a zero.​

Il software di analisi fornisce una lettura attuale dello spessore nel contesto di dati storici e tendenze. Osservando i dati nel tempo si notano i trend con risoluzione e precisione sufficienti (ripetibilità di ±10 micron) per determinare il tasso di perdita di metallo per uno specifico lotto di greggio lavorato anche per una sola settimana. Poiché la struttura in genere tratta da 40 a 50 batch da fonti diverse nell'arco di un anno, il software è in grado di catalogare efficacemente le caratteristiche di ciascun batch, identificando quelli che tendono a causare i danni più gravi. Quando è possibile utilizzare inibitori di corrosione, i dati costanti forniscono un'indicazione, nel giro di pochi giorni, dell'efficacia dell'inibitore e del dosaggio utilizzato. Queste informazioni si possono inoltre catalogate per riferimento futuro.​

Grazie ai dati attuali e storici, gli operatori possono prevedere il tasso di perdita di metallo e determinare la durata residua prevista di qualsiasi parte delle condutture o delle apparecchiature di processo con un alto grado di certezza. In tal modo di riduce al minimo la possibilità di un guasto disastroso e anche i costi di arresti non necessari causati dall'incertezza.​

Una volta raccolti dati e informazioni sufficienti sui trend, i tecnici della struttura sono stati in grado di analizzare gli effetti di specifiche condizioni di funzionamento, oltre alle caratteristiche del petrolio greggio. In una situazione particolarmente esemplificativa, la corrosione complessiva è aumentata in modo evidente a livello di sistema, oltre quella che era possibile attribuire al lotto di greggio. L'analisi delle condizioni di funzionamento ha dimostrato una forte correlazione tra la corrosione aggressiva e la variazione di un parametro di processo critico. Poiché questo si è potuto identificare in breve tempo, il cambiamento è stato mitigato prima che il danno peggiorasse.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
Emerson.com/Corrosion-Erosion