Background
Fallstudie zur Zustandsüberwachung | Kohlenstoffmaterialien, Chemikalien und behandelte Holzprodukte

Koppers nutzt erweiterte Edge Analytics zur Überwachung spezialisierter, prozesskritischer Heißölpumpen in Echtzeit

Fallback image
INTEGRIERTE AUTOMATISCHE ANALYSE FÜR KRITISCHE ANLAGENKOMPONENTEN

Zustandsüberwachungsgeräte mit Edge-Analytics-Funktionen, wie der preisgekrönte AMS Asset Monitor von Emerson, können häufig auftretende Probleme an Anlagenkomponenten erkennen. Die Ausstattung eines breiteren Spektrums von Anlagen mit kontinuierlichen Überwachungssystemen, die Analysefunktionen ausführen können, führt in der Regel zu einer schnellen Kapitalrendite. 

AMS ASSET MONITOR ERKUNDEN

 

VERWANDTE THEMEN

Das Lager und das Auslieferungszentrum überwachen Schwingungen in Rollen, um unerwartete Verzögerungen zu vermeiden

Erkunden Sie, wie ein deutscher Hersteller elektrischer Komponenten den AMS Asset Monitor von Emerson einsetzte, um den Zustand von Rollen zu überwachen und Stillstände seiner kritischen Hochgeschwindigkeitsentnahme- und -verteilausrüstung in seinem Lager zu vermeiden. 
FALLSTUDIE LESEN

 

VERWANDTE THEMEN

Europäischer Öl- und Gas-Prozessor vermeidet Prozessausfälle mit Edge-Analysen

Erfahren Sie, wie ein großes europäisches Öl- und Gasunternehmen, das jedes Jahr über 350 Mio. Kubikmeter Gas und über 350.000 Tonnen Öl aufbereitet, die Überwachung von Motoren, Pumpen, Getrieben und Kompressoren mit Edge-Analysen des AMS Asset Monitors und der AMS Machine Works Software modernisieren konnte. 

FALLSTUDIE LESEN

 

Geschäftsergebnisse

  • Wartungsentscheidungen in Echtzeit mithilfe von rund um die Uhr verfügbaren Schwingungsdaten
  • Reduzierung des Risikos eines signifikanten Ölverlusts
  • Geringerer Wartungsaufwand durch weniger Ausfälle von Pumpen im Wert von 20.000 USD

Anwendung

Unbesetztes, prozesskritisches und hochspezialisiertes Heißöl-Pumpsystem mit Magnetantrieb. 

Kunde

Koppers Carbon Materials & Chemicals (Koppers) leistet einen wichtigen Beitrag zur Aluminiumversorgung in Australien. Das Unternehmen verwendet Kohlenteer aus Stahlwerken zur Herstellung von Steinkohlenteerpech – einem unverzichtbaren Rohstoff für Aluminiumhütten – wieder. 

Herausforderung

Koppers muss bei seinem Heißölpumpensystem einen konstanten Durchfluss ohne unerwartete Gerätestillstandszeiten aufrechterhalten. Da das Pech bei etwa 110 °C erstarrt, müssen die Rohrtemperaturen über 200 °C gehalten werden, um einen kontinuierlichen Produktfluss zu gewährleisten. 

Jede Unterbrechung des Flusses wirkt sich negativ auf den Versand, die Logistik der Verarbeitungsanlage von Koppers sowie ihre Kunden und Lieferanten aus. Eine Unterbrechung an dem unbesetzten, abgelegenen Standort von Koppers könnte auch ein Versagen des Sicherheitsbehälters bedeuten — mit dem damit verbundenen Brandrisiko, der Gefahr für die Umwelt und Geldstrafen. Erschwerend kam hinzu, dass das Personal bei der manuellen Erfassung von Vibrationsdaten mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, da die Ausrüstung von einer Wärmeschutzhülle umgeben war. 

Koppers wollte Maschinenschwingungsdaten in Echtzeit überwachen und analysieren, um den Zustand der Anlagen zu bestimmen und Risiken zu vermeiden. Eine herkömmliche Lösung wäre für dieses Projekt nicht geeignet, da eine standardmäßige zeitbasierte, manuelle Datenerfassung zur Überwachung eine Störung übersehen könnte, die möglicherweise zu einem Ausfall führen würde. 

Lösung

Seit der Einführung der Lösung von Emerson bei Koppers, die zwei 12-Kanal AMS Asset Monitore und spezielle Hochtemperatur-Beschleunigungsmesser umfasst, können die Betreiber die Schwingungsbedingungen von sieben kritischen Heißölpumpen in der unbesetzten Pumpanlage rund um die Uhr überwachen und analysieren. 

Edge-Analysen helfen ihnen, Fehler zu identifizieren und den Schweregrad der Fehler zu bestimmen. Die Tools empfehlen auch Wartungsmaßnahmen in Echtzeit für Mitarbeiter, die möglicherweise keine Experten für Schwingungsanalyseverfahren sind. 

„Der AMS Asset Monitor hat bereits zu Einsparungen bei kritischen Anlagenkomponenten geführt. Wir hoffen, dass das Tool die Instandhaltungsstrategie in dieser unbesetzten Anlage auch in Zukunft optimieren wird.“ – Projektmanager

Koppers kann sein SCADA-System dazu nutzen, Trend-Overall-Werte zu trenden, was Bedienern und Konstrukteuren bei der Überwachung der Bedingungen hilft. Alarme werden an den Ingenieur für Zustandsüberwachung gemeldet, der mithilfe der Edge-Analysen die Instandhaltungsstrategie für den Anlagenteil festlegen kann.  

Die Lösung hat bereits Ergebnisse geliefert. Koppers hat auf Grundlage der Asset-Monitor-Informationen zwei Pumpen ausgetauscht. Als die Techniker die Pumpen untersuchten, stellten sie einen erheblichen Verschleiß der Kohlenstoffbuchsen fest - eine der Hauptursachen für Pumpenausfälle. Diese Erkenntnis ist wichtig, da ein größerer Pumpenausfall je nach Ausmaß des Schadens erhebliche Wartungskosten in Höhe von ca. 20.000 $ verursachen kann. Pumpenausfälle können auch lange Verzögerungen nach sich ziehen, da Pumpenteile aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit teuer sind und lange Lieferzeiten aufweisen. 

„Die Mitarbeiter von Emerson waren bei der Einrichtung des Systems vor Ort sehr hilfreich und professionell.“ – Anlagenmanager

Erste Schritte

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie das Emerson-Expertenteam für Zustandsüberwachung beim Erstellen, Erweitern und Verbessern Ihres aktuellen Programms oder Projekts unterstützen kann.

Empfohlene Produkte