Background
FALLSTUDIE ZUR ZUSTANDSÜBERWACHUNG | VERTRIEB UND LAGERBETRIEB

Ein Hersteller elektrischer Komponenten erweitert sein Edge-Analyseprogramm für den gesamten Lagerbetrieb mit einer Lösung zur Schwingungsüberwachung

Fallback image
VORAUSSCHAUENDE PROZESSANALYSE AN DER INDUSTRIELLEN PERIPHERIE

AMS Asset Monitor erweitert kosteneffizient eine bis dato unerreichte Anzahl von Anlagen durch kontinuierliche Zustandsüberwachung und ermöglicht auf diese Weise besseren Einblick in deren Zustand. 

AMS ASSET MONITOR ERKUNDEN

 

VERWANDTE THEMEN

Eines der fünf führenden amerikanischen Energie- und Versorgungsunternehmen senkt Personalkosten und verbessert die Zuverlässigkeit mit Wireless-Schwingungsüberwachung und Analysesoftware

AMS Wireless Vibration Monitore, AMS Machine Works, PeakVue Technologie und andere Lösungen von Emerson unterstützen Kunden in der Energie- und Versorgungswirtschaft auf ihrem Weg in die Zukunft. 
FALLSTUDIE LESEN

 

VERWANDTE THEMEN

Chemikalienhersteller vermeidet mittels Schwingungsüberwachung und Einsatz von Analysesoftware-Tools gefährliche Ausfälle

Die Machinery Health Software und der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson mit integrierter PeakVue Technologie unterstützen eine Raffinerie bei der Vermeidung von Ausfallzeiten.
FALLSTUDIE LESEN

Geschäftsergebnisse

  • Deutliche Verringerung der Verlangsamungen und Ausfällen der Produktion sorgen für höhere Prozessverfügbarkeit
  • Probleme einen Monat im Voraus prognostiziert 
  • Weniger ungeplante Wartungsarbeiten sorgen für verbesserte Terminplanung

Anwendung

Stangen werden auf Rollen entlang Schienen bewegt, um Produkte aus hohen Regalen eines Lagers zu holen. Die Stangen werden mit hoher Geschwindigkeit und rascher Beschleunigung bewegt. Geschieht dies nicht, verlangsamt sich die Produktion.

Kunde

Deutscher Hersteller von industriellen Steckverbindern.

Herausforderung

Komponenten für die Fertigung werden in Körben in Hochregalen gelagert, deren obere Fächer sich weit über dem Lagerboden befinden. Um die für die Produktion wichtigen Teile zu entnehmen, werden die Greifer angehoben und abgesenkt mit Stangen, die mit hoher Geschwindigkeit durch das Lager gerollt und rasch starten und stoppen können. Die Rollen an den Schienen werden stark beansprucht, was zum raschen Verschleiß der Kunststoffkomponenten, die in Kontakt mit den Metallschiene stehen, beiträgt. Schwingungen in der Rollenmechanik weisen darauf hin, dass Abnutzung und Einbuchtungen vorhanden sind. 

Wenn der Verschleiß weit genug fortgeschritten ist, müssen die Stangen Ihr Tempo beim Entnehmen von Teilen reduzieren oder die Entnahme ganz stoppen, damit die Rollen ersetzt werden können. Bevor das Team mit dem Aufbau eines neuen Lagerbereichs begann, wollte es erst dieses Entnahmesystem in Augenschein nehmen. Es suchte nach einer Methode, um vorherzusagen, wann der Verschleiß an den Rollen dazu führt, dass der Mechanismus für die Entnahme verlangsamt oder angehalten werden muss.

Lösung

Nach positiven Erfahrungen mit dieser Emerson-Lösung bat der Kunde das Emerson-Team, das Schwingungsüberwachungssystem in einem neu installierten Lagerbereich zu implementieren. Das Ziel bestand darin, Wartungsaktivitäten planen zu können, indem eine Verschlechterung der Rollen vorhergesagt werden kann, bevor diese den Prozess der Teilentnahme verlangsamt.

Der AMS Asset Monitor von Emerson erfasst Daten von Sensoren auf den Rollen und misst und bewertet dabei Spitze-Spitze-Schwingungen. Über die OPC/UA-Schnittstelle werden Daten an den Bereichs-PC gesendet, der die Daten aufzeichnet, Trends protokolliert und Schwellenwerte nach Bedarf vergleicht, um ggf. Alarme auszugeben. 

„Schwingungsüberwachung hilft uns dabei, das Verhalten und die Zustände der Anlage zu verstehen. So können wir Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten planen, bevor es zu einem Unfall oder einem Rückgang der Produktionseffizienz kommt.

Wir fühlen uns auch viel besser und sicherer, weil wir wissen, dass das System nicht blind läuft.“ – Manufacturing Manager


Die Movicon SCADA-Visualisierungssoftware von Emerson ermöglicht es dem Team, die Daten für Planungszwecke leicht einzusehen. Der Kunde und das Emerson-Team erarbeiteten gemeinsam eine Lösung, bei der in der zweiten Testphase ein ausstehendes Problem mit den Rollen einen Monat, bevor es zu einer Störung und einem Prozessausfall geführt hätte, festgestellt wurde, Gestützt auf diesen Erfolg plant das Wartungsteam nun Reparaturen, anstatt von Ausfällen überrascht zu werden und die Produktion unterbrechen zu müssen. 

Weitere Einsparungen waren möglich, als das Kundenteam diese Daten nutzen konnte, um gegenüber dem Hersteller des Entnahmesystems ein Problem mit der Rollenqualität nachzuweisen. Ein Hersteller des Entnahmesystems ersetzte die Rollen dementsprechend auf seine Kosten.

 

„Es hat uns bei Diskussionen um die Qualität sehr geholfen, über aufgezeichnete Daten zu verfügen, die das Verhalten in Verbindung mit steigenden Schwingungspegeln zeigten. Die Daten halfen uns, das Maschinenverhalten und die Rollenzustände zu verstehen. So konnten wir den Hersteller des Hochregallagersystems dazu bewegen, die Rollen auf seine Kosten zu ersetzen.“

 

Der Kunde hat die Erfolge selbst erlebt und dokumentiert; er plant, die Emerson Lösung auf andere Lagerbereiche mit Entnahmesystem sowie in anderen Produktionslagern weltweit anzuwenden.

Erste Schritte

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie das Emerson-Expertenteam für Zustandsüberwachung beim Erstellen, Erweitern und Verbessern Ihres aktuellen Programms oder Projekts unterstützen kann.

Empfohlene Produkte