Products
Analizadores de combustión
¿POR QUÉ USAR UN ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN?
Los analizadores de combustión miden el oxígeno y los combustibles en los gases de combustión para optimizar los procesos de combustión, lo que supone un ahorro de energía y costes. Ayudan a cumplir los límites ambientales al rastrear los niveles de oxígeno para reducir las emisiones de CO2 y NOx. Los registros de datos respaldan el cumplimiento normativo. Mantener los niveles de oxígeno adecuados aumenta la seguridad al evitar la presencia de combustibles peligrosos y reducir los riesgos de explosión.
Cómo elegir
Detecte desequilibrios de combustión
El exceso de estratificación de O2 en los escapes de calderas con varios quemadores grandes requiere una cuadrícula de analizadores de oxígeno. Esta configuración proporciona mediciones precisas del exceso de oxígeno, esenciales para el control de la relación aire-combustible, lo que ayuda a los operadores a identificar desequilibrios en la combustión. La monitorización adecuada optimiza el rendimiento de la caldera y reduce las emisiones.
Tecnología
Celda de oxígeno de zirconia
La celda de oxígeno de zirconia de Rosemount se destaca en la tecnología de zirconia con 30 años de diseño resistente comprobado. La zirconia calentada facilita la difusión de los iones de oxígeno, generando un voltaje vinculado con el exceso de niveles de oxígeno. Las perlas catalíticas aumentan la longevidad al resistir al envenenamiento ambiental. Para aplicaciones con alto contenido de azufre, se ofrece una celda especial con perlas adicionales para gestionar eficazmente las partículas de azufre.
Videos
Las soluciones de combustión de Emerson mejoran la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia en quemadores, calderas y hornos industriales. Sus productos incluyen válvulas de corte de seguridad, actuadores y mucho más.

How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe
6888 InSitu Oxygen Probe: Integral AutoCal Demo
Measuring Oxygen Inside A Lime or Cement Kiln
How it Works: Rosemount OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
How to Replace the O2 Cell in the Rosemount™ OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
How to Replace the Combustibles Sensor in the Rosemount™ OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
Preguntas frecuentes
Elija una longitud de sonda para el analizador de combustión de modo que la punta de detección quede en el tercio medio del tiro o del conducto. Esto ayuda al analizador a medir una muestra representativa del gas de combustión y permite una medición de oxígeno más precisa para el control de la combustión.
Se debe seleccionar un difusor para el analizador de combustión en función de la temperatura del proceso, la carga de polvo y las condiciones del tiro. Las aplicaciones de alta temperatura, alto contenido de partículas o alto contenido de azufre pueden requerir opciones de difusor de cerámica, de aleación C-276 o de mayor superficie para una mayor protección y una vida útil más prolongada.
Un analizador de combustión mide el oxígeno en los gases de combustión y también puede medir los combustibles remanentes tras la combustión. La medición continua in situ de oxígeno y combustibles en un analizador ayuda a los operadores a reducir el exceso de aire, identificar la combustión incompleta y mejorar el desempeño del calentador o de la caldera.
Un analizador de combustión mejora la eficiencia de la caldera o del horno al medir el exceso de oxígeno y los combustibles presentes en los gases de combustión. Los operadores usan estos datos para ajustar la combustión, reducir el exceso de aire y el consumo de combustible, y mantener un desempeño más estable del horno.
El exceso de oxígeno es el oxígeno residual presente en los gases de combustión tras que el combustible haya completado su combustión. La medición del oxígeno residual ayuda a los operadores a controlar la relación aire-combustible, a reducir el desperdicio de energía por exceso de aire y a disminuir el riesgo de combustión incompleta por una cantidad insuficiente de aire.
Se deben utilizar múltiples analizadores de oxígeno cuando los niveles de oxígeno varían en un tiro grande, en un conducto o en el escape de una caldera con múltiples quemadores. Una red de analizadores puede detectar la estratificación del oxígeno, revelar desequilibrios de combustión y proporcionar una medición de oxígeno promedio más precisa.
La medición de oxígeno muestra cuánto aire residual queda en los gases tras la combustión. La medición de combustibles detecta combustibles no quemados, como monóxido de carbono u otros gases combustibles. Medir ambos en un solo analizador ayuda a los operadores a mejorar la eficiencia, identificar la combustión incompleta y reducir los riesgos para la seguridad.