Con un caudalímetro, una herramienta de medición de la pureza del hidrógeno y un analizador de pureza para medición fiscal de hidrógeno
La demanda global de energía sostenible y reducción de emisiones está acelerando la transición del suministro de energía de combustibles fósiles a energía neutra en materia de carbono. Debido a que el hidrógeno se quema limpio, los servicios generales de gas natural están mezclando hidrógeno en las tuberías para reducir las emisiones de carbono. En un patín de mezcla de hidrógeno, el gas de hidrógeno puro se mezcla con gas natural a través de un proceso de inyección. El contenido energético del gas mezclado puede cambiar dependiendo de la cantidad y pureza de gas de hidrógeno añadido. La medición del hidrógeno mezclado es un punto de medición vital para mantener un contenido de energía consistente para los usuarios en las fases posteriores. Los caudalímetros Coriolis Micro Motion ELITE proporcionan una alta precisión en masa de la cantidad de hidrógeno inyectado en la tubería, mientras que la herramienta de medición de la pureza del hidrógeno y el analizador de pureza identifican el contenido energético del gas. Los caudalímetros Coriolis Micro Motion ELITE se utilizan con éxito en la medición fiscal de hidrógeno y se encuentran en muchas aplicaciones de transferencia de custodia de hidrógeno como la mezcla de gas natural.