Background
Pétrole et gaz

Le terminal portuaire de Zhangjiang renforce la sécurité grâce à un système automatisé de surveillance des toits flottants

RÉSULTATS

  • Risque réduit – Plus besoin de monter sur les réservoirs pour les inspections de routine​
  • Un gain de temps annuel de 500 heures grâce à la surveillance automatisée
  • La surveillance des mouvements du toit permet d’éviter tout dommage au réservoir et à l’environnement
  • Installation facile avec surveillance sans fil du toit du réservoir
  • Redondance des communications pour les données de mesure
Fallback image
Figure 1.

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, ZPG

"La sécurité est plus importante que le coût. Nous pouvons désormais effectuer une surveillance en temps réel des toits flottants depuis la salle de commande. »

 

Fallback image
Figure 2.

Il n’est plus nécessaire de monter sur les réservoirs pour vérifier l’état du toit flottant. Les fonctionnalités d’assistance du logiciel Rosemount TankMaster permettent la surveillance automatique du toit.​

Client

Zhangjiang Port Group Co. Ltd (ZPG) est le premier exploitant de ports et de terminaux de stockage de la région. Le ZPG dispose de 37 postes d’amarrage opérationnels, avec un débit annuel atteignant 116 millions de tonnes. La société exploite également un terminal de stockage avec 14 réservoirs de stockage de liquide en vrac, tous de type à toit flottant.

Champ d’application

Stockage de liquide en vrac dans des réservoirs à toit flottant.

Problème

ZPG effectuait auparavant des inspections manuelles hebdomadaires pour vérifier l’état des toits flottants. De plus, ils effectuaient des rondes d’inspection supplémentaires en cas de mauvais temps. L’inspection prenait environ une demi-heure par réservoir. On estime que pour les 14 réservoirs, 500 heures de travail étaient nécessaires pour ces inspections chaque année. Non seulement les inspections prenaient beaucoup de temps et étaient peu efficaces, mais l’escalade des réservoirs comportait également des risques élevés pour la sécurité. L’entreprise souhaitait optimiser la surveillance des toits flottants afin d’éviter leur inclinaison et les arrêts de production coûteux, de réduire au minimum les opérations de maintenance et d’assurer la sécurité des réservoirs et du personnel. En d’autres termes, la sécurité et la fiabilité étaient des critères essentiels.

Solution

ZPG a opté pour une solution sans fil d’Emerson™ pour la surveillance des toits flottants. Trois transmetteurs de niveau sans fil Rosemount™ 3308, fonctionnant selon la technologie radar à ondes guidées, sont installés sur chaque toit flottant. L’installation a été rapide et facile, car aucun travail de câblage n’a été nécessaire, ce qui a permis de réduire la durée totale du projet. Le transmetteur 3308 suit le mouvement du toit en temps réel. Il indique avec précision et efficacité la pente du toit, ainsi que s’il est plus haut ou plus bas que la normale. Si le toit flottant est incliné, il déclenche une alarme afin d’assurer la sécurité sur le site. Les données de surveillance du toit flottant sont transmises via le réseau sans fil, par l’intermédiaire de trois passerelles sans fil Emerson 1420, au logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster. Le réseau de surveillance de toit flottant comprend également 27 transmetteurs logiques sans fil Rosemount 702, utilisés comme répéteurs. 

L’utilisation d’un système automatisé de surveillance de toit permet d’éviter les accidents de sécurité personnelle lors des inspections manuelles. Parallèlement, l’entreprise a considérablement réduit ses coûts de maintenance. Le système de surveillance des toits flottants fonctionne de manière autonome, mais peut être entièrement intégré au système de gestion des stocks, comme c’est le cas chez ZPG. Dix réservoirs du système de mesure des stocks ont été mis à niveau afin d’intégrer un capteur de niveau Rosemount 5900S, un transmetteur de température Rosemount 2240S équipé d’une sonde de température multipoint 565, ainsi qu’un transmetteur de pression Rosemount 3051S pour le calcul de la densité. Ces réservoirs sont également équipés d’un concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec option sans fil permettant la redondance de communication – câblée et sans fil en combinaison. Les quatre autres réservoirs sont équipés de l’ancienne génération d’appareils de mesure du niveau et de la température d’Emerson, mais font l’objet d’une évaluation en vue d’une mise à niveau.