Refinery Initiates Tank Overfill Protection & Optimization of Pre-Heaters with Smart Wireless
Étude de cas | Raffinage

Une raffinerie se dote d'un système de protection antidébordement et optimise ses systèmes de préchauffage grâce à la technologie Smart Wireless

Résultats

  • Économie de plus d’1 million de dollars en éliminant les déversements de bac et l’assainissement pendant le déchargement des navires
  • Mise en place d’une protection antidébordement économique sur plus de 60 réservoirs de pétrole brut et de produits pétroliers
  • Sécurité améliorée grâce à la surveillance du tirage de la chambre de combustion du réchauffeur
  • Efficacité énergétique accrue grâce à la surveillance de la température des échangeurs de chaleur
Fallback image
LA SURVEILLANCE SANS FIL STOPPE LES DÉBORDEMENTS DE RÉSERVOIRS

Une raffinerie américaine réduit les risques de déversement et les contrôles manuels sur le terrain en automatisant la surveillance du niveau des réservoirs, des échangeurs de chaleur et du tirage des chambres de combustion sur son site tentaculaire.​

Dans l’ensemble, la raffinerie a éliminé les déversements de bac dus aux erreurs de mesure de niveau sur les réservoirs de brut, a mis en place une protection antidébordement sur tous les bacs de stockage de pétrole brut, intermédiaire et de produit, a amélioré la sécurité en mesurant la pression dans les chambres de combustion des réchauffeurs et a amélioré l’efficacité énergétique des échangeurs de chaleur.

Ingénieur instrumentation principal​ / Grande raffinerie américaine​

 

Client

Une grande société pétrolière et gazière aux États-Unis.

Application

Protection antidébordement des réservoirs, surveillance de l’efficacité énergétique des échangeurs de chaleur, surveillance du tirage des chambres de combustion des réchauffeurs​.

 

 

Problème

Une grande raffinerie américaine réceptionne le pétrole brut livré par navire et l’entrepose dans les réservoirs du parc de stockage situé au sud du site. Pour réduire les dépenses, ces navires sont déchargés aussi rapidement et efficacement que possible. En conséquence, de grands volumes de pétrole doivent être transportés, avec des mesures et des contrôles essentiels pour le transport sûr et efficace.

Les bacs de stockage de pétrole brut étaient équipés d’un système de mesure de niveau primaire qui tombait parfois en panne. La perte de pétrole brut a été mineure par rapport au coût du nettoyage. La remise en état d’un seul déversement de bac a coûté 1 million de dollars à l’entreprise. Un système redondant était trop coûteux à câbler, car le parc de bacs de stockage s’étend sur plusieurs kilomètres carrés. Lorsque le système de téléjaugeage est tombé en panne une deuxième fois, le directeur d'usine a insisté pour qu’un système secondaire indépendant soit installé immédiatement. Il ne voulait pas qu’une situation de débordement se reproduise.

L’usine devait relever d’autres défis, notamment les calculs d’efficacité énergétique des échangeurs de chaleur et la surveillance du tirage du foyer des réchauffeurs. Étant donné que la raffinerie est une structure plus ancienne avec une tuyauterie dense et des réservoirs, des cuves et d’autres obstructions dans la zone des préchauffeurs, le câblage devenait très coûteux et difficile à certains endroits. Ce client cherchait à optimiser l’efficacité des préchauffeurs et à réduire la consommation d’énergie, mais il n’y parvenait pas efficacement avec des contrôles ponctuels à l’aide d’un pistolet infrarouge. Ils souhaitaient également mettre en place un dispositif de sécurité en mesurant la pression dans la chambre de combustion du réchauffeur et en s’assurant que les gaz nocifs ne s’échappaient pas. Compte tenu de l’emplacement géographique important des parcs de bacs de stockage, le coût du câblage était prohibitif.

Compte tenu de la complexité de l’infrastructure située à proximité des préchauffeurs, le câblage aurait été difficile et coûteux. La seule alternative pour le client était de se rendre régulièrement sur le terrain pour effectuer des mesures manuelles. Afin d’améliorer la sécurité et d’optimiser son efficacité, l’usine souhaitait automatiser ses opérations.​

 

 

Solution

Un ingénieur principal en instrumentation de la raffinerie a commencé à étudier la technologie sans fil pour fournir une protection antidébordement rapide et économique sur les réservoirs. À l’époque, le sans-fil venait tout juste d’apparaître sur le marché. Une technologie nécessitait une visibilité directe et rencontrait des difficultés dans les infrastructures denses. L’autre technologie, un maillage auto-organisé, promettait une application tridimensionnelle de la technologie.

Après une évaluation approfondie des deux systèmes, le client a fait l’acquisition du réseau autogéré Smart Wireless d’Emerson. Un commutateur de haut niveau à plongeur a été placé sur chacun des réservoirs de brut à toit flottant et relié à un transmetteur logique sans fil Rosemount 702. Chaque transmetteur sans fil échange avec une passerelle Smart Wireless installée sur le côté est du parc sud, là où sont implantés les réservoirs de brut. Les points sans fil s’intégraient facilement dans un port Modbus existant d’un système numérique de contrôle-commande des années 1980, de sorte qu’ils ne nécessitaient pas d’E/S supplémentaires provenant du système de contrôle-commande de l’époque. « Une solution câblée aurait été très coûteuse et aurait nécessité des E/S supplémentaires sur notre système de contrôle-commande », a expliqué l’ingénieur en chef des instruments. « Nous avons tenté notre chance avec le réseau maillé sans fil d’Emerson, et il a très bien fonctionné. » ​

En fait, l’usine n’a pas connu de débordement depuis l’installation du réseau sans fil et des détecteurs de niveau. Grâce à des mises à jour toutes les minutes issues des mesures sans fil, les opérateurs sont alertés rapidement en cas de défaillance de la mesure de niveau principale et d’atteinte d’un niveau haut. Les opérateurs ont ainsi suffisamment de temps pour arrêter le remplissage du réservoir ou le diriger vers un autre bac de stockage. « Nous surveillons les mesures de niveau depuis la salle de commande », explique le client, « ainsi que l’autonomie des batteries des transmetteurs sans fil. Nous sommes prévenus lorsqu’il nous reste quelques semaines pour remplacer les batteries. » ​

Suite à l’installation réussie des mesures de niveau secondaires sur les réservoirs de brut, il a été décidé d’ajouter également les 30 réservoirs de produits du champ est à la passerelle. « Une fois que vous avez la passerelle, il est facile d’ajouter des mesures supplémentaires », commente l’ingénieur. « Nous avons installé 30 autres commutateurs de plongeur et transmetteurs logiques sans fil Rosemount 702 et les avons connectés au réseau existant. L’interface avec notre ancien système de contrôle-commande était déjà en place. » ​

Bien que le client n’ait pas eu de problèmes de débordement sur les réservoirs de produit, il souhaitait prendre des mesures préventives pour s’assurer que cela ne se produirait jamais. C’était en partie en prévision des changements législatifs concernant la protection antidébordement des réservoirs, qui ont déjà été adoptés dans certains États comme la Californie. Étant donné le coût relativement faible d’installation des points sans fil, la décision a été facile à prendre.

Une fois le champ Est terminé, les deuxième et troisième réseaux ont été installés dans deux autres champs. Vingt-cinq réservoirs de produit dans le premier champ et trois dans le second, tous deux encore plus éloignés de la salle de commande, ont été équipés du même système de mesure de niveau secondaire indépendant (sans fil) comme assurance contre les débordements. Chaque terrain avait sa propre passerelle installée. L‘un a été intégré à un port Modbus de l’ancien système de contrôle-commande et l’autre via Modbus au système de contrôle-commande de nouvelle génération du même fournisseur.

Devant le succès de la technologie sans fil dans les parcs de bacs de stockage, la raffinerie s’est tournée vers la surveillance secondaire du tirage sur deux chambres de combustion de réchauffeur afin d’améliorer davantage la sécurité. Pour garantir le fonctionnement des réchauffeurs dans les limites de fonctionnement spécifiées, deux transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S (avec une fréquence de rafraîchissement de 4 secondes) ont été placés dans le système de tirage du réchauffeur pour donner une indication précoce de toute perte de pression. Ces transmetteurs de pression se connectent à une quatrième passerelle dans cette zone de la raffinerie et ont été facilement intégrés au système de contrôle-commande d’un autre fournisseur via les E/S Modbus existantes. Grâce à des normes ouvertes, le réseau sans fil d’Emerson s’intègre facilement à de multiples systèmes hôtes.

Le projet le plus récent a été l’installation d’une cinquième passerelle dans la zone de préchauffage du pétrole brut. La raffinerie était confrontée à de mauvaises mesures de température sur les échangeurs de chaleur en raison de la dégradation du câblage des thermocouples et des sondes de température à résistance. En raison de la densité de l’infrastructure, les technologies sans fil à visibilité directe ne pouvaient pas fonctionner. Une fois par mois, les opérateurs devaient prendre des mesures ponctuelles avec un pistolet infrarouge et saisir manuellement les lectures afin de calculer l’efficacité des échangeurs de chaleur et de définir des programmes de nettoyage. Malheureusement, cela entraînait une perte d’efficacité car les températures différentielles descendaient souvent bien en dessous de la température optimale avant d’être relevées.​

Dix transmetteurs de température sans fil Rosemount 648 ont été installés à l’entrée et à la sortie de plusieurs échangeurs de chaleur avec une fréquence de rafraîchissement d’une minute. Bien que les points d’installation aient été masqués par un enchevêtrement de tuyauteries, de cuves et de réservoirs, le réseau maillé demeure robuste et garantit une grande fiabilité du signal. Les ingénieurs procédés disposent désormais de données précises, actualisées toutes les minutes, et non plus une fois par mois. La richesse des informations, 43 200 points mesurés et enregistrés automatiquement par mois, contre un point mesuré et enregistré manuellement, fournit aux ingénieurs les outils nécessaires pour optimiser l’efficacité énergétique. Des alertes sont envoyées en temps opportun aux opérateurs pour nettoyer les échangeurs et optimiser le rendement thermique de chaque unité. L’amélioration de la consommation d’énergie a conduit les ingénieurs procédés à demander l’ajout de trois transmetteurs de température sans fil supplémentaires.

« Globalement, la raffinerie a éliminé les déversements de bacs dus aux erreurs de mesure de niveau sur les bacs de stockage de brut, a mis en place une protection antidébordement sur tous les bacs de stockage de brut, intermédiaire et de produit, a renforcé la sécurité en mesurant la pression négative sur les chambres de combustion des réchauffeurs et a amélioré l’efficacité énergétique des échangeurs de chaleur », conclut le client. L’usine poursuit le déploiement de ses réseaux maillés sans fil, et les sociétés du groupe lui emboîtent le pas.​