Complex chemical processing facility showing intricate network of pipes and industrial equipment.
CASE STUDY | CHIMICA

Un'azienda chimica riduce il rischio di danni agli impianti grazie alla possibilità di montaggio a distanza

RISULTATI

  • Ridotto il rischio di danni catastrofici alla turbina
  • Maggiore accuratezza
  • Ridotti i tempi di manutenzione

Cliente

Importante produttore chimico in Nord America

Applicazione

Misura del livello su un filtro separatore a coalescenza in un impianto di cogenerazione

Problema

Un filtro separatore a coalescenza in un impianto di cogenerazione viene utilizzato per separare il liquido dal gas naturale prima dell'accesso nella turbina a gas. Durante la fase di separazione primaria, particolato di grandi dimensioni e liquido vengono rimossi dalla forza gravitazionale e dalla forza di trascinamento del gas verso l'alto. La separazione completa si ottiene quando il processo passa attraverso il filtro a coalescenza, che sposta il liquido residuo verso l'esterno del filtro. Il liquido defluisce quindi nella camera di raccolta più in basso. Poiché il liquido nel separatore è atipico, un interruttore di alto livello garantisce indicazioni e monitoraggio del livello all'interno del separatore. In caso di condizioni di livello elevato, il separatore viene scaricato per evitare che il gas naturale con contenuto liquido penetri nella turbina a gas. Il liquido può causare gravi danni all'interno della turbina.

In questo particolare impianto, il filtro separatore a coalescenza si trova alla fine della linea di trasmissione del gas. Nelle aree più in basso all'interno della linea di trasmissione si raccoglievano petrolio e acqua. Di conseguenza, il gas trasportato a questo impianto di cogenerazione conteneva quantità anomale di petrolio e acqua. Inoltre, l'interruttore di livello esistente non riusciva a rilevare l'aumento del livello nel separatore. Alla fine, il livello ha superato la capacità del separatore e il gas naturale umido è entrato nella turbina, causando danni catastrofici alla turbina e perdita di produzione. I costi stimati per l'impianto di cogenerazione hanno superato i 15 milioni di dollari, costringendo i tecnici in loco a rivalutare la strumentazione esistente e individuare una soluzione più robusta.

PROTEZIONE INTEGRATA

La piattaforma Rosemount 3051S SuperModule protegge l'elettronica dall'umidità e dai contaminanti presenti sul campo, garantendo la massima affidabilità.

Fallback image
FACILITÀ D'USO CON INDICAZIONE LOCALE

L'indicazione a livello del suolo facilita l'accesso ai tecnici.

Fallback image

Soluzione

La struttura si è rivolta a Emerson per ottenere una soluzione che fornisse un controllo ottimale del livello nel separatore e ridondanza per la sicurezza. La soluzione doveva fornire una misura estremamente affidabile e altamente precisa, con indicazione a livello del suolo e facilità di accesso per i tecnici.

Dopo un'attenta valutazione, è stata proposta una soluzione di strumentazione:

  • Tre trasmettitori di pressione Rosemount™ 3051S con tenute flangiate a filo a montaggio diretto, installate nella parte più bassa del separatore per misurare il livello nella camera di raccolta. Come ulteriore misura di sicurezza viene adottato un sistema di voto a maggioranza qualificata (è necessario il consenso di 2 su 3).
  • Tre trasmettitori di pressione Rosemount 3051S con tenute a montaggio diretto installate a diversi metri dal fondo del separatore, per misurare il livello del filtro a coalescenza (sistema di voto: 2 su 3 devono essere d'accordo).
  • Display LCD e interfaccia a montaggio remoto su tutti e sette i trasmettitori per ottenere l'indicazione locale a livello del suolo e una maggiore facilità d'uso per i tecnici strumentisti.

A causa della natura critica di questa misura e della necessità di prevenire il verificarsi in futuro di danni alla turbina, vengono utilizzati trasmettitori ridondanti per tutte le misure di livello. Se due uscite del trasmettitore su tre non concordano, il livello del separatore viene immediatamente controllato e vengono intraprese tutte le azioni necessarie.

La piattaforma SuperModule sigillata ermeticamente in acciaio inossidabile 316L protegge l'elettronica del trasmettitore di pressione Rosemount 3051S dall'umidità e dagli agenti contaminanti sul campo, garantendo la massima affidabilità negli ambienti più difficili.

Per portare il trasmettitore a livello del suolo, sono stati presi in considerazione capillari con separatori remoti. Tuttavia, i calcoli delle prestazioni dello strumento di dimensionamento e selezione per il livello DP hanno dimostrato che i tratti capillari non soddisfacevano i requisiti prestazionali di questa applicazione. Si è presentata quindi un'opportunità perfetta per utilizzare il display LCD a montaggio remoto Rosemount 3051S e le funzionalità di interfaccia.

Le guarnizioni FFW a montaggio diretto con trasmettitore di pressione Rosemount 3051S dalle prestazioni eccezionali e il display LCD a montaggio remoto con l'interfaccia hanno fornito la soluzione ottimale. Il livello del separatore ora è adeguatamente controllato e il verificarsi di danni futuri alla turbina dovuti a escursioni di livello è altamente improbabile.