OXEA riduce i costi operativi e di manutenzione delle unità grazie a una migliore misura del livello della colonna di distillazione
RISULTATI
- Efficienza delle unità migliorata del 10%
- Maggiore produttività e cicli di produzione più lunghi
- Riduzione dei tempi di manutenzione e dei costi di sostituzione del 40%
- Ricambi ridotti
Il sistema ERS Rosemount 3051S migliora sia l'accuratezza che l'affidabilità della misura di livello della colonna di distillazione, riducendo al contempo i tempi di risposta del 90%.
Cliente
OXEA Produktions GmbH & Co. KG, Marl, Germany. OXEA è leader mondiale nel settore dei prodotti chimici Oxo, con una produzione di oltre 70 intermedi Oxo e derivati Oxo per clienti in un'ampia gamma di settori e applicazioni del mercato finale.
Applicazione
Misura di livello e controllo della pressione differenziale (DP) in una colonna di distillazione con acetati
Problema
OXEA distilla acetati per la produzione di vari esteri per una diverse applicazioni del mercato finale. Nello stabilimento di Marl, è stata rilevata la difficoltà di ottenere un controllo accurato del livello a causa delle complesse condizioni di processo con pressione statica di 200 mbar, temperatura di 120 °C e pressione differenziale di 170 mbar. "Avevamo problemi di misura del livello", ha affermato Herr Andreas Busch-Ahlschläger, I&C Engineer. "Le condizioni difficili del processo causavano frequenti problemi alle guarnizioni, che ci costringevano a spegnere la colonna e sostituire completamente il sistema bilanciato".
Oltre ai problemi alle guarnizioni, OXEA aveva problemi con i capillari che venivano danneggiati ogni volta che si installava un nuovo sistema, causando ulteriori arresti e sostituzioni del sistema. "Di solito riempiamo e riavviamo la colonna ogni due o tre settimane in base alla domanda", ha affermato Busch-Ahlschläger. "E siamo riusciti a soddisfare la domanda dei clienti nonostante i fermi non programmati della produzione. Ma avvii e interruzioni sono costosi e i nostri costi operativi erano più alti di quanto avrebbero dovuto".
OXEA era anche alla ricerca di una misura del livello più accurata, senza gli effetti della temperatura ambiente sui lunghi tratti capillari, esacerbati dai cambiamenti delle stagioni, per migliorare il controllo del livello e ridurre i costi di esercizio. L'impianto intendeva inoltre ridurre i tempi di manutenzione e i costi di sostituzione dei sistemi di misura.
Soluzione
OXEA ha installato il sistema di sensori elettronici remoti (ERS™) Rosemount™ 3051S con un separatore sulla parete del serbatoio e un sensore in linea direttamente collegato al processo. Questa soluzione ha consentito di eliminare tutti i capillari del sistema, riducendo in modo significativo i costi di manutenzione, le parti di ricambio e gli errori di misura.
La tenuta superiore è stata eliminata dal processo gravoso grazie al sensore in linea, riducendo i costi di installazione ed eliminando i problemi della tenuta in quel punto di misura. I guasti ai capillari e gli errori di misura dovuti alle variazioni della temperatura ambiente sono stati completamente eliminati, grazie alla sostituzione della tenuta superiore e all'installazione di un sensore elettronico remoto posizionato sul punto di misura inferiore. Sono stati apportati miglioramenti meccanici alla tenuta con un cambio di fornitore della guarnizione (e di conseguenza del metodo di saldatura, del materiale, ecc.) e i problemi dovuti alla corrosione si sono notevolmente ridotti.
Il sistema ERS Rosemount 3051S trasmette quindi la pressione differenziale tra sensore superiore e sensore inferiore al DCS per determinare il livello all'interno del serbatoio. Il sistema ERS Rosemount 3051S ha garantito un'accuratezza e un'affidabilità molto più elevate rispetto al tradizionale sistema a design bilanciato.
"Questa soluzione è stata molto più facile da installare", ha dichiarato Busch-Ahlschläger. "È molto più facile da gestire e non richiede la sostituzione completa del sistema quando è necessario sostituire un solo componente, come la tenuta. Inoltre, quando il sensore superiore deve essere sostituito (a causa dell'ambiente altamente corrosivo), non dobbiamo spegnere la colonna".
I tempi di installazione si sono ridotti, come anche la manutenzione continua, i costi di sostituzione sono molto più bassi (non è necessario sostituire l'intero sistema), le parti di ricambio sono ridotte al minimo e i costi operativi dell'unità di distillazione sono significativamente inferiori.
"Abbiamo ridotto i tempi dedicati alla manutenzione di questa unità di quasi il 40%", ha affermato Busch-Ahlschläger. "Ora abbiamo cicli di produzione più lunghi con meno arresti e avviamenti causati dai problemi di manutenzione. Siamo stati anche in grado di innalzare il limite superiore della misura del livello, poiché abbiamo migliorato precisione e affidabilità della misura del livello. Questo ha reso la nostra unità più efficiente e ha ridotto i costi complessivi per il funzionamento della colonna".