Monitoraggio del livello dell'acqua nella torre di raffreddamento per i data center

Mantieni costanti i livelli dell'acqua nel bacino della torre di raffreddamento per proteggere le pompe, ridurre gli sprechi di acqua e garantire un raffreddamento affidabile del data center.

Fallback image

Panoramica sulle applicazioni

Le torri di raffreddamento rimuovono il calore dal sistema di raffreddamento dei data center e lo rilasciano nell'atmosfera. Questi asset sono in genere collocati all'aperto e aiutano a mantenere le temperature richieste per un funzionamento affidabile e sicuro.

Sfide principali relative ai bacini delle torri di raffreddamento per i data center

  • Livelli bassi di acqua nel bacino possono limitare la disponibilità di acqua ed esporre le pompe a condizioni di funzionamento a secco.
  • Livelli elevati o instabili possono invece causare tracimazione, sprechi di acqua e un funzionamento inefficiente del raffreddamento.

In che modo la misura di livello aiuta

  • Garantisce la visibilità sui livelli dell'acqua e l'approvvigionamento idrico.
  • Contribuisce a proteggere le apparecchiature dal funzionamento a secco.
  • Consente di rilevare le perdite.

Domande frequenti

La misura del livello nel bacino della torre di raffreddamento monitora l'acqua raccolta nel bacino posto sul fondo della torre di raffreddamento. La misura costante del livello garantisce la visibilità sul livello dell'acqua nel bacino, mentre gli interruttori di livello puntuali possono rilevare le condizioni di livello alto o basso predefinite.

La misura costante del livello consente di tenere traccia del livello dell'acqua nel bacino della torre di raffreddamento e di inviare il valore misurato a un controllore o a un sistema di controllo collegato. Ciò consente al sistema di visualizzare il livello, generare allarmi o azionare pompe e valvole per tenere il livello dell'acqua entro l'intervallo operativo richiesto.

Il mantenimento del livello richiesto aiuta a garantire un'alimentazione idrica costante, a proteggere le pompe dal funzionamento a secco e a favorire una dispersione del calore affidabile dal circuito dell'acqua del condensatore.

Un livello basso dell'acqua nel bacino può ridurre la quantità di acqua disponibile per la pompa di circolazione e creare un rischio di cavitazione o di funzionamento a secco della pompa. Una misura del livello affidabile offre agli operatori o al sistema di controllo un'indicazione precoce di tale condizione, in modo da poter intraprendere azioni correttive prima che le prestazioni di raffreddamento peggiorino.

La misura del livello consente a operatori e sistemi di controllo di rilevare quando il bacino si sta avvicinando al limite operativo superiore. La misura può essere utilizzata per generare un allarme di livellotroppo alto o per supportare il controllo dell'acqua di reintegro prima che il bacino trabocchi, riducendo gli sprechi di acqua e i costi di trattamento associati.

Sì. Una diminuzione inaspettata o improvvisa del livello nel bacino sottoposto a misura può fornire un'indicazione precoce di una perdita d'acqua anomala o di una potenziale perdita. Gli operatori possono esaminare la condizione prima che si verifichi una condizione di quantità di acqua insufficiente, con i relativi rischi per il funzionamento della pompa o le prestazioni di raffreddamento.

La misura del livello offre un'indicazione della variazione del livello dell'acqua, ma non determina la posizione esatta o la causa di una perdita.

La misura del livello automatizzata offre agli operatori una visibilità elettronica costante sulle condizioni del bacino senza dover ricorrere esclusivamente ai controlli visivi di routine. Se collegata a un controllore o a un sistema di controllo, la misura può anche offrire la visualizzazione locale, allarmi, registrazione dei dati o controllo della pompa.

La tecnologia migliore dipende dal design del bacino, dalle condizioni del processo, dai vincoli di installazione, dagli obiettivi di controllo e dalla presenza di schiuma o detriti. Il radar non contattivo è adatto al monitoraggio costante del livello nel bacino, mentre gli interruttori di livello puntuali possono fornire allarmi indipendenti di livello troppo alto o basso.