OXEA reduce los costes de mantenimiento y operación de la unidad con una mejor medición del nivel de la columna de destilación
RESULTADOS
- Mejora del 10 % en la eficiencia de la unidad
- Mayor rendimiento y ciclos de producción más largos
- Se redujo el tiempo de mantenimiento en un 40 % y los costes de reemplazo en un 40 %
- Menos repuestos
El sistema Rosemount 3051S ERS mejora tanto la precisión como la fiabilidad de la medición del nivel en la columna de destilación, al mismo tiempo que reduce el tiempo de respuesta en un 90 %.
Cliente
OXEA Produktions GmbH & Co. KG, Marl, Alemania. OXEA es líder mundial en productos químicos Oxo; produce más de 70 productos intermedios Oxo y derivados Oxo para clientes en una amplia gama de industrias y aplicaciones de mercado final.
Aplicación
Medición y control de nivel por presión diferencial (DP) en una columna de destilación con acetatos
Desafío
OXEA destila acetatos en la producción de diversos ésteres para una variedad de aplicaciones en el mercado final. En la planta de Marl, era difícil lograr un control preciso del nivel debido a las condiciones adversas del proceso de 200 mbar de presión estática, 120 °C de temperatura y una presión diferencial de 170 mbar. “Teníamos problemas con fallos en la medición de nivel”, dijo Herr Andreas Busch-Ahlschläger, ingeniero de I&C. “Las condiciones adversas del proceso ocasionaban fallos frecuentes en los sellos, lo que nos obligaba a detener la columna y reemplazar por completo el sistema de equilibrio”.
Además de los fallos en los sellos, OXEA tenía problemas con los capilares que se dañaban cada vez que se instalaba un nuevo sistema, lo que provocaba más paradas y reemplazos del sistema. “Por lo general, rellenamos y reiniciamos la columna cada dos o tres semanas según la demanda”, dijo Busch-Ahlschläger. “Y pudimos satisfacer la demanda de los clientes a pesar de los cierres no planificados. Pero los arranques y las paradas son costosos, y nuestros costes operativos fueron más altos de lo que deberían haber sido”.
OXEA también buscaba una medición de nivel más precisa sin los efectos de la temperatura ambiente en los largos tramos de capilares, que se veían exacerbados por los cambios de estación, para mejorar el control de nivel y reducir el coste de operación. La planta también deseaba reducir el tiempo de mantenimiento y los costes de reemplazo del sistema de medición.
Solución
OXEA instaló el sistema de sensor electrónico remoto Rosemount™ 3051S (ERS™) con un sello de diafragma en la pared del tanque y un sensor en línea directamente conectado al proceso. Esta solución elimina todos los capilares del sistema, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento, los de repuestos y los errores de medición.
El sello superior fue eliminado del proceso hostil gracias al sensor en línea, lo que redujo los costes de instalación y eliminó las fallas del sello en ese punto de medición. Los fallos de los capilares y los errores de medición debidos a cambios en la temperatura ambiente se eliminaron por completo mediante el reemplazo del sello superior y la instalación de un sensor electrónico remoto en el punto de medición inferior. Se realizaron mejoras mecánicas al sello, incluyendo un cambio de proveedor (y, por lo tanto, en el método de soldadura, el material, etc.), y los fallos debidos a la corrosión se han reducido significativamente.
Luego, el sistema Rosemount 3051S ERS transmite la presión diferencial entre el sensor superior y el sensor inferior al DCS para determinar el nivel dentro del tanque. El sistema Rosemount 3051S ERS funcionó con una precisión más alta y con una fiabilidad mucho mayor que el sistema tradicional de diseño balanceado.
“Esta solución fue mucho más fácil de instalar”, dijo el Herr Busch-Ahlschläger. “Es mucho más fácil de mantener y no requiere reemplazar todo el sistema cuando es necesario sustituir un componente, como el sello. Y cuando el sensor superior necesita ser reemplazado (debido al ambiente altamente corrosivo), no tenemos que detener la columna”.
El tiempo de instalación se reduce, el mantenimiento continuo disminuye significativamente, los costes de reemplazo son mucho más bajos (no es necesario reemplazar todo el sistema), se reducen los repuestos y los costes operativos de la unidad de destilación son significativamente menores.
“Hemos reducido el tiempo de mantenimiento de esta unidad en casi un 40 por ciento”, dijo Herr Busch-Ahlschläger. “Ahora tenemos ciclos de producción más largos, con menos paradas y arranques causados por problemas de mantenimiento. También hemos podido elevar el límite superior de la medición de nivel, ya que hemos mejorado su precisión y fiabilidad. Esto ha hecho que nuestra unidad sea más eficiente y ha reducido nuestro coste total de operación de la columna”.