Monitorización continua de nivel de medios sólidos pegajosos sin contacto
La dextrosa es uno de los azúcares que se producen a partir de la molienda de la humedad del maíz. La dextrosa es un producto final y su inventario debe ser conocido para la programación de envíos. Tiende a ser una sustancia pegajosa, por lo que puede acumularse en las paredes de los contenedores y en la instrumentación. La capacidad de detectar una acumulación permite programar el mantenimiento adecuado. La tecnología de medición de nivel sin contacto es adecuada para la medición de medios pegajosos propensos a la acumulación