oil rig on the field in a sunset mood
PETRÓLEO Y GAS | CASO DE ESTUDIO

Una empresa productora de petróleo aumenta la eficiencia operativa al reducir el tiempo dedicado al pozo.

RESULTADOS

  • Un 5% menos tiempo empleado en el pozo debido a la drástica reducción de las tasas de falls y del tiempo dedicado a la resolución de problemas
  • Aumento de la producción en campo gracias al tiempo ahorrado
  • Reducción de los riesgos para el personal al pasar menos tiempo en el pozo
Fallback image
PROBLEMAS RESUELTOS

El transmisor de presión Rosemount 3051S proporcionó la precisión más alta disponible para ayudar a sus grupos de ingeniería de yacimientos con la caracterización de campo y la determinación de las ubicaciones ideales de los pozos.

Cliente

Principal productor de petróleo en Norteamérica

Aplicación

Mediciones de presión en todos los nuevos pozos productores de petróleo puestos en línea.

Características de la aplicación: los pozos forman parte de campos de inyección de agua y vapor con menos de 100 psi de presión en la tubería y una producción promedio de 25 bbl/día.

Desafío

La creciente demanda de petróleo impulsa la necesidad de perforar más pozos. El creciente número de pozos y el uso de instrumentación de baja calidad ejercían presión sobre las operaciones de campo. Más mantenimiento y visitas programadas al sitio del pozo pusieron énfasis en mantener la producción en lugar de optimizarla y aumentar la del campo. Los campos de esta empresa cuentan con más de 3000 pozos de producción y 300 pozos adicionales que se perforan cada año. El coste de mantener pozos de alta producción era cuatro veces mayor que el de mantener pozos de baja producción.

El cliente usaba instrumentación de presión para las siguientes aplicaciones:

  • Tubería y revestimiento (espacio anular)
  • Medición de la línea de flujo
  • Detección de patrones de flujo
  • Monitorización de bombas de cavidad progresiva
Fallback image
ENFOQUE EN LA OPTIMIZACIÓN DEL CAMPO

A pesar de que sus pozos promediaban solo 25 bbl/día, pudieron concentrarse en optimizar el campo, lo que justificó la necesidad de una instrumentación de presión de la más alta calidad.

Solución

Para que las operaciones de campo volvieran a enfocarse en aumentar la producción del campo, el productor de petróleo recurrió a la familia de transmisores de presión Rosemount 3051S de Emerson para todos sus pozos nuevos y modernizaciones de alta producción. Al utilizar el transmisor de presión líder en la industria, el productor de petróleo pudo comprobar el valor de la garantía de estabilidad de 10 años y la garantía de 12 años, lo que permitió que las operaciones de campo se centraran en operaciones de valor agregado, como la optimización del campo. Además, al reducir el tiempo dedicado a la resolución de problemas en el pozo o al reemplazar instrumentación defectuosa, se redujeron los riesgos para la seguridad del personal.

El transmisor de presión Rosemount 3051S proporcionó la precisión más alta disponible en el mercado para ayudar a sus grupos de ingeniería de yacimientos con la caracterización del campo y la determinación de las ubicaciones ideales para los pozos. El transmisor de presión Rosemount 3051S también proporcionó una plataforma escalable para que pudieran actualizarse fácilmente a tecnología inalámbrica o a diagnósticos avanzados y así satisfacer sus crecientes necesidades de aplicación.

A pesar de que sus pozos tenían un promedio de solo 25 barriles/día (equivalente a 230 mcf/día a $65/barril y $7/mcf), este operador pudo concentrarse en la optimización del campo, lo que justificó la necesidad de instrumentación de presión de la más alta calidad.