Background
PETRÓLEO Y GAS | CASO DE ESTUDIO

Una compañía de tuberías reduce el riesgo ambiental y ahorra costes en un proyecto con la tecnología Smart Wireless ​

RESULTADOS

  • Ahorre en mano de obra y en la compra de líneas de comunicación cableadas hasta el transmisor, lo que se traduce en ahorros significativos en costes.
  • Detecte fugas de manera temprana para proteger el planeta frente a eventos catastróficos.
  • Integre y acceda fácilmente a las lecturas de presión en entornos de difícil acceso.
FIABLE Y RENTABLE

Se instalaron transmisores de presión inalámbricos Rosemount 3051S para medir la presión en ambos lados del río en cada tubería. 

Ahorros reales

Se logró un ahorro estimado de 30 000 USD en el coste del proyecto y, además, con dos gateways ya instalados, la empresa está en una posición favorable para agregar dispositivos de medición inalámbricos a un coste incremental bajo.

Cliente

Una compañía de tuberías en los Estados Unidos

Aplicación

Detección de fugas en la tubería, donde la tubería está debajo del río

Desafío

Esta compañía de tuberías tiene dos terminales, una en cada extremo de un importante sistema fluvial. Estas terminales se establecieron para recibir líquidos provenientes de pozos de gas natural y transferirlos mediante tuberías que se extendían bajo el río. Mantener la calidad del agua del río es muy importante. La compañía de tuberías necesitaba una solución rentable para eliminar el riesgo de fugas catastróficas no detectadas.

Para detectar una fuga catastrófica, era necesario medir y comparar la presión en la tubería en ambos lados del río. Si las presiones medidas se desvían del valor esperado, se considera evidencia de una fuga en la tubería y los operadores pueden cerrarla de inmediato. El río tiene 2,4 kilómetros (1,5 millas) de ancho en este punto, lo que hace que las soluciones cableadas resulten muy costosas.

El sistema de detección de fugas era fundamental para la operación de la terminal debido al riesgo de que los líquidos se filtraran al río. Una fuga podría provocar varios efectos negativos, como multas, costes de limpieza, pérdida de producto, entre otros. Además, el cableado para las lecturas de presión aumentaría el coste del proyecto y causaría retrasos en la implementación.

 

 

Solución

Se necesitó un total de cuatro transmisores de presión inalámbricos Rosemount 3051S para crear el sistema de detección de fugas para el usuario. La aplicación consistía en dos tuberías, cada una con una bomba situada a ambos lados del río. Se instalaron transmisores de presión inalámbricos para medir la presión en ambos lados del río en cada tubería. Luego, la medición de la presión se transmitió de forma inalámbrica a dos gateways ubicados en cada lado del río. Esto hizo que las lecturas de presión fueran accesibles para ambas terminales. Los sistemas de parada se configuraron para detener las bombas cuando se detectara una desviación de presión definida por el usuario.

El sistema está en línea y funciona según lo esperado. La solución inalámbrica de Emerson eliminó la necesidad de tender líneas de comunicación al transmisor, lo que se tradujo en ahorros de costes significativos en comparación con las prácticas de instalación tradicionales. Finalmente, el sistema se implementó varias semanas antes de lo previsto, lo que garantizó la protección ambiental de un importante sistema fluvial.