Opera in modo più intelligente, veloce ed efficiente
Nessun permesso per lavorazioni a caldo. Nessuna necessità di arrampicarsi. Nessuna supposizione. La tecnologia Bluetooth consente di configurare, gestire o risolvere i problemi degli strumenti da campo e di eseguire tempestivamente ispezioni, riparazioni per i problemi più semplici e interventi per risolvere ciò che richiede attenzione immediata. L'interfaccia dell'app AMS Device Configurator offre un'esperienza uniforme con tutti i prodotti Emerson e garantisce un comodo accesso alle informazioni. Il supporto della tecnologia Bluetooth di Emerson in AMS Device Configurator è disponibile sui sistemi operativi Android™, Windows e iOS, oltre che sul comunicatore AMS Trex Device. Scopri un processo più semplice per svolgere attività di routine senza bisogno di una connessione fisica.
1. Produttività
Individua rapidamente i dispositivi da campo ed esegui le attività di configurazione, rilevamento dello stato dei dispositivi e diagnostica.
2. Affidabilità
I dispositivi sono protetti dall'esposizione non necessaria all'ambiente, aumentando l'affidabilità di dispositivi e processi.
3. Sicurezza
Accedi alle informazioni sul dispositivo da un luogo sicuro riducendo apparecchiature e tempo trascorso in aree pericolose.
Connettività Bluetooth
Non preoccuparti di dover imparare un altro programma software. L'app AMS Device Configurator Bluetooth utilizza le descrizioni dei dispositivi per comunicare con la strumentazione da campo e offre un'esperienza simile ad AMS Device Manager e AMS Trex, con una velocità di comunicazione fino a 10 volte maggiore rispetto alle connessioni HART® tradizionali.
Video

Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
Diagnostica rapidamente i problemi grazie all'accesso a tutti i dispositivi vicino al tecnico con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto alle connessioni HART® tradizionali. Migliora la sicurezza del personale e aumenta l'efficienza. Non è necessario rimuovere i coperchi della custodia. Niente arrampicate su serbatoi o impalcature, è come un visualizzatore remoto nel palmo della tua mano.
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth® Enabled Technology
Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter New Capabilities
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
AMS Trex Device Communicator | The Next Generation is Here — Now with Bluetooth® connectivity
Risorse
Prodotti in evidenza
Domande frequenti
Nozioni di base sulla connettività Bluetooth
La connettività Bluetooth® consente ai tecnici di configurare, eseguire la manutenzione e risolvere i problemi degli strumenti da campo Emerson in modalità wireless da una distanza massima di 15 metri (50 piedi), senza aprire le custodie dei dispositivi o richiedere una connessione fisica. Utilizzando l'app AMS Device Configurator su un dispositivo mobile, un PC Windows o il comunicatore AMS Trex™ 2, i team sul campo possono accedere in modalità wireless a dati di stato, diagnostica e configurazione del dispositivo in tempo reale a velocità fino a 10 volte superiori rispetto alle connessioni HART® tradizionali.
La connettività Bluetooth elimina i tempi, i costi e i rischi legati alla connessione fisica ai dispositivi da campo. I vantaggi includono:
- Non sono richiesti permessi per lavorazioni a caldo per le attività di configurazione di routine
- Non c'è bisogno di arrampicarsi su serbatoi, impalcature o recinzioni apribili per raggiungere i dispositivi
- Nessuna esposizione dei componenti interni ad ambienti difficili, migliorando l'affidabilità del dispositivo
- Accesso remoto più sicuro al dispositivo in aree pericolose, congestionate o difficili da raggiungere
- Risoluzione dei problemi più rapida grazie alla trasmissione in tempo reale dei dati del dispositivo allo strumento del tecnico
Per i team di manutenzione, ciò significa più dispositivi sottoposti a manutenzione per turno senza la necessità di strumenti specializzati e minori rischi per il personale e le apparecchiature.
Dispositivi e compatibilità
Dispositivi con connettività Bluetooth:
AMS Device Configurator è l'applicazione gratuita di Emerson per dispositivi mobili e PC per la connessione a strumenti da campo abilitati con connettività Bluetooth. È disponibile su:
- Android
- Windows PC
- Comunicatore per dispositivi AMS Trex™ 2
- iOS
L'app utilizza i descrittori di dispositivo (DD) per offrire un'esperienza coerente e familiare su tutti i prodotti Emerson, in modo che i tecnici non debbano imparare uno strumento software separato per godere dei vantaggi della connettività Bluetooth.
Aree pericolose e di sicurezza
Sì. L'implementazione della connettività Bluetooth® di Emerson include più livelli di sicurezza:
- Trasferimenti di dati crittografati tra il dispositivo e l'app AMS Device Configurator
- Protezione con password con controlli degli accessi basati sui ruoli
- Accoppiamento del dispositivo autenticato per impedire l'accesso non autorizzato
- Questo approccio a più livelli aiuta a mantenere una comunicazione sicura, consentendo al contempo una comoda configurazione e diagnostica locale del dispositivo.
Sì. La connettività Bluetooth è progettata specificamente per consentire un accesso più sicuro ai dispositivi in luoghi pericolosi, congestionati e difficili da raggiungere. Poiché il tecnico effettua il collegamento da una distanza massima di 50 piedi, non è necessario aprire l'alloggiamento del dispositivo, esporre i componenti interni o mettere il personale a diretto contatto con apparecchiature classificate. Per i tecnici che devono lavorare direttamente sul dispositivo, il comunicatore AMS Trex™ 2 è a sicurezza intrinseca e combina Bluetooth e connessioni fisiche HART,® WirelessHART® e Foundation Fieldbus™ in un unico strumento robusto.
Produttività e flusso di lavoro
La connettività Bluetooth si collega direttamente ai flussi di lavoro già utilizzati dai tuoi team:
- Stessa interfaccia DD (Device Descriptor) di AMS Device Manager e AMS Trex™ 2 per un'esperienza familiare
- Trasmissione dello stato in tempo reale in modo che i tecnici possano identificare i dispositivi che richiedono attenzione prima di raggiungerli
- Salvataggio e invio di configurazioni dei dispositivi senza la necessità di una connessione fisica a velocità fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale HART®
- Aggiornamenti del firmware più rapidi a velocità fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale HART®
- Trasmissione dello stato in tempo reale in modo che i tecnici possano identificare i dispositivi che richiedono attenzione prima di raggiungerli
- Ciò significa meno tempo per le attività di routine e più tempo per il lavoro che richiede competenze umane.