Misuratore watercut

Strumento di misura watercut a passaggio pieno, robusto, affidabile, comprovato sul campo​

Watercut Meter - Application Needs

Soddisfa le tue esigenze applicative con un misuratore watercut altamente affidabile​

Grazie all'uso del misuratore Roxar Watercut è possibile ottenere una misura watercut a passaggio pieno e altamente sensibile. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni, questo affidabile e collaudato dispositivo drift-free soddisfa tutte le esigenze di misurazione. Scegli con sicurezza la tua strumentazione con la certezza che Emerson è sinonimo di qualità e pronta assistenza in tutto il mondo.​

Products

Esempi di applicazione

An oil water separator is a piece of equipment used to separate oil and water mixtures into their separate components There are many different types of oil water separator Each has different oil sepa

A monte​

Le esigenze di misura watercut di petrolio e gas nel segmento a monte sono diverse. Un esempio tipico è la misura watercut del ramo di petrolio di un separatore di produzione trifase.

Come funziona​

Watercut Meter - Measurement Technique

Tecnica di misura​

Il misuratore Roxar Watercut utilizza un'esclusiva tecnologia di risonanza a microonde. Questa misura chiave viene eseguita attraverso l'alesaggio a passaggio pieno del tubo, garantendo una misura estremamente accurata e rappresentativa, qualunque sia la distribuzione di acqua e petrolio nell'intera conduttura. La misura è di qualità fiscale, priva di deriva e con una sensibilità che raggiunge 50 ppm di acqua.​

Risorse

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più comuni sui misuratori di water cut Roxar, tra cui come funziona la misura del water cut, dove vengono utilizzati i misuratori di water cut e come contribuiscono a migliorare l'efficienza produttiva, il controllo di processo e le prestazioni degli asset per petrolio e gas.

Un misuratore di water cut funziona misurando le proprietà fisiche o elettriche della miscela di fluidi per determinare la frazione di acqua presente.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson utilizza la tecnologia di risonanza a microonde a passaggio pieno per rilevare questa misura in linea. I segnali a microonde interagiscono con la miscela in flusso e la risposta è influenzata dalle proprietà dielettriche dell'acqua e degli idrocarburi, consentendo al misuratore di quantificare la percentuale di acqua sull'intera sezione trasversale della tubazione. Questo approccio garantisce una misura rappresentativa in regimi di flusso variabili, senza necessità di separazione o campionamenti parziali. È ampiamente utilizzato in tubazioni, uscite di separazione e sistemi di allocazione dove sia richiesta una misura continua e affidabile del water cut.

 

Una misura accurata del water cut è essenziale per un'allocazione affidabile della produzione, l'ottimizzazione dei processi e la gestione dei giacimenti.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson offre misure in tempo reale ad alta precisione a supporto di questi obiettivi. I dati precisi sul water cut impattano in modo diretto sui calcoli del volume di petrolio e acqua, influenzando l'allocazione dei ricavi, il controllo dei separatori e le decisioni di garanzia della portata, consentendo al contempo una gestione efficiente della movimentazione e dello smaltimento dell'acqua prodotta, che rappresenta un costo operativo significativo. Misure imprecise possono portare a un'allocazione errata, a una lavorazione inefficiente, a un uso eccessivo di sostanze chimiche o energia e a un'interpretazione errata dei giacimenti. Questo è particolarmente importante in condutture, punti di misura fiscale e sistemi di produzione multi-pozzo, dove la precisione influisce direttamente sui risultati finanziari e operativi.

La tecnologia di risonanza a microonde a passaggio pieno garantisce una misura del water cut più stabile e rappresentativa in condizioni reali sul campo rispetto alle tecnologie di misura basate su sonda, campionamento e altre tecnologie di misura in linea.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson utilizza la risonanza a microonde a passaggio pieno per offrire una misura continua e in tempo reale del water cut. A differenza delle sonde a inserzione e dei sistemi di campionamento, la misura a passaggio pieno cattura l'intera sezione trasversale del tubo, eliminando gli errori causati da separazioni di fase, stratificazioni o slittamenti tra le fasi. La risonanza a microonde è anche intrinsecamente robusta a fronte di variazioni di salinità, emulsioni e regime dei flussi, mentre altre tecnologie possono essere più sensibili alle variazioni delle proprietà del fluido, alle incrostazioni o a una geometria di campionamento limitata, con conseguente deriva o riduzione dell'accuratezza in condizioni dinamiche. Si garantiscono così misure coerenti e ad alta fedeltà in condutture, uscite dei separatori e applicazioni di allocazione o misura fiscale in cui i profili di flusso non sono uniformi e cambiano di continuo.

La misura a microonde in linea a passaggio pieno è idonea sia per le uscite dei separatori che per le condutture quando il flusso è adeguatamente miscelato.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson è progettato per un'implementazione flessibile in questi diversi punti di installazione. All’uscita dei separatori, il misuratore offre un monitoraggio continuo della qualità dell’olio, mentre nelle tubazioni supporta allocazione e misura fiscale garantendo una misura rappresentativa dell'intera portata. Poiché la tecnologia rileva l'intera portata e non un punto di campionamento, le sue prestazioni sono coerenti in entrambe le applicazioni se vengono mantenute le condizioni di miscelazione appropriate. Grazie a queste caratteristiche, la tecnologia è applicabile sia nella produzione upstream che nei sistemi di trasporto midstream.

Non esiste uno standard globale unico per i misuratori di water cut, ma le misure devono soddisfare le pratiche industriali accettate per accuratezza e tracciabilità.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson viene utilizzato in applicazioni che richiedono prestazioni di misura di qualità fiscale. Gli operatori fanno in genere riferimento ad API, ISO e alle linee guida specifiche delle aziende per la misura fiscale e l'assegnazione, richiedendo metodi di misura convalidati e incertezza documentata. I sistemi di misura continua in linea sono spesso accettati se adeguatamente convalidati e supportati da procedure di campionamento. Questo vale per la misura fiscale su condutture, la misura per l'esportazione e i sistemi di alimentazione delle raffinerie. In questi flussi di lavoro si fa comunemente riferimento a standard come API MPMS e alle linee guida di misura ISO.

Il water cut viene calcolato come rapporto tra portata dell'acqua e portata totale del liquido, espresso in percentuale.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson misura direttamente il water cut in linea utilizzando la tecnologia di risonanza a microonde. La misura deriva dalle proprietà dielettriche della miscela fluida, in cui acqua e idrocarburi mostrano risposte elettromagnetiche diverse che si possono quantificare per determinare le frazioni di fase. Questo consente un calcolo continuo e in tempo reale del water cut senza fare affidamento su separazione o campionamento manuale. Il metodo è ampiamente applicato su condutture, uscite di separatori e sistemi di allocazione in cui sia richiesta la misura continua della fase liquida.

I misuratori di water cut sono utilizzati ovunque sia richiesta una misurazione continua e accurata del contenuto d'acqua nei flussi di petrolio.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson è utilizzato nelle operazioni upstream, midstream e downstream come soluzione di misura in linea. Nelle applicazioni upstream, monitora le uscite dei separatori per ottimizzare la separazione e tracciare la qualità della produzione, mentre nel midstream supporta la misura fiscale e la misura del trasporto garantendo il rispetto delle specifiche del prodotto. Nelle operazioni downstream, viene utilizzato per il controllo qualità di raffinerie e oleodotti, dove un contenuto d'acqua accurato influisce direttamente sull'efficienza della lavorazione e sul valore del prodotto. Tra le installazioni tipiche figurano la sezione oleosa dei separatori trifase, i punti di misurazione delle condutture e i flussi in entrata nelle raffinerie. Queste applicazioni richiedono spesso misure stabili e continue per supportare il processo decisionale operativo e fiscale.

Il passo più importante è garantire che i campioni di calibrazione siano pienamente rappresentativi delle condizioni del flusso.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson consente la calibrazione in linea con campioni prelevati il più vicino possibile al punto di misura. Per ottenere risultati accurati, il campione deve rappresentare la stessa composizione del fluido e le stesse condizioni di flusso rilevate dal misuratore, idealmente durante un funzionamento stabile e da un luogo di campionamento appropriato. La misura dielettrica in tal modo è direttamente confrontabile con i dati di riferimento del laboratorio, contribuendo a migliorare l'accuratezza della calibrazione e a garantire l'affidabilità della misura. Queste pratiche sono particolarmente importanti per le applicazioni di misura fiscale, allocazione e altre applicazioni di monitoraggio ad alta precisione.

La deriva delle misure è in genere causata da cambiamenti delle proprietà del fluido, da depositi o da una calibrazione errata.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson è progettato per offrire misure intrinsecamente prive di derive mediante la risonanza a microonde. A differenza delle tecnologie basate su sonde, il principio di misura resta stabile nel tempo, ma la deriva può ancora apparire a causa di fattori esterni come la deposizione di cera o le incongruenze di campionamento. La convalida regolare a fronte dei campioni rappresentativi e il monitoraggio delle tendenze aiutano a rilevare e correggere precocemente i problemi. Questo diventa particolarmente importante in applicazioni ad alto valore, come l'allocazione e la misura fiscale.

La misura di water cut in linea offre in genere un costo del ciclo di vita inferiore rispetto al campionamento manuale, grazie alla riduzione della manodopera e alla migliore qualità dei dati.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson elimina la necessità di campionamenti e analisi di laboratorio frequenti. La misura continua fornisce dati in tempo reale, riducendo i ritardi operativi e gli errori umani, mentre il design a bassa manutenzione riduce al minimo i costi sostenuti per gli interventi nel tempo. Questo si traduce in un migliore controllo del processo e in una riduzione del costo totale di possesso, nonostante l'investimento di capitale iniziale. Questo si rivela particolarmente utile nella produzione offshore, nelle installazioni remote e nelle applicazioni di monitoraggio ad alta frequenza.

Il water cut rappresenta la percentuale di acqua nel flusso totale di liquidi, mentre BS&W (Basic Sediment and Water) include sia l'acqua che i solidi misurati dopo la separazione.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson misura il water cut direttamente nel flusso in movimento senza separazione. Sebbene correlati, il water cut si riferisce in modo specifico alla frazione d'acqua della fase liquida, mentre BS&W è un termine di misura fiscale e di contabilità per i serbatoi che descrive il totale combinato di acqua più impurità e solidi che si ottiene mediante campionamento basato su separatore o analisi di laboratorio. Di conseguenza, i valori di BS&W dipendono dall'efficienza di separazione e dalle condizioni di campionamento, mentre il water cut fornisce informazioni continue e in tempo reale sul processo, indipendentemente dalla gestione a valle. Questa distinzione è particolarmente importante nei sistemi di produzione e allocazione in cui emulsioni, contenuto di solidi e condizioni operative possono variare. Le pratiche di misura BS&W sono comunemente allineate a standard di settore come API MPMS.

Il water cut si misura sul campo utilizzando strumenti in linea, sistemi di campionamento o separatori di prova.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson offre misure continue in linea utilizzando la tecnologia di risonanza a microonde a passaggio pieno. A differenza del campionamento puntuale o delle analisi con separatori, i misuratori in linea determinano la frazione d'acqua direttamente nel flusso, eliminando gli errori causati da segregazione di fase, distorsioni del campionamento o condizioni transitorie del flusso. Altre tecnologie, come le sonde capacitive, i metodi ottici o i sensori a portata parziale, possono campionare solo una parte del flusso, riducendo la rappresentatività in condizioni non uniformi. La misura in linea a passaggio pieno si dimostra quindi particolarmente utile in condutture, sistemi di test dei pozzi e ambienti di allocazione della produzione.

Il water cut in genere aumenta nel tempo con la maturazione dei giacimenti e l'aumento della produzione di acqua rispetto agli idrocarburi.

Il misuratore Roxar™ Watercut di Emerson consente agli operatori di monitorare questi cambiamenti in modo continuo e in tempo reale. Quando la pressione del serbatoio diminuisce o l'iniezione di acqua supporta la produzione, si verificano penetrazioni di acqua e il rapporto acqua/petrolio tende ad aumentare, alterando la composizione del fluido prodotto. Questa evoluzione riflette le dinamiche del giacimento, quali il fenomeno del coning, la canalizzazione o l'avanzamento dei fronti d'acqua, che incidono direttamente sull'efficienza produttiva. Questa tendenza si osserva comunemente nei giacimenti petroliferi maturi, nelle operazioni di iniezione di acqua e nei processi di recupero avanzato.