Wasserschnitt-Messgerät

Robustes, zuverlässiges, praxiserprobtes Messgerät zur Messung des Wasseranteils bei vollem Durchfluss​

Watercut Meter - Application Needs

Erfüllen Sie Ihre Anwendungsanforderungen mit einem äußerst zuverlässigen Wasserschnitt-Messgerät​

Mit dem Roxar Wasserschnitt-Messgerät kann eine vollständige, hochempfindliche Messung des Wassergehalts durchgeführt werden. Dieses zuverlässige, driftfreie Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, hat sich in der Praxis bewährt und wird Ihren Messanforderungen mit Sicherheit gerecht. Vertrauen Sie Emerson bei der Auswahl Ihrer Messgeräte, denn Emerson steht für Qualität und bietet Ihnen weltweiten Support.​

Products

Anwendungsbeispiele

An oil water separator is a piece of equipment used to separate oil and water mixtures into their separate components There are many different types of oil water separator Each has different oil sepa

Stromaufwärts​

Im Upstream-Segment der Öl- und Gasindustrie gibt es vielfältige Anforderungen an die Messung des Wasseranteils. Ein typisches Beispiel ist die Messung des Wasserschnitts in der Ölphase eines Dreiphasen- Produktionsabscheiders.

Funktionsweise​

Watercut Meter - Measurement Technique

Messverfahren​

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät misst den Wasseranteil mit einer einzigartiger Mikrowellenresonanztechnologie. Diese wichtige Messung wird über den gesamten Rohrdurchmesser durchgeführt und gewährleistet eine hochgenaue repräsentative Messung, unabhängig von der Verteilung von Wasser und Öl im Rohr insgesamt. Die Messung ist für den eichamtlichen Verkehr geeignet, driftfrei und bis zu 50 ppm Wasser empfindlich.​

Videos

video-media
What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?

Häufig gestellte Fragen

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät ist Teil des Emerson-Portfolios. Es ermöglicht die laufende Messung des Wasseranteils über den vollen Rohrdurchmesser mittels Mikrowellenresonanztechnologie. Die Messung ist für den eichamtlichen Verkehr geeignet, driftfrei und bis zu 50 ppm Wasser empfindlich.

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät misst den Wasseranteil mit einer einzigartiger Mikrowellenresonanztechnologie. Diese wichtige Messung wird über den gesamten Rohrdurchmesser durchgeführt und gewährleistet eine hochgenaue repräsentative Messung, unabhängig von der Verteilung von Wasser und Öl im Rohr insgesamt. Die Messung ist für den eichamtlichen Verkehr geeignet, driftfrei und bis zu 50 ppm Wasser empfindlich.​

Der Roxar Wasserschnitt -Messgerät wird in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter Upstream: Überwachung des Ölanteils in Dreiphasenabscheidern und des Flüssigkeitsanteils in Zweiphasenabscheidern, Midstream: für eichpflichtige Messungen und bei der Verladung für den Transport und Downstream: bei der Entladung in Raffinerien und zur Messung der steuerlichen Qualität in Raffineriepipelines.​

Ablagerungen von Wachs und Kalk wirken sich auf die Leistung des Messgeräts aus. Wenn Kalk oder Wachsablagerungen vorhanden sind, kann eine Inline-Kalibrierung durchgeführt werden, um eine Korrektur im Hinblick auf die Auswirkungen der Schicht auf die Messung vorzunehmen. Das ist eine gute Lösung für die Zeit bis zur planmäßigen Reinigung des Messgeräts. Wenn sich solche Ablagerungen wiederholt bilden, wird der Einsatz von chemischen Inhibitoren empfohlen.​

Der Durchfluss muss gut gemischt sein, um eine optimale Messqualität zu erreichen. Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät führt 200 Messungen pro Sekunde durch. Unter der Annahme, dass der Durchfluss ausreichend gemischt ist, um zuverlässige Signale des Sensors zu gewährleisten, kann das Messgerät den Wassergehalt auch unter sich schnell ändernden Durchflussbedingungen messen.​

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät misst Wasser und Schweröl ebenso genau wie Wasser und Rohöl. Die im Messgerät angewandten Messprinzipien sind ebenso für Schwerölanwendungen geeignet.​

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät misst Wasser und Kondensat ebenso genau wie Wasser und Rohöl. Bei Kondensat erfolgt die Strömungsabscheidung jedoch schneller, was bei der Planung der Installation des Messgeräts berücksichtigt werden muss. Zum Beispiel sollten lange horizontale Durchflussleitungen in der Einlaufstrecke des Messgeräts vermieden werden, und direkt vor dem Messgerät kann ein Mischer installiert werden.​

Vorzugsweise ist eine vertikale Installation erforderlich, eine horizontale Installation ist jedoch akzeptabel. Der Durchfluss-Computer sollte in der Nähe des Zählergehäuses installiert werden, wobei je nach Größe des Messgeräts Kabellängen von 1 bis 3 Metern erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss gut gemischt ist. Möglicherweise sollte stromaufwärts ein Mischer installiert werden. Positionieren Sie das Messgerät so, dass optimale Durchflussraten und Turbulenzen erzielt werden, um Rückstau oder Rückfluss zu verhindern und eine genaue Messung zu gewährleisten. Die Entnahmestelle sollte sich idealerweise in der Nähe des Messgeräts befinden.​

ATEX- und IECEx-Zertifizierungen.​

Emerson möchte die Kunden unterstützen. Deshalb sind Serviceempfehlungen auf die Bedürfnisse jedes Kunden und die Anforderungen an das Messgerät zugeschnitten. Generell empfehlen wir einen jährlichen Service-Termin zur Analyse und Beseitigung von Fehlern und zur Wartung. Wenn Probleme auftreten, stehen geschulte Servicetechniker weltweit für schnelle Unterstützung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Remote-Helpdesk schnelle technische Hilfe von Emerson-Spezialisten. Diese gezielte Herangehensweise verbessert die Effizienz vor Ort.​

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät ist für minimalen Wartungsaufwand, ohne bewegliche Teile, und für ein driftfreies Messverfahren ausgelegt. Das Vollbohrungsdesign reduziert die Auswirkungen von Ablagerungen und Wachs im Vergleich zu einem Sondendesign, und das Roxar Wasserschnitt-Messgerät muss zu Einrichtung und Optimierung der hohen Leistung nicht dynamisch kalibriert werden. Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät muss daher von Emerson kaum gewartet werden.​

Der wichtigste Aspekt besteht darin, dass die manuelle Probe möglichst repräsentativ sein sollte. Das wird erreicht, wenn sich die Probenahmestelle so nahe wie möglich am Roxar Wasserschnitt-Messgerät befindet. Die Probe muss zu einem Zeitpunkt entnommen werden, an dem die Messwerte des Roxar Wasserschnitt-Messgerätes bei einem stabilem Durchflusszustand ermittelt wurden.​