Wasserschnitt-Messgerät

Robustes, zuverlässiges, praxiserprobtes Messgerät zur Messung des Wasseranteils bei vollem Durchfluss​

Watercut Meter - Application Needs

Erfüllen Sie Ihre Anwendungsanforderungen mit einem äußerst zuverlässigen Wasserschnitt-Messgerät​

Mit dem Roxar Wasserschnitt-Messgerät kann eine vollständige, hochempfindliche Messung des Wassergehalts durchgeführt werden. Dieses zuverlässige, driftfreie Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, hat sich in der Praxis bewährt und wird Ihren Messanforderungen mit Sicherheit gerecht. Vertrauen Sie Emerson bei der Auswahl Ihrer Messgeräte, denn Emerson steht für Qualität und bietet Ihnen weltweiten Support.​

Products

Anwendungsbeispiele

An oil water separator is a piece of equipment used to separate oil and water mixtures into their separate components There are many different types of oil water separator Each has different oil sepa

Einlaufstrecke​

Im Upstream-Segment der Öl- und Gasindustrie gibt es vielfältige Anforderungen an die Messung des Wasseranteils. Ein typisches Beispiel ist die Messung des Wasserschnitts in der Ölphase eines Dreiphasen- Produktionsabscheiders.

Funktionsweise​

Watercut Meter - Measurement Technique

Messverfahren​

Das Roxar Wasserschnitt-Messgerät misst den Wasseranteil mit einer einzigartiger Mikrowellenresonanztechnologie. Diese wichtige Messung wird über den gesamten Rohrdurchmesser durchgeführt und gewährleistet eine hochgenaue repräsentative Messung, unabhängig von der Verteilung von Wasser und Öl im Rohr insgesamt. Die Messung ist für den eichamtlichen Verkehr geeignet, driftfrei und bis zu 50 ppm Wasser empfindlich.​

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Roxar Wasseranteilsmessgeräten, z. B. zur Funktionsweise von Wasseranteilsmessgeräten, Einsatzort von Wasseranteils-Messgeräten und deren Beitrag zur Verbesserung der Produktionseffizienz, Prozesssteuerung sowie der Leistung von Öl- und Gasanlagen.

Ein Wasseranteilsmessgerät misst die physikalischen oder elektrischen Eigenschaften des Flüssigkeitsgemischs, um den Anteil des enthaltenen Wassers zu bestimmen.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson nutzt Mikrowellenresonanztechnologie über den vollen Rohrdurchmesser, um diese Inline-Messung durchzuführen. Mikrowellensignale wechselwirken mit dem strömenden Gemisch, und das Ansprechverhalten wird durch die dielektrischen Eigenschaften von Wasser und Kohlenwasserstoffen beeinflusst. So kann das Messgerät den Wasseranteil über den gesamten Rohrquerschnitt quantifizieren. Dieser Ansatz gewährleistet eine repräsentative Messung auch bei wechselnden Durchflussprofilen, ohne dass eine Trennung oder teilweise Probenahme erforderlich ist. Das Verfahren kommt häufig in Rohrleitungen, Abscheiderausgängen und Allokationssystemen zum Einsatz, da dort eine laufende und zuverlässige Messung des Wasseranteils erforderlich ist.

 

Präzise Wasseranteilsmessungen sind für eine zuverlässige Produktionsallokation, Prozessoptimierung und Lagerstättenverwaltung unerlässlich.

Um diese Ziele zu erreichen, stellt das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson hochgenaue Echtzeitmessungen zur Verfügung. Präzise Wasseranteilsdaten wirken sich direkt auf Öl- und Wasservolumenberechnungen aus, beeinflussen Entscheidungen über die Erlösallokation, die Separatorregelung und die Durchflusssicherheit und ermöglichen zugleich ein effizientes Management der Förderung und Entsorgung des produzierten Wassers, die für erhebliche Betriebskosten sorgen. Ungenaue Messungen können zu falscher Allokation, ineffizienter Verarbeitung, übermäßigem Chemikalien- oder Energieeinsatz und zu Fehlinterpretationen von Lagerstätten führen. Dies ist besonders bei Rohrleitungen, Übergabestellen für den eichamtlichen Verkehr und Produktionssystemen mit mehreren Bohrlöchern kritisch, weil sich dort die Genauigkeit direkt auf die finanziellen und operativen Ergebnisse auswirkt.

Die Mikrowellenresonanztechnologie über den vollen Rohrquerschnitt sorgt im Vergleich zu sondenbasierter Probenahme und anderen Inline-Messtechnologien für die stabilste und repräsentativste Wasseranteilsmessung unter realen Feldbedingungen .

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson verwendet Mikrowellenresonanz über den vollen Rohrquerschnitt, um eine laufende Messung des Wasseranteils in Echtzeit zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Tauchsonden oder Probennahmesystemen erfasst die Messung über den vollen Rohrquerschnitt den gesamten Rohrquerschnitt, wodurch Fehler aufgrund von Phasentrennung, Schichtung oder Schlupf zwischen den Phasen beseitigt werden. Mikrowellenresonanz ist von Natur aus robust gegenüber Änderungen des Salzgehalts, des Emulsionsgrades und des Durchflussrprofils, während andere Technologien möglicherweise empfindlicher auf Schwankungen der Flüssigkeitseigenschaften, auf Verschmutzung oder eine begrenzte Probengeometrie reagieren, was unter dynamischen Bedingungen zu Drift oder verminderter Genauigkeit führt. Dies gewährleistet konsistente und hochpräzise Messungen in Rohrleitungen, Abscheiderausgängen und Allokations- oder eichpflichtigen Anwendungen, in denen die Durchflussprofile nicht einheitlich sind und sich ständig ändern.

Die über den vollen Rohrquerschnitt gerichtete Mikrowellenmessung eignet sich sowohl für Abscheiderausgänge als auch für Rohrleitungen, sofern der Durchfluss darin angemessen gemischt ist.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson ist für einen flexiblen Einsatz an diesen verschiedenen Installationsstellen konzipiert. An Abscheiderausgängen sorgt das Messgerät für eine laufende Überwachung der Ölqualität, während es in Pipelines die Allokations- und eichpflichtige Messung unterstützt, indem es eine repräsentative Messung über den vollen Querschnitt des Durchflusses gewährleistet. Da die Technologie über dem vollen Querschnitt des Durchflusses und nicht nur einen Probenpunkt misst, sorgt sie für konsistenten Betrieb in beiden Anwendungen, sofern geeignete Mischbedingungen eingehalten werden. Deshalb ist es sowohl in Upstream-Produktions- als auch in Midstream-Transportsystemen einsetzbar.

Es gibt keinen einheitlichen globalen Standard für Wasseranteilsmessgeräte, aber die Messung muss den anerkannten Branchenpraktiken in Bezug auf Präzision und Rückverfolgbarkeit entsprechen.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson wird in Anwendungen eingesetzt, die Messleistung in fiskalischer Qualität erfordern. Betreiber orientieren sich in der Regel an solchen API-, ISO- und unternehmensspezifischen Richtlinien für den eichamtlichen Verkehr und die Allokation, die validierte Messmethoden und dokumentierte Unsicherheiten erfordern. Systeme für laufende Inline-Messungen werden häufig akzeptiert, wenn sie ordnungsgemäß validiert und durch Probenahmeverfahren unterstützt werden. Dies gilt für den eichamtlichen Verkehr in Pipelines, für Exportmessungen und für Annahmesysteme in Raffinerien. Normen wie API, MPMS und ISO-Messrichtlinien werden in diesen Arbeitsabläufen häufig referenziert.

Der Wasseranteil wird als das Verhältnis von Wasserdurchfluss zu Gesamtdurchfluss der Flüssigkeit in Prozent berechnet.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson misst den Wasseranteil mit Hilfe der Mikrowellenresonanztechnologie direkt und inline. Der Messwert wird von den dielektrischen Eigenschaften des Fluidgemischs abgeleitet, bei denen Wasser und Kohlenwasserstoffe unterschiedliche Reaktionen auf elektromagnetische Strahlung zeigen, die zur Bestimmung der Phasenanteilen quantifiziert werden können. Dies ermöglicht die laufende Berechnung des Wasseranteils in Echtzeit, ohne dass eine Trennung oder manuelle Probenentnahme erforderlich ist. Dieses Verfahren wird häufig in Rohrleitungen, an Abscheiderausgängen und in Allokationssystemen eingesetzt, wo eine laufende Messung der flüssigen Phase erforderlich ist.

Wasseranteilsmessgeräte werden überall dort eingesetzt, wo eine laufende und präzise Messung des Wasseranteils in Ölströmen erforderlich ist.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson kommt als Inline-Messlösung für Upstream-, Midstream- und Downstream-Betriebsabläufe zum Einsatz. In Upstream-Anwendungen überwacht es die Abscheiderausgänge, um die Trennung zu optimieren und die Produktionsqualität nachzuverfolgen, während es im Midstream-Bereich den eichamtlichen Verkehr und Transportmessungen unterstützt. Dabei stellt es sicher, dass die Produktspezifikationen eingehalten werden. Downstream wird es für die Qualitätskontrolle in Raffinerien und Pipelines eingesetzt, wo sich der richtige Wasseranteil unmittelbar auf den Verarbeitungswirkungsgrad und den Produktwert auswirkt. Zu den typischen Installationen gehören die Ölphase von Dreiphasenabscheidern, Pipeline-Messstellen und die Einlassströme in Raffinerien. Diese Anwendungen erfordern oft stabile, laufende Messungen, um betriebliche und steuerliche Entscheidungen zu unterstützen.

Der wichtigste Schritt besteht darin sicherzustellen, dass die Kalibrierproben die Durchflussbedingungen vollständig erfüllen.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson ermöglicht Inline-Kalibrierung, bei der die Proben so nahe wie möglich an der Messstelle entnommen werden. Genaue Ergebnisse werden erreicht, wenn die Probe die gleiche Flüssigkeitszusammensetzung und die gleichen Durchflussbedingungen aufweist, wie die vom Messgerät gemessenen; und zwar idealerweise bei stabilem Betrieb und von einer geeigneten Probenahmestelle aus. In diesem Fall ist der dielektrische Messwert direkt mit den Referenzdaten des Labors vergleichbar, was zur Verbesserung der Kalibriergenauigkeit und zur Aufrechterhaltung der Messsicherheit beiträgt. Diese Vorgehensweisen sind besonders wichtig im eichamtlichen Verkehr, für die Allokation und andere Überwachungsanwendungen, die hohe Genauigkeit erfordern.

Messwertdrift wird normalerweise durch Veränderungen der Flüssigkeitseigenschaften, durch Ablagerungen oder durch falsche Kalibrierung verursacht.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson ist für die Messung mittels Mikrowellenresonanz konzipiert. Im Gegensatz zu Sondentechnologien bewirkt das Messprinzip auch im zeitlichen Verlauf stabile Messergebnisse, aber aufgrund externer Faktoren, wie z. B. Wachsablagerungen oder Probennahmeinkonsistenzen, kann es dennoch zu einer Drift kommen. Regelmäßige Validierung im Vergleich zu repräsentativen Stichproben und die Überwachung von Trends helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies ist besonders wichtig bei hochwertigen Anwendungen für Allokation und den eichamtlichen Verkehr.

Die Inline-Messung des Wasseranteils ermöglicht aufgrund des Arbeitsaufwands und der verbesserten Datenqualität in der Regel im Vergleich zu manueller Probenentnahme niedrigere Lebenszykluskosten.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson macht häufige Probenentnahmen und Laboranalysen überflüssig. Laufende Messungen liefern Echtzeitdaten und reduzieren Verzögerungen im Betrieb sowie menschliches Versagen, während das wartungsarme Design im Laufe der Zeit die Eingriffskosten minimiert. Dies führt trotz anfänglicher Investitionskosten zu einer verbesserten Prozesssteuerung und geringeren Gesamtbetriebskosten. Dies ist insbesondere bei der Offshore-Produktion, bei externen Installationen und in Hochfrequenzüberwachungsanwendungen sehr wertvoll.

Der Wasseranteil stellt den prozentualen Anteil des Wassers am gesamten Flüssigkeitsstrom dar, während BS&W (Basic Sediment and Water) sowohl Wasser als auch Feststoffe, gemessen nach der Trennung, angibt.

Emerson Roxar™ Wasseranteilsmessgerät misst den Wasseranteil ohne Separation und direkt im fließenden Strom. Während sich der Wasseranteil speziell auf den Wasseranteil der flüssigen Phase bezieht, während BS&W ein Begriff aus dem eichamtlichen Verkehr und Tankabrechnung ist, der die Gesamtmenge des Wasser plus Verunreinigungen und Feststoffe beschreibt, die durch Probenahme auf Separatorbasis oder Laboranalyse gewonnen wurden. Infolgedessen hängen die BS&W-Werte von der Trennungseffizienz und den Probenahmebedingungen ab, wogegen Wasseranteilsmessungen unabhängig von der Förderung ständigen Echtzeiteinblick in den Prozess in der Auslaufstrecke bietet. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig in Produktions- und Allokationssystemen, in denen Emulsionsgrad, Feststoffgehalt und Betriebsbedingungen variieren können. BS&W-Messverfahren orientieren sich im Allgemeinen an Industrienormen wie API MPMS.

Am Einsatzort wird der Wasseranteil mit Inline-Instrumenten, Probennahmesystemen oder Testseparatoren gemessen.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson führt laufend Inline-Messungen unter Verwendung der Mikrowellenresonanztechnologie über den vollen Strömungsquerschnitt durch. Im Gegensatz zu Stichproben- oder Abscheidertests bestimmen Inline-Messgeräte den Wasseranteil direkt in der fließenden Strömung und beseitigen Fehler, die durch Phasentrennung, Probenverzerrung oder transiente Durchflussbedingungen verursacht werden. Andere Technologien, wie kapazitive Sonden, optische Verfahren oder Teildurchflusssensoren, können nur einen Teil des Durchflusses erfassen, wodurch die Repräsentativität bei ungleichmäßigen Bedingungen reduziert wird. Dies macht die Inline-Messung über den vollen Rohrquerschnitt besonders wertvoll in Pipelines, Bohrlochtestsystemen und Produktionsallokationsumgebungen.

Der Wasseranteil nimmt in der Regel im Laufe der Zeit zu, weil die Lagerstätten reifen und die Wasserproduktion im Verhältnis zu den Kohlenwasserstoffen steigt.

Das Roxar™ Wasseranteilsmessgerät von Emerson ermöglicht es den Bedienern, diese Veränderungen laufend und in Echtzeit zu überwachen. Wenn der Behälterdruck sinkt oder Wassereinspritzung die Produktion unterstützt, treten Wasserdurchbrüche auf, und das Wasser/Öl-Verhältnis erhöht sich, wodurch sich die Zusammensetzung der produzierten Flüssigkeit verändert. Dieser Verlauf spiegelt die Dynamik von Lagerstätten wider, z. B. Kegelbildung, Kanalbildung oder Vorrücken von Wasserfronten, die sich direkt auf die Produktionseffizienz auswirkt. Dieser Trend ist häufig bei gereiften Ölfeldern, Überflutungsvorgängen und verbesserten Aufbereitungsprozessen zu beobachten.