Chemikalienhersteller reduziert mit externer Montagefähigkeit das Risiko von Anlagenschäden
ERGEBNISSE
- Reduziertes Risiko eines katastrophalen Turbinenschadens
- Höhere Genauigkeit
- Weniger Wartungsaufwand
Kunde
Großer Chemiehersteller in Nordamerika
Anwendung
Füllstandsmessung im Koaleszenzfilterabscheider in einer KWK-Anlage
Herausforderung
Ein Koaleszenzfilterabscheider in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage wird verwendet, um Flüssigkeit von Erdgas zu trennen, bevor es in die Gasturbine gelangt. In der Primärphase der Trennung werden große Partikel und Flüssigkeiten durch die Gravitationskraft und den nach oben gerichteten Gaswiderstand entfernt. Eine vollständige Trennung wird erreicht, wenn der Prozess den Koaleszenzfilter durchläuft, der verbleibende Flüssigkeit nach außen abführt. Von dort läuft die Flüssigkeit nach unten in die untere Sammelkammer. Da Flüssigkeit im Abscheider untypisch ist, liefert ein Füllstandsgrenzschalter eine Anzeige und Überwachung des Füllstands im Abscheider. Bei hohem Füllstand wird der Abscheider entleert, um zu verhindern, dass Erdgas mit Flüssigkeitsanteil in die Gasturbine gelangt. Flüssigkeit in der Turbine kann zu schweren Beschädigungen an der Turbine führen.
In dieser speziellen Anlage befindet sich der Koaleszenzfilterabscheider am Ende der Gastransportleitung. Niedrige Bereiche innerhalb der Transportleitung sammelten Öl und Wasser. Folglich enthielt das zu dieser Kraft-Wärme-Kopplungsanlage transportierte Gas ungewöhnliche Mengen an Öl und Wasser. Zudem zeigte der vorhandene Füllstandsgrenzschalter den steigenden Füllstand im Abscheider nicht an. Schließlich überstieg der Füllstand die Kapazität des Abscheiders, sodass feuchtes Erdgas in die Turbine gelangte, was zu einem katastrophalen Turbinenschaden und Produktionsverlusten führte. Die geschätzten Kosten für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage überstiegen 15 Millionen Dollar, was die Ingenieure vor Ort dazu veranlasste, die bestehende Instrumentierung neu zu bewerten und eine robustere Lösung zu finden.
Die Rosemount 3051S SuperModule-Plattform schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus dem Feld und bietet überragende Zuverlässigkeit.
Die Anzeige auf Bodenniveau ermöglicht Technikern einen einfachen Zugang.
Lösung
Das Unternehmen wandte sich an Emerson, um eine Lösung zu finden, die eine optimale Regelung des Füllstands im Abscheider sowie Redundanz aus Sicherheitsgründen gewährleisten würde. Die Lösung musste eine äußerst zuverlässige und hochpräzise Messung mit Anzeige auf Bodenniveau und einfachem Zugang für Techniker bieten.
Nach eingehender Evaluierung wurde eine Instrumentierungslösung vorgeschlagen:
- Drei Rosemount™ 3051S Druckmessumformer mit direkt montierten, bündigen Flanschdruckmittlern werden ganz unten im Abscheider installiert, um den Füllstand in der Sammelkammer zu messen. Ein Redundanz-Abstimmungsschema (2 von 3 müssen zustimmen) würde als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung verwendet werden.
- Ein Rosemount 3051S Differenzdruck-Messumformer mit doppelten, bündigen Flanschdruckmittlern wird über den Filter installiert, um Verstopfungen zu erkennen (steigender Differenzdruck zeigt an, dass der Filter verstopft).
- Drei Rosemount 3051S Druckmessumformer mit direkt montierten Druckmittlern werden mehrere Meter über dem Boden des Abscheiders installiert, um den Füllstand des Koaleszenzfilters zu messen (Abstimmungsschema: 2 von 3 müssen zustimmen).
- Fernmontiertes LCD-Display und Bedienoberfläche an allen sieben Messumformern für lokale Anzeige auf Bodenniveau und einfache Bedienung für Instrumententechniker.
Aufgrund der entscheidenden Bedeutung dieser Messung und der Notwendigkeit, künftige Turbinenschäden zu verhindern, wurden bei allen Füllstandsmessungen redundante Messumformer eingesetzt. Stimmen zwei von drei Messumformerausgängen nicht überein, wird sofort der Abscheiderfüllstand überprüft und es werden gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
Die hermetisch versiegelte SuperModule-Plattform aus 316L-Edelstahl schützt die Elektronik des Rosemount 3051S Druckmessumformers vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Umgebung und gewährleistet so höchste Zuverlässigkeit selbst unter härtesten Umgebungsbedingungen.
Um den Messumformer auf Füllstandsniveau zu bringen, wurden Druckmittler mit Kapillarleitungen in Erwägung gezogen. Leistungsberechnungen mit DP Füllstand-Dimensionierung & Auswahl haben den Beweis erbracht, dass die Kapillarleitungen die Leistungsanforderungen dieser Anwendung nicht erfüllen. Dadurch ergab sich die perfekte Gelegenheit, das separat montierbare LCD-Display Rosemount 3051S und dessen Schnittstellenfunktionen zu nutzen.
Direkt montierte FFW-Dichtungen mit Rosemount 3051S Druckmessumformer mit herausragender Leistung und das extern montierte LCD-Display sowie die Schnittstelle boten die optimale Lösung. Der Füllstand des Abscheiders wird nun ordnungsgemäß geregelt. Zukünftige Turbinenschäden sind daher aufgrund von Füllstandsüberschreitungen höchst unwahrscheinlich.