OXEA senkt Wartungs- und Betriebskosten von Anlagenkomponenten durch verbesserte Füllstandmessung in Destillationskolonnen
ERGEBNISSE
- Verbesserte Effizienz von Anlagenkomponenten um 10 Prozent
- Höherer Durchsatz und längere Produktionszyklen
- Um jeweils 40 Prozent verkürzte Wartungszeit und gesenkte Austauschkosten
- Weniger Ersatzteile
Das Rosemount 3051S ERS System verbessert sowohl die Genauigkeit als auch die Zuverlässigkeit der Füllstandsmessung in der Destillationskolonne und reduziert gleichzeitig die Ansprechzeit um 90 Prozent.
Kunde
OXEA Produktions GmbH & Co. KG, Marl, Deutschland. OXEA ist ein weltweit führender Hersteller von Oxo-Chemikalien und produziert mehr als 70 Oxo-Zwischenprodukte und Oxo-Derivate für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und für ein breites Spektrum von Endanwendungen.
Anwendung
Differenzdruck-Füllstandsmessung und -regelung in einer Destillationskolonne mit Acetaten
Herausforderung
OXEA destilliert Acetate bei der Herstellung verschiedener Ester für ein breites Spektrum von Endanwendungen. Im Werk Marl erschwerten die anspruchsvollen Prozessbedingungen mit einem statischen Druck von 200 mbar, einer Temperatur von 120 °C und einem Differenzdruck von 170 mbar eine präzise Füllstandsregelung. „Wir hatten Probleme mit Ausfällen bei der Füllstandmessung“, erklärte Andreas Busch-Ahlschläger, Ingenieur für Mess- und Regeltechnik. „Aufgrund der rauen Prozessbedingungen kam es häufig zu Ausfällen von Druckmittlern, sodass wir die Kolonne außer Betrieb nehmen und das gesamte druckausgeglichene System austauschen mussten.“
Neben den Ausfällen der Druckmittler hatte OXEA auch mit Beschädigungen der Kapillarleitungen zu kämpfen, die bei der Installation neuer Systeme auftraten und weitere Anlagenstillstände sowie den Austausch gesamter Systeme erforderlich machten. „Je nach Bedarf befüllen wir die Kolonne normalerweise alle zwei bis drei Wochen neu und nehmen sie wieder in Betrieb“, erklärte Busch-Ahlschläger. „Trotz der ungeplanten Anlagenstillstände konnten wir die Kundennachfrage decken. Doch das Hoch- und Herunterfahren der Anlage ist kostspielig, und unsere Betriebskosten waren höher als nötig.“
OXEA suchte zudem nach einer präziseren Lösung zur Füllstandmessung, bei der die durch jahreszeitliche Schwankungen verstärkten Einflüsse der Umgebungstemperatur auf lange Kapillarleitungen vermieden werden sollten, um die Füllstandsregelung zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus wollte der Betreiber den Wartungsaufwand und die Kosten für den Austausch von Messsystemen reduzieren.
Lösung
OXEA installierte das Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) System mit einem einzelnen Druckmittler an der Behälterwand und einem einzelnen Inline-Sensor, der direkt mit dem Prozess verbunden ist. Bei dieser Lösung entfallen sämtliche Kapillarleitungen im System, wodurch die Wartungs- und Ersatzteilkosten sowie Messfehler erheblich reduziert wurden.
Durch den Inline-Sensor konnte auf den oberen Druckmittler verzichtet werden, der zuvor den rauen Prozessbedingungen ausgesetzt war. Dadurch wurden die Installationskosten gesenkt und Druckmittlerausfälle an dieser Messstelle vollständig vermieden. Durch den Austausch des oberen Druckmittlers und die Installation eines elektronischen Remote-Sensors an der unteren Messstelle konnten Ausfälle der Kapillarleitungen und Messfehler aufgrund von Schwankungen der Umgebungstemperatur vollständig vermieden werden. Durch den Wechsel des Druckmittlerherstellers (und die damit verbundenen Änderungen am Schweißverfahren, an den Werkstoffen usw.) wurde die mechanische Ausführung des Druckmittlers verbessert. Dadurch konnten korrosionsbedingte Ausfälle erheblich reduziert werden.
Das Rosemount 3051S ERS System überträgt anschließend den Differenzdruck zwischen dem oberen und dem unteren Sensor an das Prozessleitsystem, um den Füllstand im Behälter zu ermitteln. Das Rosemount 3051S ERS System bot eine höhere Messgenauigkeit und eine deutlich verbesserte Zuverlässigkeit als das herkömmliche druckausgeglichene Messsystem.
„Diese Lösung ließ sich wesentlich einfacher installieren“, erklärte Busch-Ahlschläger. „Sie ist auch wesentlich wartungsfreundlicher, und wenn eine einzelne Komponente wie ein Druckmittler ausgetauscht werden muss, ist kein Austausch des gesamten Systems mehr erforderlich.“ „Und wenn der obere Sensor (aufgrund der stark korrosiven Umgebungsbedingungen) ausgetauscht werden muss, müssen wir nicht die gesamte Kolonne außer Betrieb nehmen.“
Die Installationszeit und der laufende Wartungsaufwand wurden erheblich reduziert. Auch die Austauschkosten sind deutlich geringer, da nicht mehr das gesamte System ersetzt werden muss. Zudem werden weniger Ersatzteile benötigt, und die Betriebskosten der Destillationsanlage sind erheblich gesunken.
„Wir konnten den Wartungsaufwand für diese Anlage um nahezu 40 % reduzieren“, erklärte Busch-Ahlschläger. Wir können jetzt längere Produktionszyklen realisieren und müssen die Anlage seltener aufgrund von Wartungsproblemen herunter- und wieder hochfahren.“ „Dank der höheren Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Füllstandmessung konnten wir außerdem den oberen Grenzwert des Füllstandmessbereichs anheben.“ „Dadurch konnten wir die Effizienz unserer Anlage steigern und die Gesamtbetriebskosten der Kolonne senken.“