La terminal portuaria de Zhangjiang mejora la seguridad con un sistema automatizado de monitorización de techo flotante
RESULTADOS
- Menos riesgos: no hace falta subir a los tanques para inspecciones rutinarias
- Ahorro de tiempo de 500 horas anuales con la monitorización automatizado
- El seguimiento del movimiento del techo evita daños al tanque y al medioambiente
- Fácil instalación gracias a la monitorización inalámbrica del techo del tanque
- Redundancia de comunicación para datos de medición
Rosemount 3308 Transmisor inalámbrico de nivel
VICE DIRECTOR GENERAL DE ZPG
"La seguridad es más importante que los costes. Ahora podemos realizar una monitorización en tiempo real de los techos flotantes desde la sala de control."
Ya no es necesario subir a los tanques para comprobar el estado del techo flotante. Las funciones de soporte del software Rosemount TankMaster permiten la monitorización automática del techo.
Cliente
Zhangjiang Port Group Co. Ltd (ZPG) es el operador líder de puertos y terminales de tanques en la región. ZPG cuenta con 37 atracaderos productivos y un rendimiento anual de 116 millones de toneladas. La compañía también opera una terminal de tanques con 14 tanques de almacenamiento de líquidos a granel, todos del tipo de techo flotante.
Aplicación
Almacenamiento de líquidos a granel en tanques de techo flotante.
Desafío
ZPG solía realizar inspecciones semanales manuales para verificar el estado de los techos flotantes. Además, llevaban a cabo rondas de inspección adicionales en caso de mal tiempo. La inspección tomaba aproximadamente media hora por tanque. Para los 14 tanques, se estima que se necesitaron 500 horas-hombre al año para estas inspecciones. Las inspecciones no solo requerían mucho tiempo y eran ineficientes, sino que subir a los tanques también suponía un alto riesgo para la seguridad. La compañía deseaba optimizar la monitorización del techo flotante para evitar la inclinación del techo y las paradas costosas, minimizar el mantenimiento y garantizar la seguridad del tanque y del personal. En otras palabras, la seguridad y la fiabilidad eran requisitos clave.
Solución
ZPG eligió una solución inalámbrica de Emerson™ para la monitorización del techo flotante. Se instalaron tres transmisores inalámbricos de nivel Rosemount™ 3308 con tecnología de radar por onda guiada en cada techo flotante. La instalación fue rápida y sencilla, al no requerir ninguna obra de cableado, lo que redujo el tiempo total del proyecto. El transmisor 3308 sigue el movimiento del techo en tiempo real. Proporciona con precisión y eficiencia la inclinación del techo y determina si el techo está flotando más alto o más bajo de lo normal. Si el techo flotante está inclinado, envía una alarma para garantizar la seguridad del lugar. Los datos de monitorización del techo flotante se transmiten por la red inalámbrica mediante tres gateways 1420 de Emerson al software de gestión de inventario Rosemount TankMaster. La red de monitorización del techo flotante, además, consta de 27 transmisores inalámbricos discretos Rosemount 702, que se emplean como repetidores.
Mediante un sistema automatizado de monitorización del techo, se evitan accidentes de seguridad personal durante las inspecciones manuales. Al mismo tiempo, la empresa redujo drásticamente los costes de mantenimiento. El sistema de monitorización del techo flotante funciona de forma independiente, pero también puede integrarse completamente con el sistema de gestión de inventario, como ocurre en ZPG. Diez tanques en el sistema de medición de inventario se han actualizado con un medidor de nivel Rosemount 5900S, un transmisor de temperatura Rosemount 2240S con un punto del sensor de temperatura múltiple 565 y un transmisor de presión Rosemount 3051S para el cálculo de la densidad. Estos tanques, además, están equipados con un concentrador de tanques Rosemount 2410 con opción inalámbrica, que permite la redundancia de comunicaciones en combinaciones de cableado-inalámbrico. Los otros cuatro tanques están equipados con la generación anterior de dispositivos de medición de nivel y temperatura de Emerson, pero están en evaluación para una actualización.