Background
REFINERÍA | CASO DE ESTUDIO​

Una refinería resuelve el riesgo de futuras paradas en la línea de transferencia de azufre​

RESULTADOS

  • Mejora de la eficiencia del proceso al aumentar el conocimiento del proceso
  • Ahorro de $100 000 en costes de instalación para 16 nuevos puntos de temperatura
  • Prevención de futuras paradas y reparaciones estimadas en $40 000 por evento

Cliente

Una refinería del norte de Asia

Aplicación

Una unidad de recuperación de azufre en la que una línea de transferencia crítica de azufre fundido se calienta para garantizar el caudal adecuado de azufre fundido​

Desafío

La línea de transferencia de azufre fundido que sale de la unidad de recuperación de azufre debe mantenerse a una temperatura constante de 145 °C para garantizar el caudal adecuado de azufre fundido fuera de la unidad. Si se permite que la temperatura de la línea de transferencia descienda por debajo de 145 °C, el azufre puede comenzar a solidificarse y reducir el desempeño. Si se permite que la temperatura aumente demasiado, el azufre en la línea comenzará a polimerizarse y a solidificarse. ​

En ambas situaciones, se requiere una parada para que un equipo limpie el azufre solidificado y aborde el problema, lo que representa aproximadamente $40 000 en pérdidas de producción. En una de estas paradas, el sistema eléctrico de traza térmica, utilizado para mantener la temperatura de la tubería, falló, lo que permitió que el azufre se enfriara y se solidificara en la tubería antes de que se detectara el problema. ​

Con la solución de temperatura existente, solo había un único punto de monitorización al inicio de la tubería, lo que dejaba una gran parte de la línea sin monitorizar. Se consideró la instalación de termopozos adicionales, pero finalmente se descartó por el alto coste de la instalación, la necesidad de modificar las tuberías y la paralización prolongada del proceso.​

Solución

Emerson recomendó la tecnología Rosemount X-well con el transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 648 para monitorizar puntos de temperatura a lo largo de 16 ubicaciones de la tubería. Estos nuevos puntos de temperatura proporcionaron mediciones precisas para monitorizar la temperatura del proceso y aportar más información sobre él, lo que permite a los operadores detectar a tiempo cualquier problema de temperatura en la tubería y actuar antes de que genere inconvenientes. ​

Además, los nuevos puntos de temperatura eliminaron los problemas de mantenimiento recurrentes causados por obstrucciones frecuentes y, en última instancia, mejoraron el desempeño de la línea de transferencia de azufre fundido.​