Strumentazione di misurazione per riscaldatori a fiamma​

Migliora l'efficienza del riscaldatore a fiamma, riduci l'intensità dell'energia e le emissioni e migliora la sicurezza grazie a tecnologie di misurazione avanzate.​

Ottimizza le prestazioni del riscaldatore a fiamma con i dati rilevati in tempo reale

L'efficienza del processo di combustione determina l'efficienza dei riscaldatori a fiamma. Tuttavia, le strategie tradizionali di controllo della combustione sono inadeguate per un funzionamento sicuro, efficiente e conforme a causa della composizione fluttuante del combustibile, che porta ad un aumento del consumo di energia e delle emissioni.​

Le tecnologie di misurazione avanzate consentono un migliore controllo del rapporto aria-combustibile e l'ottimizzazione in tempo reale dei riscaldatori a fiamma, migliorando significativamente l'efficienza energetica e la sicurezza, riducendo al contempo le emissioni e i costi operativi.​

Soluzioni di misurazione della strumentazione di misurazione per riscaldatori a fiamma​

Ottimizzazione del controllo della combustione​

image

La variabilità intrinseca nella composizione dei combustibili influisce su potere calorifico e fabbisogno stechiometrico di aria per una combustione efficiente. Se da una parte aumenta i margini di sicurezza, l'aria in eccesso riduce l'efficienza termica e fa aumentare le emissioni. D'altra parte, una presenza di O2 troppo ridotta rischia di originare una combustione sub-stechiometrica, causando blocchi del riscaldatore o danni. Il passaggio dal controllo dei gas basato su volume o pressione al controllo basato sulla massa contribuisce a ottimizzare il rapporto aria-combustibile, massimizzando l'efficienza e riducendo consumi di energia ed emissioni.

Approfondimenti degli esperti sull'ottimizzazione dei riscaldatori a fiamma

video-media
How to Achieve Efficient Combustion Control on Fired Heaters

Domande frequenti

La misura della concentrazione di ossigeno nei gas di scarico in ciminiera è un indicatore chiave della sicurezza e dell'efficienza di un riscaldatore a fiamma. Il funzionamento con meno aria in eccesso (e quindi con livelli inferiori di O2) è più efficiente, poiché riduce lo spreco di energia. Se, ad esempio, si riduce l'ossigeno dal 4% al 2%, si può risparmiare molto combustibile (fino al 24%). Al contrario, livelli di ossigeno più elevati possono far aumentare drasticamente le emissioni di NOx (un aumento del 2% di O2 può corrispondere a un aumento del 25-30% delle emissioni di NOx). Il mantenimento di livelli ottimali di ossigeno contribuisce a stabilizzare la combustione, ridurre il consumo di combustibile, abbassare le emissioni e prevenire condizioni non sicure in cui ciò sia ricco di combustibile.​

Il gas combustibile nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici è spesso un mix di diversi gas, con variazioni costanti della composizione. Quando la composizione varia, cambiano anche il valore di riscaldamento lordo e la quantità di aria necessaria per la combustione completa. I metodi di controllo tradizionali basati su volume o pressione faticano a tenere conto di queste variazioni, con una conseguente variabilità nella percentuale di ossigeno nel gas di scarico, che a sua volta impatta su sicurezza, efficienza ed emissioni. La misurazione della portata in massa dei gas combustibili offre un'indicazione più stabile del contenuto energetico del combustibile rispetto alle misure di volume o pressione.

Un controllo della portata in massa dei gas combustibili garantisce una migliore stabilità dei livelli di O2. L'aria stechiometrica necessaria per la combustione degli idrocarburi è molto più coerente se rilevata in base alla massa che in base al volume. Il controllo basato sul flusso di massa porta quindi a requisiti di aria di combustione più stabili, a un migliore controllo del rapporto combustibile-aria con variazione della composizione del combustibile e, infine, a una minore variabilità nell'ossigeno dei gas di combustione.​

L'instabilità della fiamma, se non rilevata, può portare a situazioni pericolose, come allo spegnimento della fiamma, che lascia combustibile incombusto nella camera di combustione, oppure a una combustione incontrollata. L'uso della tecnologia di rilevamento dell'instabilità della fiamma è fondamentale per prevenire questi pericoli. Soluzioni come i trasmettitori di pressione con diagnostica di processo intelligente possono fornire un misurazione precoce dell'instabilità della fiamma del bruciatore monitorando e analizzando il rumore di processo della pressione dell'aria in bozza, consentendo un intervento proattivo e prevenendo inutili blocchi di sicurezza.​

Servizi di supporto