Background
Petrolio e gas

Il terminale portuale di Zhangjiang migliora la sicurezza con un sistema di monitoraggio automatizzato del tetto flottante

RISULTATI

  • Riduzione del rischio: non serve più arrampicarsi sui serbatoi per le ispezioni di routine​
  • Risparmio di tempo : 500 ore all'anno grazie al monitoraggio automatizzato
  • Prevenzione di danni al serbatoio e all'ambiente con il monitoraggio del movimento del tetto
  • Installazione semplice con il monitoraggio wireless del tetto del serbatoio
  • Ridondanza della comunicazione per i dati di misura
Fallback image
Figura 1.

Trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308

VICE DIRETTORE GENERALE, ZPG

"La sicurezza è più importante dei costi. Ora possiamo eseguire il monitoraggio in tempo reale dei tetti flottanti dalla sala quadri controllo."

 

Fallback image
Figura 2.

Non è più necessario arrampicarsi sui serbatoi per controllare lo stato del tetto flottante. Le funzioni di supporto del software Rosemount TankMaster consentono il monitoraggio automatico del tetto.​

Cliente

Zhangjiang Port Group Co. Ltd (ZPG) è il principale operatore di porto e parco serbatoi della zona. ZPG ha 37 ormeggi produttivi, con una produzione annua che raggiunge i 116 milioni di tonnellate. L'azienda gestisce anche un parco serbatoi con 14 serbatoi di stoccaggio di rinfuse liquide, tutti del tipo a tetto flottante.

Applicazione

Stoccaggio di rinfuse liquide in serbatoi a tetto flottante.

Problema

ZPG effettuava ispezioni manuali settimanali per verificare lo stato dei tetti flottanti. In caso di maltempo, venivano effettuati giri di ispezione aggiuntivi. Ogni ispezione richiedeva circa mezz'ora per serbatoio. Si stima che per le ispezioni per i 14 serbatoi fossero necessarie 500 ore di lavoro all'anno. Non solo le ispezioni erano lunghe e inefficienti; in più, arrampicarsi sui serbatoi comportava elevati rischi per la sicurezza. L'azienda desiderava ottimizzare il monitoraggio dei tetti flottanti per prevenire che i tetti si inclinassero causando costosi arresti, ridurre al minimo la manutenzione e garantire la sicurezza dei serbatoi e del personale. In altre parole: sicurezza e affidabilità erano requisiti chiave.

Soluzione

Per il monitoraggio dei tetti flottanti, ZPG ha scelto una soluzione wireless di Emerson™. Su ciascun tetto flottante sono installati tre trasmettitori di livello wireless Rosemount™ 3308, basati sulla tecnologia radar a onda guidata. L'installazione è stata semplice e veloce, poiché non sono stati necessari lavori di cablaggio elettrico, riducendo così il tempo complessivo del progetto. Il trasmettitore 3308 monitora il movimento del tetto in tempo reale. Fornisce in modo accurato ed efficiente l'inclinazione del tetto e avverte se il tetto sta flottando più in alto o più in basso del normale. Se il tetto flottante è inclinato, invia un allarme per garantire la sicurezza sul sito. I dati di monitoraggio del tetto flottante vengono trasmessi sulla rete wireless tramite tre gateway wireless 1420 di Emerson al software di gestione dell'inventario Rosemount TankMaster. La rete di monitoraggio dei tetti flottanti è inoltre composta da 27 trasmettitori discreti wireless Rosemount 702, utilizzati come ripetitori. 

Utilizzando un sistema automatizzato di monitoraggio dei tetti si evitano incidenti per la sicurezza del personale durante le ispezioni manuali. Allo stesso tempo, l'azienda ha ridotto significativamente i costi di manutenzione. Il sistema di monitoraggio dei tetti flottanti funziona in modo autonomo, ma può essere completamente integrato con il sistema di gestione dell'inventario, come nel caso di ZPG. Dieci serbatoi del sistema di misura dell'inventario sono stati aggiornati per includere un misuratore Rosemount 5900S per la misura di livello, un trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S con un sensore di temperatura a punto multiplo 565 e un trasmettitore di pressione Rosemount 3051S per il calcolo della densità. Questi serbatoi sono inoltre dotati di un hub serbatoi Rosemount 2410 con opzione wireless che consente la ridondanza della comunicazione, cablata e wireless in combinazione. Gli altri quattro serbatoi sono equipaggiati con la precedente generazione di dispositivi di misura del livello e della temperatura di Emerson, ma l'azienda sta valutando un aggiornamento.