Una raffineria avvia una protezione da tracimazione del serbatoio e l'ottimizzazione dei preriscaldatori avvalendosi di Smart Wireless
Risultati
- Risparmio di oltre 1 milione di dollari eliminando le fuoriuscite/bonifica dei serbatoi durante lo scarico delle navi
- Avviata una protezione da tracimazione economicamente vantaggiosa su oltre 60 serbatoi di greggio e prodotti
- Maggiore sicurezza con il monitoraggio del tiraggio della camera di combustione del riscaldatore
- Maggiore efficienza energetica grazie al monitoraggio della temperatura dello scambiatore di calore
Una raffineria statunitense riduce il rischio di fuoriuscite e i controlli manuali sul campo automatizzando il monitoraggio del livello dei serbatoi, degli scambiatori di calore e del tiraggio della camera di combustione in tutto il suo vasto sito.
Nel complesso, la raffineria ha eliminato le fuoriuscite dai serbatoi dovute a errori di misurazione del livello sui serbatoi di greggio, ha fornito protezione da tracimazione su tutti i serbatoi di stoccaggio di greggio, intermedi e prodotti, ha migliorato la sicurezza monitorando il tiraggio della camera di combustione dei riscaldatori e ha migliorato l'efficienza energetica degli scambiatori di calore.
Ingegnere strumentale senior Grande raffineria statunitense
Cliente
Una delle principali compagnie petrolifere e del gas degli Stati Uniti.
Applicazione
Protezione da tracimazione dei serbatoi, monitoraggio dell'efficienza energetica degli scambiatori di calore, monitoraggio del tiraggio della camera di combustione del riscaldatore.
Problema
Una grande raffineria negli Stati Uniti accetta petrolio greggio dalle navi e lo immagazzina in serbatoi di stoccaggio del petrolio greggio nel parco serbatoi sul lato sud della raffineria. Per ridurre le spese, queste navi vengono scaricate nel modo più rapido ed efficiente possibile. Ciò significa che grandi volumi di petrolio vengono spostati con misure e controlli fondamentali per uno spostamento sicuro ed efficiente.
I serbatoi di stoccaggio del greggio avevano un sistema di misura del livello primario che a volte si guastava. La perdita di petrolio greggio era minore rispetto al costo della pulizia. La bonifica di una singola fuoriuscita da un serbatoio costa all'azienda 1 milione di dollari. Un sistema ridondante era troppo costoso da cablare, poiché il parco serbatoi è distribuito su diverse miglia quadrate. Quando il sistema di misurazione dei serbatoi si è guastato una seconda volta, il responsabile dell'impianto ha insistito affinché venisse installato immediatamente un sistema secondario indipendente. Non voleva che si ripetesse una situazione di tracimazione.
Altre sfide per l'impianto includevano i calcoli dell'efficienza energetica degli scambiatori di calore e il monitoraggio del tiraggio della camera di combustione del riscaldatore. Poiché la raffineria è una struttura piuttosto vecchia, con tubazioni dense nonché serbatoi, recipienti e altre ostruzioni nell'area dei preriscaldatori, il cablaggio è molto costoso e difficile in alcuni punti. Il cliente desiderava ottimizzare l'efficienza dei preriscaldatori e ridurre al minimo il consumo energetico e non riusciva a farlo in modo efficace con i controlli a campione di una pistola a infrarossi. Volevano anche installare una precauzione di sicurezza misurando la pressione nel focolare del riscaldatore e assicurarsi che non fuoriuscissero gas nocivi. Data l'ampia estensione geografica dei parchi serbatoi, il cablaggio aveva costi proibitivi.
Data la complessità dell'infrastruttura vicino ai preriscaldatori, il cablaggio sarebbe stato difficile e costoso. L'unica alternativa per il cliente era recarsi regolarmente sul campo per la misurazione manuale. Per migliorare la sicurezza e ottimizzare l'efficienza, l'impianto cercava una soluzione nell'automazione.
Soluzione
Un ingegnere strumentale senior della raffineria ha iniziato a considerare la tecnologia wireless per fornire una protezione da troppo pieno rapida ed economica sui serbatoi. All'epoca, il wireless stava appena emergendo sul mercato. Una tecnologia richiedeva la linea di vista e aveva difficoltà in infrastrutture dense. L'altra tecnologia, una rete mesh auto-organizzante, prometteva un'applicazione tridimensionale della tecnologia.
Dopo un'attenta valutazione di entrambi i sistemi, il cliente ha acquistato la rete auto-organizzante Smart Wireless da Emerson. Un interruttore a dislocatore di alto livello è stato posizionato su ciascuno dei serbatoi di greggio con tetto galleggiante e collegato a un trasmettitore discreto wireless Rosemount 702. Ciascuno dei trasmettitori wireless comunica con un Smart Wireless gateway sul lato est del campo sud, dove si trovano i serbatoi di greggio. I punti wireless sono stati facilmente integrati in una porta Modbus esistente su un sistema di controllo distribuito degli anni '80, quindi non ha richiesto I/O aggiuntivi dal sistema di controllo d'epoca. "Una soluzione cablata sarebbe stata molto costosa e avrebbe richiesto I/O aggiuntivi sul nostro sistema di controllo", ha affermato il Senior Instrument Engineer. "Abbiamo colto l'occasione con la rete mesh wireless di Emerson e ha funzionato alla grande".
Infatti, l'impianto non ha avuto alcuna condizione di sovrariempimento da quando sono stati installati la rete wireless e gli interruttori di livello. Con aggiornamenti ogni minuto dalle misure wireless, gli operatori ricevono un avviso tempestivo se la misura di livello primaria non funziona e viene raggiunto un livello elevato. In questo modo gli operatori hanno il tempo sufficiente per interrompere il riempimento del serbatoio o deviarlo verso un altro serbatoio di stoccaggio. "Monitoriamo le misure di livello dalla sala di controllo", ha detto il cliente, "così come la durata delle batterie dei trasmettitori wireless. Sappiamo quando abbiamo un paio di settimane per cambiare le batterie".
Con il successo dell'installazione delle misure di livello secondarie sui serbatoi di greggio, si è deciso di aggiungere al gateway anche tutti i 30 serbatoi di prodotti nel campo est. "Una volta che si dispone del gateway, è facile aggiungere ulteriori misurazioni", ha commentato l'ingegnere. "Abbiamo installato altri 30 interruttori a dislocatore e trasmettitori discreti wireless Rosemount 702 e li abbiamo collegati alla rete esistente. L'interfaccia per il nostro DCS vintage era già in atto".
Sebbene il cliente non avesse avuto problemi di tracimazione sui serbatoi dei prodotti, voleva intraprendere un'azione preventiva per assicurarsi che ciò non accadesse mai. Ciò è avvenuto in parte in previsione delle modifiche alla legislazione in materia di protezione da tracimazione dei serbatoi, che è già stata approvata in alcuni stati come la California. Dato il costo relativamente basso di installazione per i punti wireless, è stata una decisione facile da prendere.
Una volta terminato il campo est, la seconda e la terza rete sono state installate in altri due campi. Venticinque serbatoi di prodotto nel primo campo e tre nel secondo, entrambi ancora più lontani dalla sala controllo, sono stati dotati dello stesso sistema di misura di livello secondario (wireless) indipendente come assicurazione contro la tracimazione. Ogni campo ha ottenuto un proprio gateway installato. Uno è stato integrato in una porta Modbus sul DCS vintage e l'altro è stato integrato tramite Modbus nel DCS di nuova generazione dello stesso fornitore.
Con il successo del wireless nei parchi serbatoi, la raffineria ha optato per il monitoraggio secondario del tiraggio su due camere di combustione del riscaldatore per migliorare ulteriormente la sicurezza. Per garantire che i riscaldatori funzionassero entro i limiti operativi specificati, due trasmettitori di pressione wireless Rosemount 3051S (con velocità di aggiornamento di 4 secondi) sono stati inseriti nel sistema di tiraggio del riscaldatore per fornire un'indicazione tempestiva di eventuali perdite di pressione. Questi trasmettitori di pressione si collegano a un quarto gateway in quell'area della raffineria e possono essere facilmente integrati nel DCS di un altro fornitore tramite I/O Modbus esistente. Grazie agli standard aperti, la rete wireless Emerson si integra facilmente in più sistemi host.
Il progetto più recente è stata l'installazione di un quinto gateway nell'area di preriscaldamento del petrolio greggio. La raffineria era afflitta da scarse misurazioni della temperatura sugli scambiatori di calore dovute al degrado del cablaggio delle termocoppie e delle RTD. A causa della fitta infrastruttura, le tecnologie wireless a linea di vista non funzionavano. Gli operatori dovevano effettuare misurazioni puntuali con una pistola a infrarossi una volta al mese e inserire manualmente le letture in modo da poter calcolare l'efficienza dello scambiatore di calore e sviluppare programmi di pulizia. Sfortunatamente, ciò ha causato una perdita di efficienza poiché le temperature differenziali spesso scendevano molto al di sotto dell'ottimale prima che venissero effettuate le letture.
Dieci trasmettitori di temperatura wireless 648 Rosemount sono stati installati all'ingresso e all'uscita di diversi scambiatori di calore con velocità di aggiornamento di un minuto. I punti di installazione erano nascosti dietro tubazioni fitte, recipienti e serbatoi, ma la rete mesh rimane robusta con un'elevata affidabilità del segnale. Ora l'ingegneria di processo dispone di informazioni accurate e in tempo reale a intervalli di un minuto anziché una volta al mese. Informazioni più dettagliate, 43.200 punti misurati e registrati automaticamente al mese rispetto a un punto misurato e registrato manualmente, forniscono all'ingegneria gli strumenti per ottimizzare l'efficienza energetica. Vengono inviati avvisi tempestivi agli operatori per la pulizia degli scambiatori e l'ottimizzazione dell'efficienza termica di ciascuna unità. I miglioramenti nell'uso dell'energia hanno portato l'ingegneria di processo a richiedere l'aggiunta di altri tre trasmettitori di temperatura wireless.
"Nel complesso, la raffineria ha eliminato le fuoriuscite dai serbatoi dovuti a errori di misurazione del livello sui serbatoi di greggio, ha fornito protezione da tracimazione su tutti i serbatoi di stoccaggio di greggio, intermedi e prodotti, ha migliorato la sicurezza misurando la pressione negativa sui focolari dei riscaldatori e ha migliorato l'efficienza energetica degli scambiatori di calore", ha concluso il cliente. L'impianto continua ad espandere le reti mesh wireless e le consociate stanno seguendo l'esempio.