Smart Echo Supervision™

Mit der berührungslosen Rosemount™ Radar-Füllstandsmesstechnologie erzielen Sie vom ersten Tag an zuverlässige Füllstandsmessungen.

Smart Echo Supervision in Rosemount Non-Contacting Radar Level Transmitters

Bewältigung häufiger Herausforderungen bei der Radar-Füllstandsmessung​

Die berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer sind mit einer patentierten Funktion namens Smart Echo Supervision™ ausgestattet, die durch interne Hindernisse verursachte falsche Radarreflexionen automatisch erkennt und unterdrückt.


Dies hilft Anwendern, zuverlässigere Messungen zu erzielen, das Vertrauen in ihre Füllstanddaten zu stärken, reaktive Wartungsarbeiten zu reduzieren und effizienter zu arbeiten.

Kommt Ihnen das bekannt vor?​

Viele Herausforderungen bei der Füllstandsmessung werden nicht durch die Technologie selbst verursacht, sondern dadurch, was die klare Sicht auf die Produktoberfläche behindert.​

Interne Tankstrukturen​

Rührwerke, Spulen oder Rohrleitungen können die Messungen stören.​

Instabile Messwerte​

Prozessänderungen können sich auf die Messleistung auswirken.​

Zeitaufwendige Einrichtung​

Die Inbetriebnahme dauert länger als erwartet.​

Wiederkehrende Störungsanalyse und -beseitigung​

Geräte müssen regelmäßig eingestellt und gewartet werden.​

Die Intelligenz hinter zuverlässigen Messungen​

Smart Echo Supervision™ ist ein fortschrittlicher Signalverarbeitungsalgorithmus in den berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandsmessumformern, der die Echos im Behälter kontinuierlich überwacht und auswertet. Anstatt sich auf eine feste Konfiguration zu stützen, ermittelt er dynamisch die tatsächliche Produktoberfläche und unterdrückt dabei automatisch Fehlechos, die durch Hindernisse, sich ändernde Prozessbedingungen und andere Störquellen verursacht werden.

Durch die kontinuierliche Anpassung an sich ändernde Bedingungen trägt Smart Echo Supervision dazu bei, die Inbetriebnahme zu vereinfachen, manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Messgenauigkeit über den gesamten Lebenszyklus des Geräts hinweg aufrechtzuerhalten.​

icon
Messsicherheit ​

Sorgen Sie für zuverlässige Füllstandsmessungen trotz innerer Hindernisse und wechselnder Prozessbedingungen.​

icon
Schnelle Inbetriebnahme und vereinfachte Einrichtung​

In weniger als 20 Minuten einsatzbereit – ganz ohne manuelle Einstellungen.​

icon
Konstante Leistung ​

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Fehlerbehebung und mehr Zeit in Betrieb.​

Praxiserprobt

>0
Anwendungen​

Wird weltweit in mehr als 10.000 Anlagen eingesetzt, in denen eine zuverlässige Füllstandsmessung von entscheidender Bedeutung ist.​

<0 Min.
von der Installation bis zur zuverlässigen Messung

Installation, Verkabelung und Inbetriebnahme in weniger als 20 Minuten für eine schnelle und zuverlässige Füllstandsmessung.

>0
bediente Branchen​

Bewährt in der Chemie-, Energie- und Life-Sciences-Branche sowie im Bergbau und in anderen anspruchsvollen Anwendungsbereichen.​

Informationsquellen

Erfahren Sie, wie die Smart Echo Supervision von Emerson in berührungslosen Radar-Füllstandsmessumformern Herstellern dabei hilft, die Messsicherheit zu erhöhen.​

Häufig gestellte Fragen

Smart Echo Supervision™ ist eine in die berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer von Emerson integrierte Signalverarbeitungstechnologie, die falsche Radarreflexionen, die durch interne Tankstrukturen, Rührwerke oder die Anordnung von Messdüsen verursacht werden, automatisch und dynamisch erkennt und herausfiltert. Dies wird wie folgt erreicht:

  • Verfolgung mehrere Echos: Der Messumformer überwacht kontinuierlich bis zu zehn verschiedene Radarechos gleichzeitig, darunter auch Reflexionen, die von Hindernissen im Tankinneren zurückgeworfen werden.
  • Dynamische Auswertung in Echtzeit: Es wird analysiert, wie sich jedes einzelne Echo im Zeitverlauf verhält, wenn sich die Bedingungen im Tank, die Füllstände oder die inneren Konfigurationen ändern.
  • Bewertung und Identifizierung: Der Algorithmus bewertet jedes Echo, um festzustellen, welches am ehesten einer echten Reflexion von einer Material- oder Flüssigkeitsoberfläche entspricht.
  • Automatische Unterdrückung: Das System erfasst gezielt das Echo von der Oberfläche des Originalprodukts und unterdrückt dabei dynamisch alle anderen falschen Echos oder Störechos, ohne dass eine manuelle Einstellung oder Deflektorplatten erforderlich sind.

Smart Echo Supervision verbessert die Messgenauigkeit, indem es automatisch die tatsächliche Produktoberfläche von störenden Reflexionen unterscheidet. Die Technologie wertet das Echoverhalten kontinuierlich aus und unterdrückt unerwünschte Signale, die durch innere Hindernisse oder sich ändernde Prozessbedingungen verursacht werden, und trägt so dazu bei, während des gesamten Betriebs stabile und zuverlässige Füllstandsmessungen zu gewährleisten.​

Fehler bei der Radar-Füllstandsmessung werden häufig durch Störechos von inneren Tankstrukturen verursacht und nicht durch den Messumformer selbst. Rührwerke, Spulen, Rohrleitungen, Leitern, Leitbleche, falsch positionierte Düsen und andere Hindernisse im Behälter können Reflexionen verursachen, die das eigentliche Signal der Produktoberfläche überlagern. Traditionell werden Deflektorplatten eingesetzt, um diese Reflexionen umzulenken, doch deren Einbau kann zusätzliche Kosten, Komplexität und neue Störquellen mit sich bringen. Die automatische Erkennung und Unterdrückung von Störechos trägt dazu bei, eine zuverlässige Messung ohne diese zusätzlichen Änderungen zu gewährleisten.

Ja. Berührungslose Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer mit Smart Echo Supervision sind so konzipiert, dass sie auch in Behältern mit Rührwerken, Spulen, Rohrleitungen und anderen inneren Strukturen eine zuverlässige Messung gewährleisten. Smart Echo Supervision unterdrückt automatisch Fehlreflexionen durch diese Hindernisse und konzentriert sich auf die Erfassung der tatsächlichen Produktoberfläche.​

Nein. Smart Echo Supervision filtert unerwünschte Echos im Normalbetrieb automatisch heraus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, bei denen unter Umständen eine manuelle Erfassung von Störechos, das Entleeren von Tanks oder wiederholte Nachjustierungen erforderlich sind, wertet Smart Echo Supervision die Reflexionen kontinuierlich aus und unterdrückt Störungen automatisch. Der Messumformer bietet zudem intuitive Werkzeuge für den Fall, dass gelegentlich manuelle Anpassungen erforderlich sind.​

Die Unterdrückung von Störechos ist der Vorgang, bei dem Radarreflexionen, die nicht von der Produktoberfläche stammen, erkannt und eliminiert werden. Interne Tankstrukturen wie Rührwerke, Leitern, Rohrschlangen und Rohrleitungen können unerwünschte Reflexionen erzeugen, die die Messleistung beeinträchtigen. Smart Echo Supervision übernimmt diesen Vorgang automatisch, indem es Störechos kontinuierlich auswertet und unterdrückt.​

Radar-Füllstandsmessumformer können die Ortung verlieren, wenn Störechos stärker sind als die Reflexion von der tatsächlichen Produktoberfläche. Veränderungen im Behälterinneren, darunter interne Hindernisse und schwankende Prozessbedingungen, können konkurrierende Signale verursachen. Smart Echo Supervision hilft, dies zu verhindern, indem es dynamisch das Echo identifiziert und verfolgt, das sich am ehesten wie die tatsächliche Produktoberfläche verhält.​

Ja. Dank Smart Echo Supervision muss der Tank während der Inbetriebnahme zum Echo-Mapping seltener geleert werden. Da die Technologie unerwünschte Reflexionen automatisch auswertet und unterdrückt, können Anwender zuverlässige Messungen ohne viele der manuellen Einrichtungsverfahren erzielen, die bei herkömmlichen Radarinstallationen erforderlich sind.​

Smart Echo Supervision reduziert die Inbetriebnahmezeit, indem es den Bedarf an manueller Einrichtung und Abstimmung minimiert. In Verbindung mit Tools zur geführten Inbetriebnahme beginnt die Technologie automatisch mit der Auswertung der Echos, sobald der Messumformer konfiguriert ist, und hilft den Anwendern so, in geeigneten Installationen in weniger als 20 Minuten zuverlässige Messungen durchzuführen.​

Die Smart Echo Supervision wertet das Echoverhalten kontinuierlich aus und passt sich automatisch an veränderte Betriebsbedingungen an. Anstatt sich auf eine feste Echokarte zu stützen, bewertet die Technologie die Reflexionen im Laufe der Zeit dynamisch neu, um eine zuverlässige Verfolgung der tatsächlichen Produktoberfläche zu gewährleisten.​

Smart Echo Supervision kommt in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, in denen eine zuverlässige Füllstandsmessung unter schwierigen Bedingungen erforderlich ist. Die Technologie wurde bereits erfolgreich in der chemischen Verarbeitung, der Energieerzeugung, den Biowissenschaften, dem Bergbau und vielen anderen Branchen eingesetzt, in denen interne Hindernisse oder sich ändernde Prozessbedingungen die Messleistung beeinträchtigen können.​

Smart Echo Supervision ist in den Lösungen für berührungslose Rosemount Radar-Füllstandsmessungen verfügbar. Die Technologie ist Teil des auf dieser Seite vorgestellten Rosemount Radar-Portfolios, zu dem unter anderem die Füllstandsmesslösungen Rosemount 5408, Rosemount 3408, Rosemount 1208 und Rosemount 1408H gehören.​