Background
Öl und Gas

Hafenterminal Zhangjiang verbessert Sicherheit mit einem automatisierten Schwimmdachüberwachungssystem

ERGEBNISSE

  • Reduziertes Risiko – Kein Besteigen der Tanks für Routineinspektionen​
  • Zeitersparnis von 500 Stunden pro Jahr durch automatische Überwachung
  • Die Verfolgung der Dachbewegungen verhindert Schäden an Tank und Umgebung
  • Einfache Installation mit kabelloser Tankdachüberwachung
  • Kommunikationsredundanz für Messdaten
Fallback image
Abbildung 1.

Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer

STELLVERTRETENDER GESCHÄFTSFÜHRER, ZPG

" Sicherheit ist wichtiger als Kosten. Wir können nun Schwimmdächer in Echtzeit von der Messwarte aus überwachen."

 

Fallback image
Abbildung 2.

Das Klettern auf Tanks ist nicht mehr erforderlich, um den Status des Schwimmdachs zu überprüfen. Unterstützende Funktionen der Rosemount TankMaster Software ermöglichen die automatische Dachüberwachung.​

Kunde

Zhangjiang Port Group Co. Ltd (ZPG) ist der führende Hafen- und Tankterminalbetreiber in der Region. ZPG verfügt über 37 produktive Liegeplätze mit einem jährlichen Durchsatz von 116 Millionen Tonnen. Das Unternehmen betreibt auch ein Tankterminal mit 14 Lagertanks für flüssige Massengüter, alle vom Typ Schwimmdach.

Anwendung

Lagerung von flüssigem Massengut in Schwimmdachtanks.

Herausforderung

Früher führte ZPG wöchentliche manuelle Inspektionen durch, um den Zustand der Schwimmdächer zu überprüfen. Darüber hinaus führten sie bei schlechtem Wetter zusätzliche Kontrollgänge durch. Die Inspektion dauerte etwa eine halbe Stunde pro Tank. Schätzungen zufolge wurden für diese 14 Tanks jedes Jahr 500 Arbeitsstunden benötigt. Die Inspektionen waren nicht nur zeitaufwendig und ineffizient, das Beklettern der Tanks war auch mit hohen Sicherheitsrisiken verbunden. Das Unternehmen wollte die Schwimmdachüberwachung optimieren, um eine Dachneigung und kostspielige Abschaltungen zu vermeiden, den Wartungsaufwand zu minimieren sowie die Tank- und Personalsicherheit zu gewährleisten. Mit anderen Worten: Sicherheit und Zuverlässigkeit waren die Hauptanforderungen.

Lösung

ZPG entschied sich für eine kabellose Lösung von Emerson™ für die Schwimmdachüberwachung. Auf jedem Schwimmdach werden drei Rosemount™ 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer installiert, die auf der Technologie der geführten Mikrowelle basieren. Die Installation war schnell und einfach, da keine Verkabelungsarbeiten erforderlich waren, wodurch die Gesamtprojektdauer reduziert wurde. Der Messumformer 3308 folgt der Dachbewegung in Echtzeit. Es zeigt präzise und effizient die Neigung des Dachs an und gibt an, ob das Dach höher oder niedriger als gewöhnlich schwimmt. Wenn das Schwimmdach geneigt ist, sendet es einen Alarm, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Schwimmdachüberwachungsdaten werden über das Wireless-Netzwerk über drei Emerson Wireless 1420 Gateways an die Rosemount TankMaster Bestandsmanagementsoftware übertragen. Das Schwimmdachüberwachungsnetzwerk besteht außerdem aus 27 Rosemount 702 Wireless Discrete Messumformern, die als Repeater verwendet werden. 

Durch den Einsatz eines automatisierten Dachüberwachungssystems werden Unfälle mit Personensicherheit bei manuellen Inspektionen vermieden. Gleichzeitig senkte das Unternehmen die Wartungskosten drastisch. Das Schwimmdachüberwachungssystem funktioniert eigenständig, kann aber vollständig in das Bestandsmanagementsystem integriert werden, wie es bei ZPG der Fall ist. Zehn Tanks im Bestandsmesssystem wurden aktualisiert und umfassen nun ein Rosemount 5900S Messgerät für Füllstandsmessungen, einen Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit 565 Temperaturmesskette sowie einen Rosemount 3051S Druckmessumformer für die Dichteberechnung. Diese Tanks sind auch mit einem Rosemount 2410 Tank Hub mit Wireless-Option ausgestattet, der Kommunikationsredundanz ermöglicht – kabelgebunden und drahtlos in Kombination. Die anderen vier Tanks sind mit der vorherigen Generation von Füllstands- und Temperaturmessgeräten von Emerson ausgestattet, ein Upgrade wird jedoch derzeit geprüft.