Tecnologías líderes y conocimientos para un sector en rápido crecimiento

Mezcla de hidrógeno en gas natural

Las tecnologías líderes de medición, control  y eléctricas de Emerson, junto con su red global de  expertos en aplicaciones y sus servicios de soluciones  de ingeniería, convierten a la empresa en el socio ideal en  este sector de rápido crecimiento.

Pipeline Applications for Oil & Gas
Descubra las soluciones

Permitir una mezcla de gas natural de hidrógeno segura, precisa y escalable para un futuro energético con menos carbono

Implemente estrategias fiables de mezcla con tecnologías avanzadas diseñadas para brindar seguridad, precisión y cumplimiento normativo

Emerson combina mediciones de precisión, sistemas de seguridad avanzados y análisis en tiempo real para ayudar a los operadores de gas y servicios públicos a implementar soluciones de mezcla de hidrógeno y gas natural seguras, fiables y listas para la regulación a escala.

Tecnologías innovadoras

Soluciones en acción Hidrógeno

Las soluciones de Emerson aprovechan la tecnología de automatización, el software y los servicios para ayudar a las industrias a lograr una mayor eficiencia, una mayor seguridad y operaciones sostenibles en la producción, el transporte y el uso de hidrógeno.

Mantenga la seguridad de la red de tuberías con detección temprana y de fugas

Ideas y apoyo para la mezcla de hidrógeno

Preguntas frecuentes (FAQ)

La mezcla de hidrógeno presenta desafíos técnicos, de seguridad y normativos únicos que los operadores de servicios públicos y de gas deben afrontar con cuidado. Esta sección de preguntas frecuentes ofrece respuestas claras y prácticas a las preguntas comunes sobre tecnologías de mezcla.

El hidrógeno se mezcla en su mayoría con gas natural, como el biometano. La cantidad de H2 en la mezcla de gas puede variar de menos del 1 % al 30 % y depende de la aplicación y las propiedades de la infraestructura de gas existente. Debido a su eficiencia de combustión superior, el hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables puede inyectarse en tuberías de gas natural y las mezclas resultantes pueden utilizarse para generar calor y energía, con emisiones más bajas que con el uso exclusivo de gas natural.

Después de extraer el gas natural de la tierra y refinarlo para utilizarlo como combustible, por lo general ingresa en una red de grandes ductos de transporte que lo llevan a ciudades e instalaciones industriales en una zona geográfica determinada. Luego, el hidrógeno puede inyectarse en ductos de gas natural por medio de sistemas de inyección en prácticamente cualquier punto de la red de transporte o aguas abajo a lo largo de las líneas de distribución más pequeñas de las ciudades individuales que sirven a los usuarios finales comerciales y residenciales.

El límite de la cantidad de hidrógeno que puede mezclarse con el gas natural depende de varios factores, incluyendo el diseño y los materiales utilizados para construir la tubería, la condición y la operación de compresores y otros activos críticos, y el diseño de aplicaciones como turbinas y procesos de fabricación de plástico que queman gas natural. Esto se debe principalmente a la alta corrosividad del hidrógeno puro, lo que provoca que el metal se vuelva frágil, y el hecho de que generalmente se maneja a presiones muy altas, lo que aumenta el riesgo de fugas e incidentes de seguridad.

Mantener la pureza del H2 y la medición precisa del caudal de gas a lo largo de toda la red de tuberías también es esencial para garantizar la rentabilidad y la continuidad del servicio. Además, debido a que el hidrógeno en gas mezclado debe proceder de fuentes renovables si se va a desviar el impacto ambiental de los componentes del combustible fósil, se necesita más inversión, investigación y colaboración entre todas las partes interesadas de la cadena de valor para seguir desarrollando y escalar aún más la electrólisis y otras tecnologías de hidrógeno verde. Algunos gobiernos han comenzado a ofrecer incentivos al sector privado (Drift CTA - 323561) exclusivamente para este propósito.

 

Las tecnologías de automatización avanzadas mejoran la cantidad de conocimiento y el control que los operadores tienen sobre el proceso de mezcla. Por ejemplo, los sistemas de monitorización no invasivos de la corrosión pueden adaptarse fácilmente a los requisitos químicos y logísticos específicos de las tuberías de gas mezclado, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento y a garantizar que se detecten y resuelvan posibles problemas de contención debidos a la fragilidad o la corrosión del caucho antes de que ocurran fugas o fallas.

La automatización también hace que sea más rentable controlar y monitorizar remotamente dispositivos y equipos a través de largas extensiones de ductos. Los caudalímetros y los controladores Edge junto con válvulas altamente duraderas hechas de materiales anticorrosivos garantizan una inyección precisa de hidrógeno, mientras que los cromatógrafos de gas en línea proporcionan BTU en tiempo real y análisis de composición química, lo que facilita la optimización del control de compresión y combustión y mantiene la mezcla adecuada de H2 y gas natural.