Fallback image

Los datos acercan las plataformas en alta mar a todas las ubicaciones

Soluciones integradas

La tecnología de Emerson permite operar plantas de producción en alta mar tales como plataformas y embarcaciones desde la seguridad y la comodidad de la tierra firme.

Para aquellos no familiarizados con el tema, el equipo de perforación petrolífera en alta mar puede evocar una cierta imagen: el sol sobre el océano ondulante, un helicóptero o un bote que se aleja de la costa mientras un grupo de trabajadores respira la brisa marina mientras extraen el petróleo.

Esta es solo una faceta de la vida en las plataformas en alta mar, que se encuentran en entornos aburridos, sucios, peligrosos y remotos. Incluso llegar a estas plataformas en alta mar demanda un viaje muy complicado, maniobrando helicópteros sobre ventosas plataformas de producción que cada día se instalan más lejos de la costa, con los consiguientes viajes más largos y costosos.

Por suerte, existe una forma mejor, y más segura, de operar estas plataformas en alta mar. La tecnología de Emerson permite operar plantas de producción en alta mar tales como plataformas y embarcaciones desde la seguridad y la comodidad de la tierra firme.

Por supuesto, debido a la naturaleza de las plantas en alta mar, existe la necesidad continua de contar periódicamente con trabajadores experimentados a bordo para que todo funcione sin problemas. Pero al instalar pequeños y avanzados sensores en toda la plataforma y al aprovechar el software de comunicaciones y análisis seguro del Internet industrial de las cosas, los expertos pueden tener acceso en tiempo real a las operaciones y a los datos de rendimiento desde cualquier parte del mundo.

Los sensores envían información de manera continua, que luego es analizada por especialistas que la usan para prever inconvenientes y hacer ajustes que maximicen los indicadores clave de desempeño. La tecnología, que hace posible que un experto de control en Louisiana intervenga al mismo tiempo que un experto de caudal en Nebraska ofrece información, permite que las empresas le lleven la información en tiempo real al experto indicado, sin importar su ubicación geográfica.

Que los expertos de cualquier lugar del mundo puedan ver e interpretar los datos permite abordar otro desafío que atraviesa la industria del petróleo y el gas: el aumento drástico en el número de ingenieros experimentados que se jubilarán en los próximos años. La complejidad de las operaciones de las plataformas en alta mar requiere de un conocimiento profundo de las operaciones y las tendencias. La capacidad de transmitir datos desde cualquier lugar permite que los expertos aporten sus ideas y seguridad.

Este enfoque empresarial integrado, que utiliza tecnologías de automatización avanzadas, se ve reforzado por los avances en las tecnologías de control, los dispositivos de campo y las redes robustas que permiten el monitoreo remoto, lo que trae aparejada una toma de decisiones mejor y más rápida.

Podemos contar con la colaboración de expertos de todo el mundo al aprovechar los instrumentos inteligentes y las tecnologías de automatización actuales, lo que aumenta la seguridad y eficiencia de las plataformas en alta mar.