Fallback image

Respaldar el Internet Industrial de las Cosas con seguridad a nivel industrial

En Emerson, nos ocupamos de que las medidas de seguridad complejas garanticen el acceso permanente a los datos de las operaciones críticas para quienes los necesitan, a la vez que los protejan de quienes no.

Miles de millones de sensores están en uso en todo el espectro de la fabricación, trabajando en conjunto para monitorizar las “cosas” colectivas que conforman el Internet de las Cosas (IoT) presente en todas partes. Tienen diferentes trabajos y los datos que recopilan varían según la industria, pero todos los sensores tienen un elemento en común: mucha información.

Durante décadas, los fabricantes utilizaron principalmente redes privadas altamente seguras para controlar las funciones críticas de la planta o la tecnología operacional (TO). Pero recientemente, las industrias del petróleo, el gas y otras manufactureras comenzaron a considerar e implementar aplicaciones de IoT que permiten supervisar y controlar las plantas de forma más amplia y rentable, al tiempo que reducen los costos y aumentan la flexibilidad.

Por definición, las aplicaciones de la IoT industrial necesitan mover información a través de la Internet global, desde redes privadas existentes hasta expertos lejanos y socios en la cadena de suministro. Esto requiere que la seguridad sea la primera prioridad. En Emerson, nos ocupamos de que las medidas de seguridad complejas garanticen el acceso permanente a los datos de las operaciones críticas para quienes los necesitan, a la vez que los protejan de quienes no.

Con más de 25 años de experiencia en sensores inteligentes, tecnologías inalámbricas y automatización digital, Emerson ofrece una amplia matriz de soluciones de OT seguras y en red para el petróleo y el gas, así como para otras industrias. Hemos observado una verdad universal a medida que ayudamos a liderar la transición hacia la IoT industrial: su crecimiento es determinado por la confianza en la seguridad. 

La seguridad de la IoT industrial requiere centrarse en cuatro zonas que comprenden la mayoría de las aplicaciones: sensores que recopilan datos de forma remota, la “primera milla” de las redes de OT que convierten esta información y la conectan de forma segura a Internet, software que almacena y procesa los datos para generar conocimiento valioso y, finalmente, las personas que diseñan, administran y utilizan estas redes.

Emerson expandió recientemente su PlantwebTM Digital Ecosystem altamente sofisticado para contribuir a que los fabricantes puedan abordar de manera segura estas cuatro áreas mientras adoptan la IoT industrial para automatizar sus procesos y maximizar la eficiencia. 

  1. Sensores 
    Emerson ayuda a que los clientes implementen dispositivos y redes inalámbricas para medir y rastrear cada elemento, desde la eficiencia energética y las fugas de gases peligrosos hasta la corrosión y las necesidades de mantenimiento. Estos dispositivos y redes están diseñados con funciones de seguridad prioritarias, siempre activas, y con características como la codificación y la administración de claves. Su alto nivel de seguridad los hace adecuados para su uso en sistemas críticos de OT.
  2. La “Primera milla segura”
    Hace referencia a las conexiones entre la red privada OT de una planta y el Internet. Estas conexiones de comunicación en las plantas de fabricación deben diseñarse para que las empresas puedan conectar de manera selectiva datos OT de alta seguridad para su análisis en tiempo real, ya sea mediante redes privadas o en la nube sumamente seguras. Se puede lograr una primera milla segura mediante una infraestructura de red escalonada para conectar la red OT a Internet. Las redes escalonadas brindan seguridad al proteger diferentes niveles con servidores de seguridad y aplicaciones especializadas. 
  3. Almacenamiento de datos y software
    Muchos proveedores de aplicaciones externas (como Emerson) están aprovechando entornos informáticos en la nube líderes, como Microsoft Azure, que ya han probado su gran seguridad en los departamentos de IT de muchas empresas importantes.  En general, este enfoque tiene buena aceptación porque se apoya en servicios que la mayoría de las empresas ya han investigado y han cumplido con las certificaciones de seguridad globales y con los requisitos regionales más estrictos.
  4. Personal y políticas 
    Los fabricantes deben desarrollar y aplicar políticas de seguridad claras que conozcan y entiendan todos los empleados que interactúen con los elementos de la red de la IoT. Se debe limitar el acceso a los equipos y al software a aquellos empleados que los necesiten directamente, y se debe controlar estrictamente el acceso a las plantas donde se implemente la IoT industrial para maximizar la seguridad y el valor de los datos.

Los fabricantes industriales están aprendiendo rápidamente que la mejor estrategia para adoptar la IoT industrial es una que sea escalable, comenzando con un problema comercial específico a resolver.  Con soluciones comprobadas para cada capa de seguridad, Emerson hace posible que los fabricantes adopten las tecnologías de IoT industrial con confianza.