Fallback image

Ram Krishnan

Vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones

Ram Krishnan se convirtió en vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Emerson en febrero de 2021. En este puesto, supervisa los segmentos de negocios, ventas globales, cadena de suministro, tecnología de la información, fusiones y adquisiciones y estrategias. Es miembro de la oficina del director ejecutivo de Emerson.

Krishnan se unió a Emerson en 1994 como ingeniero en un proyecto. Se convirtió en vicepresidente de Marketing y Desarrollo Comercial para la automatización de válvulas en el 2000, y en 2003 agregó la supervisión tecnológica del negocio a su función. Fue designado vicepresidente y gerente general de cromatógrafos de gases en 2004, un puesto que ocupó hasta 2005, cuando se convirtió en presidente de la sección de líquidos analíticos de Emerson. 

Se convirtió en presidente de refrigeración de Emerson en 2007 antes de que se lo designara presidente de Climate Technologies en Asia en 2011, donde trabaja en Hong Kong. Krishnan regresó a los Estados Unidos en 2015 como vicepresidente de planificación de ganancias y ejecución perfecta, un puesto que ocupó hasta 2016, cuando se convirtió en presidente del grupo de soluciones de caudal. Fue designado director de operaciones de control final en enero de 2017 y se convirtió en presidente del grupo de control final en noviembre de 2017, tras la exitosa adquisición de USD 3150 millones en el negocio de válvulas y controles de Pentair. Ocupó este puesto hasta su nombramiento en febrero de 2021 como vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones. 

Krishnan tiene una licenciatura en Ingeniería Metalúrgica del Instituto Indio de Tecnología, una maestría en Ingeniería de Materiales del Instituto Politécnico Rensselaer y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Xavier.