El software Emerson automatiza la vivienda revolucionaria nanorred impulsada por CC de la Universidad de Purdue

Fallback image

Las tecnologías y el software Ovation™ de Emerson actúan como las “neuronas” de una vivienda de la época de la década de 1920 en West Lafayette, Indiana, que ha sido reformada para que se ejecute por completo por medio de una alimentación con corriente continua (CC). Los estudiantes graduados permanecen todo el tiempo en la vivienda, mientras que los investigadores de Purdue, (de izquierda a derecha) Eckhard Groll, Jonathan Ore y Alex Boanta, utilizan la plataforma Ovation para monitorizar la eficiencia energética de su nanorred autosuficiente de CC. Crédito de la fotografía: Purdue University. Imagen de alta resolución

Un “Living lab” otorga un plan para sistemas eléctricos de residencias sostenibles que podrían reducir las emisiones en un 55 % y lograr que los propietarios ahorren hasta un 44 % de los costos anuales de energía

PITTSBURGH (6 de diciembre de 2022)– Purdue University utiliza tecnologías digitales avanzadas de Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) líderes en software e ingeniería globales para automatizar su vivienda nanorred: un living lab para la investigación sobre un consumo de energía eficiente en el hogar. En comparación con las viviendas y los comercios de la actualidad que, principalmente, poseen una alimentación con corriente alterna (CA), la vivienda nanorred puede alternar entre una alimentación con corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), lo cual aumenta la posibilidad de utilizar energía renovable y disminuye los costos de energía de los propietarios.

La alimentación con CA de alto voltaje desde la red se debe transformar en CC para hacer funcionar dispositivos domésticos, lo cual implica una pérdida de tiempo y de dinero. Si bien las fuentes de energía renovable, tales como la solar y la eólica, aportan una alimentación con CC de forma directa, esta alimentación no es compatible con la infraestructura eléctrica que hay en una vivienda. La vivienda nanorred permite que los investigadores desarrollen tecnologías para abordar estos desafíos a la expectativa de un cambio a la alimentación con CC en un futuro a escala nacional. 

“Mientras nos enfrentamos a condiciones meteorológicas extremas, una vivienda alimentada con CC se adapta especialmente al futuro de la producción de energía, lo que faculta a los propietarios para que conviertan sus viviendas en una nanorred de una producción y de un consumo eficiente y autosuficiente”, afirmó Bob Yeager, presidente del área de Power and Water Solutions de Emerson.

Al utilizar la  experiencia de energía renovable  y el  software y las tecnologías Ovation™ de Emerson, los investigadores de Purdue University han renovado toda una vivienda para ejecutar su propia nanorred alimentada con CC. La nanorred integra tanto la alimentación con CA de los servicios generales eléctricos locales como la alimentación con CC de los paneles solares, de las turbinas de viento o del almacenamiento de batería. 

Estas fuentes de energía sostenible ayudan a reducir la huella de carbono de la vivienda aproximadamente en un 55 %, y disminuye los costos de energía anuales hasta en un 44 %. Además, la vivienda nanorred se puede mantener a sí misma durante períodos breves al producir su propia energía renovable y al separarse de la red gracias a la ayuda de la energía almacenada en el sitio.

“A medida que los consumidores incorporen en su hogares soluciones eléctricas sostenibles basadas en CC, la necesidad de una infraestructura de bajo voltaje y de mayor energía eficiente continuará aumentando”, afirman Eckhard A. Groll, William E. y Florence E. Perry, jefes de ingeniería mecánica, y Reilly, profesor de ingeniería mecánica de Purdue University. “La experiencia de Emerson en un software de automatización para la producción y sostenibilidad de energía nos ayudó a diseñar una solución de nanorred de CC que quizás, algún día, pase a ser una norma nacional”.

El software y las tecnologías Ovation™ de Emerson establecen el proyecto con una base de automatización digital que integra los datos proporcionados por los valores de la producción de energía, de calor, de refrigeración y de almacenamiento de batería de la vivienda. El software Ovation funciona como las “neuronas” del hogar al administrar el control de voltaje, la carga y la distribución de energía y al optimizar de manera inteligente el funcionamiento de los equipos de nanorredes.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera de automatización líder y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.